Icône d'alarme numérique et vue en contre-plongée d'immeubles de bureaux modernes en tonalité bleue avec connexion réseau, concept de ville intelligente et réseau de communication sans fil, IOT internet des objets image conceptuelle

 

La fin de l’année s'accompagne d'une tradition annuelle pour Belden. Nous aimons passer en revue les sujets du blog qui ont été les plus importants pour vous au cours de l’année écoulée. Cela aide nos experts internes à comprendre les sujets qui vous intéressent et les connaissances, issues de décennies d’expérience pratique dans le monde réel et de leur travail avec les comités de normalisation, qu'ils devraient continuer à vous transmettre.

 

L'année dernière, des blogs sur les nouveaux systèmes de classe 4 étaient de loin les plus populaires. Cette année, les sujets qui comptent le plus pour vous sont très étendus : de la connexion de la fibre et du peignage des câbles à la sécurité des centres de données.

 

Si vous n’avez pas encore lu ces blogs, c’est le moment idéal pour découvrir comment ces tendances impactent les installateurs, les intégrateurs, les consultants, les gestionnaires de centres de données et les utilisateurs finaux.’’

 

Jetez un œil aux sujets les mieux classés en 2023—et bonne lecture de fin d'année !

 

Les blogs les plus lus publiés dans 2023 : bâtiments intelligents et centres de données

 

1. La meilleure façon de gérer les terminaisons dans les environnements à forte densité de fibres : système DCX

Ce blog était le dernier d'une série sur l'évolution des connexions croisées de Belden : des connexions croisées GigaBIX originales à notre système ultra-haute densité FiberExpress (UHD), le FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX) et notre innovation la plus récente en matière de connexions croisées : le système DCX.’ Ce blog explique les tendances qui favorisent l’augmentation de la connectivité par fibre et décrit comment le système DCX est conçu pour prendre en charge cette croissance en gérant un grand nombre de connexions par fibre tout en garantissant la simplicité des opérations et de la maintenance.

 

2. La sécurité des centres de données vue de l'extérieur

Pour optimiser la sécurité du centre de données, il est préférable d’adopter une approche par couches. Si la première couche de défense est violée, l'attaquant doit alors s'attaquer à la deuxième couche, ce qui rend l’accès plus difficile pour une personne non autorisée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les quatre couches de sécurité à prendre en compte dans la stratégie de sécurité de votre centre de données, commencez par lire ceci. Le blog als0 explique les avantages de s’appuyer sur plusieurs niveaux de contrôle pour garantir la sécurité physique des centres de données.

 

3. S’habiller ou ne pas s’habiller : peignage de câbles pour câblage de catégorie 6A

Nos experts reçoivent souvent des questions sur le peignage des câbles, en particulier pour les câbles de catégorie 6A La rédaction de ce blog a permis à Belden d’expliquer l’histoire du peignage des câbles, les raisons de le mettre en pratique et comment il a changé avec l’avènement des solutions de catégorie 6A Alors, faut-il peigner ses câbles de catégorie 6A ou non ? … Lisez ce blog très prisé pour le savoir.

 

4. Normes d'application et de câblage : définition & Comment tester

Lorsque la plupart des professionnels du secteur pensent aux normes, ils pensent aux normes de câblage—en particulier ANSI/TIA-568. Elle définit les exigences minimales de performance pour le câblage en cuivre à paires torsadées dans diverses applications. Mais les normes d’application peuvent parfois être utilisées à titre indicatif, par exemple lorsque vous devez prolonger la distance d’un câble en cuivre à paires torsadées au-delà de la limite de distance typique de 100 m. Ce blog explique les différences entre les normes d’application et de câblage.

 

5. Êtes-vous prêt(e) pour l'ère des réseaux sans fil privés ?

On ne peut plus ignorer une mauvaise connectivité mobile à l'intérieur, c’est pourquoi les réseaux sans fil privés gagnent en popularité. À mesure que la consommation de données sur les réseaux des opérateurs augmente, les propriétaires choisissent les réseaux sans fil privés pour économiser de l’argent, améliorer la confidentialité et la sécurité, et contrôler leur propre distribution de bande passante. Lisez ce blog pour en savoir plus sur ce que sont les réseaux sans fil privés, pourquoi ils gagnent en popularité et comment ils améliorent la connectivité mobile intérieure médiocre.’

 

Les blogs les plus lus de tous les temps : bâtiments intelligents et centres de données

Ces blogs ont été publiés avant 2023 et sont maintenant en tête de liste des blogs les plus lus depuis 2012, lorsque le premier blog Belden a été publié.

 

1. 11 types de réseaux expliqués : VPN, LAN & Plus

Pour une nouvelle année consécutive, ce blog est en tête de notre liste des blogs les plus lus de tous les temps. Il est numéro 1 dans notre revue annuelle depuis un bon moment.’ Publié pour la première fois en 2016 et mis à jour pour inclure de nouvelles informations, ce blog est votre guide pour comprendre les différents types de réseaux déployés aujourd’hui, y compris PAN, LAN, WLAN, CAN, MAN et plus encore.

 

2. APC vs UPC : quelle est la différence ?’

Ce blog continue de grimper dans notre liste des blogs les plus lus, arrivant cette année en n° 2. Il compare les différences entre les connecteurs fibre monomodes à contact physique ultra (UPC) et à contact physique coudé (APC) et quand les utiliser. Écrit en 2014, le blog a depuis été mis à jour pour répondre aux questions courantes que nous recevons souvent sur la perte de connecteur pour fibre.

 

3. Déchiffrer les codes couleurs RJ45

Ce blog est en tête de notre liste des blogs les plus lus pour la première fois ! Il décrit les différentes couleurs des paires de câbles Ethernet—bleu, orange, vert et marron—et explique comment fonctionne le codage couleur. Si vous voulez en savoir plus sur RJ45 et les différences entre les normes de câblage T568A et T568B en ce qui concerne les codes couleur, alors considérez ceci comme votre introduction.

 

4. Alimentation triphasée—Pourquoi c'est important

Écrit il y a plus de 10 ans, en octobre 2013, cet article est toujours en tête de la liste des blogs Belden les plus lus. Il a été mis à jour en 2019 en réponse aux demandes des lecteurs souhaitant que nous incluions davantage d'informations sur le câblage triphasé et le câblage en étoile triphasé. Le blog décrit également pourquoi le Wye triphasé est de plus en plus utilisé dans les centres de données. Si vous souhaitez mieux comprendre l’alimentation triphasée, c’est un bon point de départ !

 

5. Les grands défis du sans-fil 5 : perte de signal, mouvement, portée, densification et évanouissement par trajets multiples

Avec tant d'agitation dans le monde du sans fil et des initiatives comme la 5G, le CBRS, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E à l’horizon, ce blog rappelle aux lecteurs les défis inhérents au déploiement d’un réseau sans fil fiable. Ici, vous explorerez cinq défis majeurs du sans fil, de l'atténuation à la portée, et découvrirez comment l'industrie les relève.’——

 

Considérez Belden comme votre ressource pédagogique

Tandis que nous vous aidons à simplifier votre parcours numérique, nous voulons également vous permettre de trouver facilement des informations fiables et impartiales sur les centres de données et les bâtiments intelligents.

 

Tant que vous continuerez à lire nos blogs, nous continuerons à les écrire.’ Merci de partager notre contenu et de rester connecté à Belden en posant des questions, en demandant des réponses et en nous faisant part de vos idées. S'il y a un sujet que vous aimeriez que nous abordions en 2024, nous sommes tout ouïe.’’’ Ou vous pouvez parler à l’un de nos experts.

 

Ressources connexes :

 

 

À propos de l’auteur

Belden

Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.