Centres de données

Conception à l'intérieur ou à l'extérieur du rack : quelle est la meilleure solution pour votre centre de données ?

Shad Sechrist
Lorsqu'il s'agit de déterminer les meilleures configurations en matière de conception de centres de données (en rack ou hors rack, par exemple) la « bonne réponse » est toujours sujette à débat. Comme beaucoup d'autres choses dans le monde des centres de données, il n'y a pas de solution unique qui fonctionne pour toutes les situations.

 

Pour faire avancer ce débat, Belden a récemment dirigé un événement LinkedIn Live auquel ont participé la directrice des ventes de centres de données Chrissy Olsen, l'architecte de solutions technologiques Henry Franc, la directrice technique de StrategITcom Carrie Goetz, le chef de projet de Black Box Network Services Chris Hillyer et moi-même.

 

Au cours de cette conversation, nous avons parcouru en long et en large le sujet de la connectivité en rack par rapport à la connectivité hors rack : laquelle est la meilleure, et comment choisir ?

 

Tout comme lors de notre discussion sur la disposition milieu de rangée ou fin de rangée, les opinions varient pour de nombreuses raisons, mais nous sommes tous d'accord sur ce point : ce qui fonctionne le mieux dépend de vos applications et de ce qui se passe dans votre environnement.

 

Certains gestionnaires de centres de données préfèrent la connectivité en rack car elle permet de conserver le câblage en cuivre des serveurs dans le rack. D'autres préfèrent les solutions hors rack, car elles permettent de libérer un espace de stockage précieux.

 

Si vous voulez en savoir plus sur le sujet (et sur d'autres débats concernant la disposition des centres de données), regardez notre discussion de 30 minutes ici.

 

Notre conversation nous a également permis d'établir ces trois points importants à prendre en compte lorsque vous devez choisir entre la connectivité en rack et la connectivité hors rack.

 

1. Avec quel type d'espace de centre de données travaillez-vous ?

 

L'emplacement et l'environnement du centre de données jouent un rôle dans le choix des solutions de connectivité, qu'elles soient intégrées ou non dans le rack.

 

Dans les centres de données en colocation ou edge, par exemple, vous pouvez être limité à une certaine quantité d'espace, qu'il s'agisse de mètres carrés ou d'espace de stockage, sans possibilité d'expansion. (L'expansion peut être hors budget ou tout simplement impossible en raison de l'espace disponible). Si ces restrictions existent, elles peuvent déterminer si la connectivité en rack ou hors rack sera la plus efficiente et efficace. 

 

2. De combien d'espace de stockage disposez-vous ?

 

De combien d'espace de stockage disposez-vous dans votre centre de données ? Comme nous venons de le voir, certains types de centres de données (edge, colocation ou conteneurisés, par exemple) peuvent ne pas offrir la possibilité de déployer la connectivité à l'intérieur du rack.

 

Dans les environnements de colocation, edge et hyperscale, par exemple, les racks de distribution peuvent être établis en déployant des panneaux de fibre passive dans un rack. Toutefois, cette décision pourrait tôt ou tard se retourner contre vous. Une fois qu'un rack passif est installé et entièrement connectorisé, il est incroyablement difficile de le déplacer et de récupérer ces unités de stockage si vous en avez besoin pour un espace de calcul et de stockage supplémentaire.

 

La mise hors service et le déplacement des racks peuvent coûter très cher et prendre beaucoup de temps, surtout s'il est impératif qu'aucune panne ne se produise à la suite du changement (comme dans un environnement de soins de santé où le temps de disponibilité est essentiel). Dans ces centres de données, les solutions hors rack éliminent le problème de la récupération de l'espace des unités de rack et contribuent à réduire les coûts (car vous n'avez pas à payer pour des unités de rack supplémentaires).

3. Quel est le niveau de sécurité du site de votre centre de données ?

 

Qui peut avoir accès à votre centre de données ? Pensez aux employés, aux fournisseurs tiers, aux clients (dans un environnement de colocation), au personnel de maintenance, aux inspecteurs d'incendie, etc. Y a-t-il beaucoup de personnes qui entrent et sortent ? Les politiques d'accès sont-elles strictes ?

 

Le déploiement de la connectivité en dehors du rack peut engendrer des problèmes de sécurité dans certains environnements (colocation, par exemple), voire dans un centre de données d'entreprise si la sécurité n'est pas optimale. When many parties are moving through the data center, then they have the opportunity to touch or disturb connectivity (either on purpose or on accident).

 

Les normes de sécurité telles que HIPAA, PCI et SSAE sont également des facteurs à prendre en compte. Étant donné que la conception en rack protège les points de connectivité, elle peut être une meilleure option à des fins de conformité.

 

En fin de compte, lorsqu'il s'agit de décider entre la connectivité en rack et la connectivité hors rack, certaines applications exigeront que la connectivité soit gérée dans le rack lui-même, tandis que d'autres appellent des solutions hors rack (connectivité au-dessus du rack, connectivité en dessous du rack ou montage zéro U à l'intérieur du rack).

 

Si vous essayez de choisir entre les deux dans le cadre d'un projet concernant un centre de données, les experts internes de Belden peuvent vous aider à faire le meilleur choix. Nous avons tout vu, et nous pouvons utiliser ces expériences pour vous aider à envisager la décision sous tous les angles.

 

Vous voulez en savoir plus sur le sujet de la fibre dans les centres de données ? Écoutez l'intégralité de la session LinkedIn Live ici. Si vous avez des questions, envoyez-moi une note. Je serai ravi de vous répondre.