Déchiffrer les codes couleurs RJ45
Alors que les couleurs des saisons passent du jaune moisson au rouge et vert de fête, les couleurs de vos paires de câbles Ethernet resteront toujours les mêmes : bleu, orange, vert, marron !
Le câblage de catégorie 3 à catégorie 8, qu'il soit UTP ou blindé, contient quatre paires torsadées de conducteurs en cuivre isolés. Chaque conducteur de couleur unie est associé à un conducteur « blanc », qui est une combinaison rayée de blanc et de couleur unie.
Pour le câblage de catégorie reposant sur des normes, ces conducteurs sont terminés aux extrémités des connecteurs mâles (fiches) et femelles RJ45 (prises).
Terminaison des fiches RJ45
Les cordons de raccordement sont utilisés pour connecter des appareils, tels que des PC, à des commutateurs. Souvent, les fiches sont vendues sous forme de cordons de raccordement terminés en usine, mais il n'est pas rare de fabriquer des cordons de raccordement sur le terrain.
Il existe deux normes de câblage : T568A et T568B. La principale différence entre les deux : la position des broches des paires verte et orange est inversée.
L'utilisation de l'un ou de l'autre est souvent dictée par l'histoire et l'inertie : T568B est fréquemment utilisé en Amérique du Nord en raison de l'ancien code couleur 258A d'AT&T. Bien que les nouveaux projets de construction puissent être câblés selon la méthode T568A ou T568B, il est impératif de rester cohérent afin que les couleurs et les bandes des fils correspondent lorsque les fiches et les prises sont connectées. Sinon, les signaux de données ne seront pas transférés.
Pour l'Ethernet conventionnel 10-Mbit/s et 100-Mbit/s, seules les broches 1, 2, 3 et 6 sont utilisées pour la transmission du signal. Les quatre paires sont utilisées pour 1000BASE-T et au-delà.
10BASE-T and 100BASE-T node devices with uplink ports, such as PCs and routers, transmit data on pins 1 and 2, and receive on pins 3 and 6. Hubs and switches, on the other hand, transmit information on pins 3 and 6 while receiving on pins 1 and 2.
Il est judicieux de terminer les cordons de raccordement qui sont à brochage direct (T568A vers T568A ou T568B vers T568B) lors de la connexion de ces appareils. Ce n'est que dans de rares cas, tels que les connexions de PC à PC, qu'une extrémité doit être terminée par T568A et l'autre par T568B. Ces cordons de raccordement sont souvent appelés câbles croisés.
De nombreux dispositifs modernes peuvent détecter automatiquement les connexions et introduire une transmission de signal croisée si nécessaire.
Terminaison des prises RJ45
Le code couleur des prises dépend du câblage à l'intérieur du module. Les prises contiennent souvent des trames en plomb (une pièce métallique continue) ou des PCB (circuits imprimés) qui acheminent le signal du câble/de l'arrière de la prise vers les broches.
Lorsque vous terminez une prise, suivez le code couleur imprimé sur le boîtier pour T568A ou T568B. Comme vous pouvez le voir sur l'image montrant une variété de prises, le code couleur des prises varie ; veillez à lire attentivement l'étiquette.
Des fabricants différents et même des connecteurs différents d'un même fabricant peuvent avoir des codes couleurs différents.
Chez Belden, nous cherchons toujours à faire de l'installation du câblage un processus simple et direct, notamment en utilisant des codes de couleur faciles à suivre. Pour plus de conseils et de techniques sur la terminaison, veuillez consulter nos Guides d'installation ou nous contacter au 800.BELDEN.1.