Le centre médical Dell Seton adopte l'Internet des Objets
Le Centre médical Dell Seton de l'Université du Texas est un hôpital universitaire qui soutient l'enseignement médical et la collaboration entre les chercheurs, les médecins, les infirmières, les étudiants, les patients et leurs familles. En tant qu'établissement phare dans la zone d'innovation d'Austin, au Texas, l'hôpital se concentre sur l'exploitation de la technologie pour améliorer les résultats en matière de santé.
Défis et exigences
L'adoption de l'Internet des Objets (IoT) nécessitait des solutions de câblage et de connectivité avec un composant Power over Ethernet (PoE) permettant de prendre en charge les appareils connectés et la bande passante élevée, ainsi que les technologies futures et les besoins élevés en énergie.
Pour ce projet, Dell Seton avait de nombreuses exigences en matière de capacité, notamment :
- Les écrans à l'intérieur des chambres des patients doivent se connecter sans fil aux badges des employés afin d'informer les patients et les visiteurs des personnes qui entrent en temps réel dans la chambre
- Les protocoles de décharge doivent inclure des vidéos d'instructions spécifiques sur les soins à réaliser qui doivent être envoyées directement sur les écrans installés dans les chambres des patients
- Les salles d'opération doivent être connectées et équipées de caméras haute définition intégrées à l'éclairage pour une vue globale du champ opératoire
- Les scanners haute résolution et les fichiers IRM doivent être transmis sur tout le réseau immédiatement
- Besoin futur de capacités améliorées pour la diffusion de vidéos en direct
Toute solution d'infrastructure de câblage devra permettre de répondre aux exigences futures en matière de largeur de bande et devra inclure une solution de câblage qui n'interfère pas avec les appareils médicaux à proximité. Pour maintenir le cap, les partenaires de l'infrastructure et de sa mise en œuvre devront également collaborer étroitement et fournir des inspections sur site.
Solution
Belden proposa une solution de câblage Cat 6A, incluant la prise en charge du PoE 100 W. La petitesse du diamètre permettait de réduire l'espace nécessaire et de diminuer le poids total des câbles pour une installation plus rapide et plus facile. Selon Rolando Serrano, chef de projet chez Cable Com, « le câble de Belden... est passé avec une marge de sécurité dès le premier essai à chaque fois, tout s'est donc déroulé sans encombre ». Les performances à long terme dans l'environnement au-dessus du plafond seraient également garanties par les câbles Belden 10GXS, le seul câble de petit diamètre qui, preuve à l'appui, peut parcourir la totalité du canal de 100 m sans surchauffe ni dégradation des performances. Également recommandée, l'orientation des paires à 90 degrés brevetée de Belden pour les terminaisons afin de réduire la diaphonie indésirable entre les groupes de câbles adjacents.
« Les environnements au-dessus des plafond dans les hôpitaux constituent un défi pour le câblage des communications. Au fil du temps, les températures élevées, les conséquences de la maintenance et de la modernisation ainsi que le retrait des câbles des chemins de câble peuvent affecter la capacité du câble de conserver sa forme et ses performances d'origine. (David Niendick, spécialiste des systèmes de transport informatique, Ascension)
Résultats-flexibilité-épreuve-du-temps
Grâce aux capacités PoE, l'hôpital peut désormais connecter des appareils au réseau au moyen d'un seul câble transportant à la fois les données et l'alimentation. Pour ses besoins futurs, lorsque des PoE de plus forte puissance deviendront nécessaires pour prendre en charge les équipements, Dell Seton sera en mesure de supporter des POE de 100 W sans crainte de hausse de température ou de baisse de performance.
« Notre infrastructure générale est construite pour le long terme. Elle devrait être en capacité de prendre en charge des demandes plus élevées liées à l'évolution rapide des technologies nécessaires pour soigner les patients aujourd'hui et dans le futur. Plus nous parviendrons à faire en sorte que tous les composants des câbles soient mis en œuvre comme prévu à l'origine, plus nous pourrons maintenir les performances. C'est pourquoi nous avons opté pour le câblage à paires collées de Belden. »