Câbles blindés ou non blindés : quelle est la bonne réponse ?
Le câble symétrique à paire torsadée (portant également le nom de câble de catégorie ou câble Ethernet) trouve son origine dans le câblage de téléphone. Cependant, au cours des dernières décennies, il a pénétré le marché d'autres façons.
Chaque jour, il est mis en place dans des applications qui vont d'applications AV et de diffusion à des applications 5G et Wi-Fi qui, jusqu'à présent, possédaient rarement un câblage à paire torsadée équilibré pour acheminer l'énergie ou les données. À l'heure actuelle, presque toutes les technologies ou tous les types d'environnement peuvent se servir de systèmes de câbles symétriques en cuivre à paire torsadée.
Le câblage de catégorie est parfois présumé comme un produit de base, quelque chose de facilement interchangeable. Mais le câblage est bien plus qu'un produit universel qui ne diffère pas d'un câble à un autre. Les produits de câblage ne sont pas uniformes ou identiques. Leurs performances dépendent de l'endroit et de la façon dont les câbles sont conçus et fabriqués.
Il est important de comprendre cela pour une bonne et simple raison : le câblage de catégorie est la base du réseau d'une organisation. Il donne vie à la technologie, à la communication et à la collaboration et il est aussi essentiel que les fondations qui soutiennent votre maison.
Si vos fondations ne sont pas solides, rien ne pourra l'être non plus. Avoir recours à de mauvais câbles pour construire les bases de votre réseau pourrait retarder le transfert des informations, interrompre la diffusion de médias en continu, prolonger les temps de téléchargement ou arrêter complètement les systèmes.
Inquiétudes concernant le bruit extérieur avec le câblage de catégorie
Lors de la création de cette base, de nombreux professionnels, pas encore aguerris avec cette catégorie de câblage, redoutent un facteur en particulier : les interférences électromagnétiques (EMI) d'éléments, tels que des contrôleurs de moteur, des lampes fluorescentes, etc. À mesure que plus de dispositifs IoT sont déployés, il y a une augmentation des signaux sans fil qui voyagent à travers les airs. Il est important de veiller à ce que votre système de câblage bénéficie d'un niveau acceptable de compatibilité électromagnétique (EMC) afin d'être à l'abri de l'EMI.
Deux manières de gérer le bruit : les câbles blindés et les câbles non-blindés symétriques
Deux options s'offrent à vous pour gérer les effets du bruit : des câbles proprement blindés ou des câbles non blindés bien équilibrés.
Se concentrer sur l'équilibrage du système de câblage est une manière d'améliorer l'EMC. Des systèmes de câbles non blindés bien équilibrés sont beaucoup moins sensibles aux bruits extérieurs que des systèmes non équilibrés. Ils rencontrent moins d'erreurs de performances dues aux interférences.
Les câbles blindés sont pourvus d'une barrière qui entoure les conducteurs porteurs de signaux du câble. Cette barrière protège le signal en conduisant le bruit jusqu'au sol. Il faut prendre en compte différents types de blindages, comme les feuilles d'aluminium ou les tresses métalliques. Il est essentiel de sélectionner le bon câblage pour garantir de bonnes performances. Si votre choix porte sur le mauvais type de câblage ou si le blindage n'est pas correctement mis à la terre, le blindage peut alors faire office d'antenne et capter des signaux non désirés.
Il y a également beaucoup d'autres aspects à prendre en compte avec les câbles blindés par rapport aux câbles non blindés : les câbles blindés ne sont pas aussi flexibles, plus difficiles à manipuler, dotés d'un diamètre plus important (ce qui peut limiter les possibilités d'installation) et ils sont plus chers à l'achat.
Si vous utilisez un câblage de catégorie pour la première fois et que vous comparez les câbles blindés par rapport aux câbles non blindés, vous pourriez penser que les câbles blindés sont les meilleurs et qu'ils constituent un choix incontournable pour gérer les interférences de signaux externes. Cependant, dans de nombreuses applications, les systèmes de câblage blindé peuvent entraîner des conséquences inattendues, comme des frais élevés en matériaux et en main d'œuvre. Ils peuvent même provoquer davantage de bruits indésirables dans le système s'ils ne sont pas correctement conçus et installés. Cela dégrade le débit des données et annule l'objectif du blindage.
Souvent, un système de câblage non blindé et bien équilibré peut protéger contre les interférences de signaux tout comme un câble blindé, mais de manière plus économique. Au lieu d'utiliser un blindage pour protéger les fils, les fils d'un câble non blindé sont enveloppés dans une gaine globale sans barrière de mise à la terre autour d'eux.
Les câbles non blindés sont ainsi plus flexibles, plus petits, plus rapides et plus faciles à installer que les câbles blindés. Ils ne nécessitent pas de mise à la terre et sont également moins chers à l'achat.
Nous avons récemment créé un livre blanc pour nous pencher sur l'éternelle question de la comparaison entre les câbles blindés et les câbles non blindés. Dans cet article, nous étudions l'importance de comprendre et de classer votre environnement avant de choisir un câble. Le fait de comprendre votre espace vous aidera à décider si vous avez besoin de câbles blindés ou de câbles non blindés. De plus, nous explorons les exigences électriques relatives au câblage équilibré à paire torsadée, nous décrivons le test réalisé avec le groupe de travail Ethernet 802.3 de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) afin d'évaluer les performances de nos propres câbles non blindés dans des environnements industriels soumis à des bruits externes. Enfin, nous faisons des recommandations afin de vous aider à réduire les interférences de signaux dans votre environnement spécifique.
Téléchargez le livre blanc dès maintenant afin de mieux comprendre si un câblage non blindé bien équilibré sera plus adapté à votre environnement.
Liens associés :
Livre blanc sur les câbles blindés ou non blindés
Sélectionner un système critique de catégorie 6A pour répondre aux exigences croissantes du réseau
Trouver un système de catégorie 6A capable de prendre en charge les nouvelles technologies sans fil