Une connexion croisée pour les environnements MAC statiques et dynamiques
Lorsque vous devez fournir une liaison de câble à fibre optique de point à point, les connexions croisées conviennent parfaitement. Elles permettent à des entités séparées d'utiliser une connexion câblée directe pour partager des données au sein d'un réseau (sans avoir recours à Internet) et de créer une zone de brassage séparée où n'importe quel port d'équipement peut être connecté à n'importe quel autre port d'équipement.
Dans un centre de données, par exemple, une connexion croisée peut relier des racks en colocation à un opérateur de télécommunications, à un fournisseur de services cloud ou à un fournisseur d'accès à Internet. Certaines sociétés utilisent des connexions croisées pour relier leur société aux réseaux mondiaux afin de bénéficier d'avantage en termes de redondance et de tarifs.
Il y a quelques mois, nous vous avons expliqué comment les systèmes de connexion croisée d'origine de Belden étaient conçus et comment nous continuons à nous appuyer sur le succès de ces systèmes pour proposer des options de connexion croisée plus fiables pour les réseaux et pour les centres de données au fur et à mesure que les fréquences de signaux de câbles augmentent. (Si vous avez raté cet article, vous pouvez découvrir comment les connexions croisées BIX et GigaBIX ont été développées il y a plusieurs décennies et pourquoi elles sont encore utilisées aujourd'hui.)
Votre bâtiment, votre réseau et votre application détermineront le type de panneau de brassage de fibres ou le système de connexion croisée dont vous avez besoin. Dans quelques mois, nous comparerons chacune de ces offres de connexion croisée afin que vous fassiez le bon choix.
Découvrez le système de connexion croisée FX UHD
Quelques décennies après le développement des systèmes de connexion croisée BIX et GigaBIX, le système FiberExpress (FX) à ultra-haute densité (UHD) a vu le jour pour les centres de données et les environnements réseau. Il est conçu pour un déploiement simple et rapide de connexions croisées et d'interconnexions à haute densité en fournissant un accès vital aux ports et une protection tout en prenant en charge des connexions à ultra haute densité.
Le système FX UHD peut intégrer beaucoup de connectivité dans un espace très réduit, accueillant un nombre élevé de fibres sans faire de compromis en termes de performances et sans avoir un impact négatif sur la facilité d'utilisation.
Sa forme modulaire lui permet d'être utilisé dans un environnement centralisé, en haut d'un rack, à la fin d'une rangée. Le système fonctionne bien dans des environnements MAC dynamiques mais aussi dans des environnements statiques où la densité est un facteur critique, comme :
- Des zones de distribution principales pour supporter des commutateurs centraux à haute densité
- Des zones de distribution principales pour supporter un brassage vertical et optimiser l'espace de stockage
- Une architecture de zone de distribution pour supporter une évolution future et des besoins en termes de capacité
Comme tout système de connexion croisée que nous créons, il a été conçu pour relever les défis spécifiques auxquels nos clients (responsables de centres de données, ingénieurs, installateurs et techniciens) nous rapportent être confrontés. (Lorsqu'ils parlent, nous sommes à leur écoute). Voici quelques exemples où le système FX UHD leur facilite la tâche :
- Les boîtiers légers réduisent la fatigue lors de l'installation
- Les chemins de câbles s'insèrent et se retirent facilement, sans outil. Ils s'inclinent vers le bas et non vers le haut (ils sont donc plus faciles à voir et ne touchent pas le haut de l'armoire).
- Le système prend en charge les anciennes applications ST et SC ainsi que les applications modernes LC et MPO, il facilite le travail sur MAC et permet une migration simple d'applications en 1G et 10G vers des applications en 40G et 100G en permutant une cassette ou un cadre d'adaptateur.
- Un étiquetage clair permet de réduire le risque d'erreur humaine ou une déconnexion accidentelle du trafic en direct.
- La connectivité fibre, cuivre et multimédia peut être combinée dans la même unité de rack pour gagner du temps et de l’espace
- Permet aux centres de données d'évoluer avec un coût supplémentaire minimal en proposant des cassettes pigtail
Les installateurs peuvent allier des étagères FX UHD et des boîtiers FX UH pour créer des solutions uniques semi-prébrochées qui prennent en charge des longueurs de câble exactes, la capacité de s'adapter à des conduits plus petits et l'installation rapide de composants prébrochés.
Pour finir, cette connexion croisée prend en charge n'importe quelle option de raccordement choisie par l'installateur (plus d'informations sur ces options de raccordement seront bientôt disponibles dans un blog) :
Épissurage par fusion, qui utilise un épisseur à fusion pour relier définitivement deux câbles à fibre optique
Épissurage par fusion de masse, qui permet de fusionner l'ensemble des 12 fibres d'un câble à fibre optique en ruban
Épissurage mécanique, qui « maintient » deux fibres ensemble à l'aide de clips ou de résine
Apprenez-en plus sur le système FX UHD et assurez-vous de vous abonner à notre blog afin de ne pas manquer d’informations sur les systèmes ECX (Enterprise Closet X) et DCX.
Liens associés :
Système fibre FiberExpress UHD/Ultra
Faire ou ne pas faire d'épissure, ce n'est pas la seule question à se poser
Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué