Bâtiments intelligents

L’accélération de la vitesse des centres de données dépend de l’innovation en matière de fibre optique

Belden
Connecteurs multifibres, ODF et fibre ruban : quelques-unes des innovations en matière de fibre qui font de l’accélération des vitesses des centres de données une réalité. 

 

Les vitesses des centres de données sont en croissance constante. L’industrie est passée des vitesses 40G aux vitesses 100G, et celles-ci cèdent rapidement la place aux vitesses 400G. Mais même les vitesses 400G ne seront pas assez rapides pour prendre en charge certaines applications émergentes. Pour cette raison, l’industrie se tourne vers des vitesses de centre de données de 800G et 1.6TB.

 

L'IEEE Standards Association continue de publier de nouvelles spécifications pour un Ethernet plus rapide, un transfert de données plus fluide et une portée accrue.

 

L’augmentation des vitesses des centres de données s’accompagne de l’abandon de la transmission série (envoi d’un bit après l’autre sur un seul canal) au profit de la transmission parallèle (où plusieurs bits de données sont envoyés simultanément sur plusieurs canaux).

 

Étant donné que chaque flux de données nécessite sa propre paire de fibres (une pour la transmission et une pour la réception), l’utilisation de la transmission parallèle signifie plus de paires de fibres par liaison.

 

Et plus de paires de fibres par liaison signifie plus de fibre à gérer à l’intérieur du centre de données. Pour introduire davantage de fibre dans moins d’espace physique, les innovations en matière de fibre haute densité deviennent cruciales pour la planification des centres de données.

 

Dans Getting Granular on Connectivity, un récent webinaire animé par Data Center Dynamics, Andrew Oliviero, vice-président de la R&D et de la stratégie de Belden, a abordé ce sujet. Au cours de la discussion, Oliviero explique et explore le lien entre les vitesses des centres de données et le besoin de plus de fibre. Il parle également des nouvelles technologies qui permettent une densité plus élevée.

 

Ci-dessous, nous récapitulons trois technologies à haute densité qui se généralisent pour prendre en charge un nombre de fibres plus élevé et des vitesses de centre de données plus rapides. Vous pouvez regarder la discussion complète à tout moment.

 

Les connecteurs multifibres connectent plus de fibres dans un seul port

Aussi appelés connecteurs MPO (multifiber push-on), les connecteurs multifibres peuvent prendre en charge plusieurs fibres optiques avec une seule interface de connecteur (de deux à 72 fibres, dans certains cas !). En rassemblant plusieurs fibres en une seule connexion, les connecteurs MPO permettent d’économiser de l’espace précieux et d’augmenter la densité des ports. Leur faible encombrement réduit encore plus l’espace qu’ils occupent. Pour un accouplement correct, les connecteurs sont disponibles en versions mâle et femelle.

 

Ces connecteurs sont devenus l’option incontournable pour prendre en charge la transmission parallèle que nous avons mentionnée ci-dessus : ils permettent la transmission simultanée de nombreux flux de données. Parce qu’ils peuvent prendre en charge plusieurs fibres, ils facilitent également l’expansion du réseau lorsque la mise à l’échelle est nécessaire pour répondre aux demandes de capacité.

 

Les fibres ruban pressent de nombreuses fibres dans un petit espace

Les câbles ruban à fibre optique associent une densité élevée de fibres à un épissage par fusion de masse. À l’intérieur d’un câble ruban à fibre optique, les fils conducteurs sont parallèles les uns aux autres dans le même plan. (Fondamentalement, des groupes de fibres individuelles sont « rubanisés » ensemble.) De cette façon, toutes les fibres du ruban peuvent être épissées en même temps, ce qui réduit le temps consacré à la terminaison.

 

Historiquement, ces câbles ne sont pas réputés pour leur flexibilité. Ils ne se courbent que le long de leur axe longitudinal (appelé « axe de courbure préférentiel ») et peuvent être difficiles à manipuler. Pour éviter d’endommager les fibres à l’intérieur en les pliant dans le mauvais sens, les fabricants créent délibérément un câble à fibre optique ruban rigide. Bien que cela protège les performances de la fibre, cela complique la manipulation et la traction.

 

Les câbles ruban nécessitent également que les rubans soient triés et préparés pour un plateau d’épissure avant d’être épissés.

 

Il existe cependant des câbles ruban flexibles qui résolvent bon nombre de ces problèmes. Ils offrent la densité de connectivité la plus élevée disponible avec un petit diamètre extérieur et beaucoup plus de flexibilité que le câble ruban traditionnel. (En d’autres termes, ils sont plus faciles à manipuler et à installer.) Le tri et la rubanisation sont effectués en usine, ce qui réduit encore plus le temps d’installation par rapport au câble ruban traditionnel (qui permet déjà de gagner du temps).

 

Des répartiteurs optiques évolutifs gèrent les connexions fibre

Les répartiteurs optiques (ODF) jouent un rôle fondamental dans la gestion de la fibre dans les environnements de centres de données à haute densité. Ils peuvent gérer de grands volumes de connexions fibre tout en réduisant l’encombrement et en améliorant l’accessibilité à des éléments tels que les cordons de raccordement et les connecteurs.

 

L’évolutivité de ces systèmes est également essentielle pour qu’ils puissent s’adapter à un nombre toujours croissant de fibres afin de prendre en charge des vitesses plus rapides et une bande passante plus importante. En étant en mesure de mettre à niveau le système avec plus de cassettes, de plateaux et de boîtiers selon les besoins au fil du temps, vous pouvez faire le meilleur usage de l’immobilier de valeur.

 

Par exemple, les ODF modulaires peuvent être configurés dans différentes configurations (dos à dos ou côte à côte), offrant encore plus d’options d’extension.

 

Un système ODF modulaire simplifie également l’ajout d’armoires à mesure que les connexions fibre augmentent. Lorsque d’autres connexions sont ajoutées, vous pouvez déployer des armoires supplémentaires.

 

Optimisation des investissements dans les centres de données

À mesure que les vitesses des centres de données augmentent, Belden continuera à travailler avec vous pour trouver des systèmes et des innovations qui prennent en charge la haute densité sans sacrifier les performances.

 

Nous excellons non seulement à aider les centres de données à se préparer à des vitesses plus élevées, mais aussi à optimiser les investissements pour réduire les dépenses futures.

 

Regardez le webinaire pour en savoir plus sur les solutions de centre de données de Belden.

 

Liens associés