Belden lance le premier câble hybride certifié UL pour les circuits d'alimentation de classe 4 gérés par défaut dans les bâtiments intelligents

Belden
La classe 4 supporte en toute sécurité la puissance à des niveaux plus élevés et sur des distances beaucoup plus longues que les circuits précédemment limités aux 100 W.


Louis, Missouri – le 17 mars 2023 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'infrastructure réseau et de numérisation, a le plaisir d'annoncer ses câbles hybrides FMPS (Fault-Managed Power System), conçus et certifiés pour les circuits de classe 4.

 

Avec le lancement du 2023 National Electrical Code® (NEC), les circuits de classe 4 permettent à l'industrie de prendre en charge l'alimentation électrique avec une sécurité équivalente à celle des circuits de classe 2 existants, avec l'avantage supplémentaire de niveaux de puissance plus élevés et sur de plus longues distances.

 

Belden a lancé le premier câble de classe 4 certifié UL de l'industrie et a maintenant le plaisir d'ajouter à sa gamme le premier câble hybride certifié UL. Les câbles hybrides FMPS de Belden sont certifiés par UL pour la conformité à la classe 4. La structure cuivre/fibre permet de transmettre l'énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité de l'installation.

 

Les systèmes de classe 4 étant aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 et de classe 3, ces câbles peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et entrepreneurs que ceux qui installent le câblage de catégorie et le câblage PoE.

 

Plus d'informations sur la classe 4

Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le Power Over Ethernet (PoE) ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, ce qui constitue une alternative sûre à l'alimentation en courant alternatif.

 

La classe 4 – également appelée FMPS, transfert d'énergie par paquets (packet energy transfer, PET), Digital Electricity™ (DE), puissance pulsée ou systèmes de transfert intelligents – est un format amélioré de fourniture d'énergie. Contrairement aux circuits à puissance limitée de classe 2 et de classe 3, les circuits de classe 4 ne limitent pas la puissance de sortie de la source d'alimentation. À la place, ils surveillent en continu les erreurs et contrôlent la distribution du courant électrique disponible dans une situation anormale. Ceci limite le risque de décharge ou d'incendie en réduisant la quantité d'énergie délivrée en cas d'erreur.

 

Pour vérifier la conformité aux exigences du NEC, les circuits de classe 4 doivent être certifiés. Avec le soutien de Belden, l'UL a récemment publié l'UL 1400-2 en tant qu'ébauche d'enquête (la première étape vers une norme) pour définir les considérations de sécurité et les critères d'évaluation du câblage de circuit de classe 4. Les circuits de câbles de la classe 4 seront certifiés conformément au document publié.

 

Ron Tellas, responsable des applications technologiques chez Belden, explique que « les systèmes d'alimentation à gestion de pannes sont déjà utilisés dans certains bâtiments intelligents et leur utilisation va continuer à croître. Le NEC a reconnu que ces systèmes de classe 4 sont suffisamment uniques et spécialisés de sorte qu'ils nécessitent leur propre section de code. Les câbles FMPS de Belden sont les premiers à être certifiés pour une utilisation dans les systèmes de classe 4, et nous en sommes fiers ».

 

Pour en savoir plus sur les systèmes de classe 4 et sur nos câbles certifiés FMPS, consultez www.belden.com/Solutions/Class-4-Systems.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous sommes en train d'aller au-delà de la connectivité, en partant de ce que nous faisons vers ce que nous rendons possible à travers une grande expertise et des solutions de haute performance élaborées en fonction des objectifs. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social se trouve à Saint-Louis et nous avons des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mary Melchiorre
Responsable communication et marketing
(514) 822-7047
[email protected]