Les nouveaux boîtiers à fibre optique muraux FX ECX rapprochent les connexions fibre des utilisateurs et des appareils
St. Louis, Missouri – le 31 octobre 2023 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, offre aux installateurs une nouvelle façon de rapprocher les connexions par fibre optique des utilisateurs et des appareils : le boîtier à fibre optique à montage mural FiberExpress (FX) Enterprise Closet X (ECX).
Étant donné que les applications courantes nécessitent une bande passante supplémentaire et que les consommateurs utilisent davantage de dispositifs nécessitant des vitesses plus rapides, cette extension de la famille de produits ECX permet aux installateurs de tirer parti de l’espace mural lorsque l’espace au sol n’est pas disponible pour un système monté en rack.
Le boîtier à fibre optique à montage mural FX ECX permet d’ajouter des connexions fibre de manière peu encombrante, même dans des environnements qui ne sont pas conçus pour prendre en charge les réseaux de fibre optique ou qui manquent d’espace pour une salle de télécommunications ou un rack.
Les trous de montage encastrés du boîtier lui permettent de se fixer facilement au mur dans n’importe quel environnement intérieur. Un rail de cassette pivotant en instance de brevet permet un accès facile aux ports, ce qui rend l’installation de la fibre rapide et facile. Les assemblages sont également amovibles, ce qui permet aux techniciens d’emporter des modules dans un espace de travail plus confortable. Des kits de serrures en option séparent en toute sécurité les côtés du coffre et du boîtier afin de simplifier l’installation, la maintenance et les opérations.
Ce panneau de brassage mural en métal durable peut contenir deux, quatre ou six modules de fibre ECX. Il permet aux installateurs d’héberger jusqu’à 192 connexions fibre dans un espace mural compact. Les œillets de câble et les points de fixation de câble arrière intégrés protègent, gèrent et sécurisent les câbles entrants. Le boîtier est conçu pour une installation facile par une seule personne sur des surfaces inégales.
« Le boîtier à fibre optique à montage mural FX ECX crée de nouvelles possibilités passionnantes de conception de réseau », déclare Josh Goyke, chef de produit pour les bâtiments intelligents de Belden. « Maintenant que la famille FX ECX comprend un système mural, elle peut utiliser l’espace libre pour rapprocher les connexions des utilisateurs et des appareils. »
En savoir plus sur le boîtier à fibre optique mural FX ECX de Belden.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d’informations, rendez-nous visite sur www.belden.com ; suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et X/Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lisa Williams
Responsable communication et marketing
Lisa.Williams@Belden.com
(317) 815-2402
Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.