Belden Technology and Applications Manager reçoit le prestigieux prix Harry J. Pfister de l’excellence en télécommunications

Belden
Ron Tellas, responsable de la technologie et des applications, a été reconnu lors de la 2024 BICSI Winter Conference pour ses contributions exceptionnelles et percutantes dans le domaine.

 

St. Louis, Missouri - 1er et 2024 février - Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, est ravie d’annoncer que Ron Tellas, directeur de la technologie et des applications, a reçu le prestigieux prix Harry J. Pfister réconmpensant l’excellence dans le secteur des télécommunications.

 

Le prix a été annoncé lors d’un banquet à la conférence et salon d’hiver BICSI, qui s’est tenu à Rosen Shingle Creek à Orlando, en Floride, le 31 janvier 2024.

 

Cette reconnaissance est décernée chaque année aux professionnels de l’industrie qui ont apporté une contribution exceptionnelle et importante au domaine des télécommunications. Les candidats sont évalués en fonction de leur dévouement et de la façon dont ils promeuvent les professions des télécommunications et l'aspect scientifique, technique ou éducatif du secteur. Créé en 1982, le prix porte le nom de Harry J. Pfister, le fondateur de la conférence d’hiver BICSI.

 

Fort de ce prix, Tellas rejoint une liste impressionnante d’innovateurs, dont Paul Kish, ancien directeur des systèmes et des normes chez Belden.

 

Ron Tellas joue un rôle actif au sein du BICSI, en intervenant régulièrement lors des conférences du BICSI et en participant à des tables rondes. Il joue également un rôle dynamique dans de nombreuses autres initiatives du secteur, notamment le comité d’ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42, le comité ISO WG3, le consortium du secteur des technologies connectées, le groupe de travail Ethernet IEEE 802.3 et le panel de codage 3 NFPA 70.

 

La carrière en télécommunications de Ron Tellas s’étend sur près de 35 ans et comprend plus de 15 brevets américains ainsi que divers rôles en matière d’ingénierie et de technologie. Aujourd’hui, en tant que responsable de la technologie et des applications pour le réseau local chez Belden, il contribue à définir la feuille de route de l’entreprise en matière de technologie et d'applications, et ce, grâce à son expertise en matière de conception RF et de propagation électromagnétique.

 

« La passion de Belden, c'est le service et la familiarisation du public avec le secteur des télécommunications », affirme Jay Wirts, vice-président exécutif des solutions d’entreprise. « Et personne n’est plus déterminé que Ron à nous aider à mener à bien cette mission. Je suis fier qu'il ait été reconnu à sa juste valeur par cet honneur bien mérité. »

 

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams

Responsable communication et marketing

(317) 815-2402

[email protected]

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.