Centre de données

Les centres de données en colocation se développent : ce que cela signifie pour les propriétaires

Denis Blouin
Comment les centres de données en colocation gèrent la standardisation et le besoin de rapidité lorsqu’ils répondent à une demande et une croissance accrues.

 

De plus en plus d’entreprises choisissent de confier les opérations de leurs centres de données à des experts qui exploitent des installations en colocation afin qu’ils puissent se concentrer sur leur mission principale, au lieu de gérer l’administration, la gestion des risques, la planification et la maintenance des centres de données.

 

Selon Synergy Research Group, les centres de données en colocation représentent désormais 23 % de la capacité mondiale des centres de données, les centres de données sur site s’établissant à 40 % (en baisse par rapport à il y a cinq ans, lorsque plus de la moitié de la capacité mondiale des centres de données était attribuée à des centres de données dédiés sur site).

 

2 tendances des centres de données en colocation

Alors que les services de colocation s’accélèrent, nous avons remarqué deux tendances concernant ces espaces et deux grands défis posés par ces tendances.

 

Tendance 1 : agrandir les espaces des centres de données physiques

La taille du marché de la colocation de centres de données était de près de 62,3 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre près de 89,3 millions de dollars d’ici 2030. La société de recherche informatique Omdia prévoit que, cette année, le secteur verra 26 millions de pieds carrés supplémentaires de capacité mise en ligne pour les seuls grands fournisseurs de services de cloud et de colocation.

 

Nous constatons cette croissance en temps réel, car les propriétaires de colocation investissent dans de nouvelles installations et agrandissent leurs espaces existants pour répondre aux demandes changeantes des clients.

 

Tendance 2 : atteindre de nouveaux types de clients

Alors que les centres de données en colocation gagnent en popularité, ces fournisseurs tiers prennent des mesures pour prendre en charge de nouveaux types de clients ou de marchés verticaux qu’ils n’ont pas desservis par le passé, comme la diversification pour soutenir les soins de santé ou les sciences de la vie, par exemple.

 

À mesure qu’ils élargissent leur portée, une expansion de la colocation peut également s’accompagner de la nécessité de prendre en compte de grandes variations dans les exigences en matière de disponibilité, de sécurité, de latence et de bande passante.

 

Les défis posés par la croissance et l’expansion de la colocation

La combinaison de la modernisation des installations et de l’élargissement de la clientèle crée deux défis, qui se résument tous deux à ceci : répondre aux besoins changeants des clients.

 

Défi 1 : prendre en charge des vitesses plus rapides et des temps de téléchargement plus courts

Il y a un besoin constant de plus de vitesse et d’une bande passante plus élevée. Alors que les clients déploient le cloud computing, la robotique, l’IoT et d’autres applications de bâtiments intelligents, de nombreux centres de données en colocation reçoivent fréquemment des demandes qui ressemblent à ceci : « J’avais une liaison 10G vers ma cage, mais je veux passer à une liaison 40G ou 100G. »

 

Bien que ces mises à niveau aient des implications majeures pour le réseau dorsal à fibre optique qui prend en charge le réseau interne d’une installation de colocation, elles doivent être effectuées rapidement pour maintenir les niveaux de satisfaction des clients et permettre une mise en service rapide et efficace de la bande passante pour les cages des clients.

 

Pour suivre le rythme, de nombreux propriétaires de colocation modernisent leur équipement de commutation et, parallèlement, leur dorsale à fibre optique. Ces mises à niveau impliquent souvent des optiques SR4, qui intègrent quatre voies de données dans chaque direction avec une bande passante 40G.

 

Ils ajoutent également plus de complexité, car les centres de données en colocation tentent de transformer un réseau dorsal conçu autour d’une simple transmission duplex LC en un réseau basé sur des connexions MPO et MTP, qui nécessitent une attention particulière à la polarité. Pour assurer la pérennité de leurs réseaux, de plus en plus de centres de données en colocation déploient également une dorsale à fibre optique monomode.

 

Les réseaux plus petits qui existent dans les cages des clients ont également des exigences changeantes. Au sein de cette infrastructure, par exemple, Belden constate une demande accrue d’OM5 pour prendre en charge la distribution de plusieurs canaux sur la même paire de fibre.

 

Défi 2 : permettre la normalisation

À mesure que les centres de données en colocation s’étendent sur plusieurs sites, ils commencent également à donner la priorité à la standardisation.

 

Plutôt que chaque établissement fasse son propre choix sur la façon de construire et de gérer son réseau individuel, les fournisseurs de colocation se concentrent sur la standardisation de leurs solutions et processus afin de pouvoir proposer de nouveaux services plus rapidement et mettre en service de nouveaux clients plus rapidement, au lieu de faire attendre un client quelques mois pour une jonction de fibre, par exemple.

 

La normalisation peut également aider les installations de colocation à tirer parti du pouvoir d’achat et à réduire les coûts en mettant en commun les ressources afin de réduire ou d’éliminer les dépenses répétitives, redondantes ou inutiles.

 

La normalisation peut également réduire les coûts de main-d’œuvre : quelque chose d’aussi simple qu’un assemblage d’armoire uniforme réduit le temps que les travailleurs doivent consacrer au déploiement et à la maintenance.

 

Se préparer à une demande accrue

Belden travaille en étroite collaboration avec les propriétaires de colocation, en utilisant notre vaste expérience pour les aider à évaluer toutes leurs options afin qu’ils puissent servir leurs clients plus rapidement et mieux.

  • Devriez-vous investir dans le monomode pour votre réseau fédérateur en fibre ? Qu’est-ce que cet investissement vous apportera ?
  • Avez-vous vraiment besoin d’OM5 dans des cages pour répondre à la demande des clients ?
  • Devriez-vous utiliser la rupture de fibre à partir de connecteurs MPO ou devriez-vous envisager SR4 ?

 

Que ce soit au niveau de l’installation, de la cage ou des données, nous pouvons vous aider à répondre à des questions comme celles-ci et bien d’autres.

 

 

Ressources connexes :