Automatisation industrielle

Comment réunir vos données réseau et vos données OT en un seul endroit

Mehul Shah et Jeremy Friedmar
En éliminant les obstacles imposés par l’infrastructure héritée et les données disparates, votre usine peut accélérer son parcours vers l’industrie 4.0 en gérant ensemble ses données réseau et les données OT.

 

C’est une journée typique et chargée dans votre usine. Les opérateurs travaillent sur les chaînes de montage, supervisent les opérations de fabrication et effectuent des contrôles de qualité réguliers. Soudain, la production s’arrête. Vous recevez une notification indiquant qu’un automate a cessé de fonctionner. Chaque seconde d’interruption de service se traduit par une perte de revenus. Comment savoir rapidement pourquoi l’appareil est tombé en panne et le faire fonctionner à nouveau ?

 

Dans un environnement de fabrication traditionnel, vous pouvez recevoir des alertes en temps réel en cas de dysfonctionnement d’un appareil (grâce à des outils capables de collecter et de rapporter des données OT). Bien que ces systèmes puissent vous informer lorsqu’un appareil cesse de fonctionner, ils n’offrent pas toujours des informations sur l’analyse des causes premières.

 

Par exemple, le dispositif PLC lui-même peut être correct. Au lieu de cela, les temps d’arrêt inattendus peuvent être causés par une congestion du réseau ou une déconnexion du câble. Étant donné que les données OT n’offrent pas ces informations sur les performances du réseau, comment pouvez-vous en être sûr(e) ?

 

L’équipe de Belden a connu cette déconnexion dans certaines de ses propres usines de fabrication. Comme nous n’étions pas en mesure de connecter les performances du réseau aux données OT, notre équipe était parfois dans l’ignorance lorsqu’il s’agissait de temps d’arrêt ou de ralentissements : un appareil fonctionnait-il mal ou un problème réseau avait-il un impact sur la communication de l’appareil ?

 

Combler le fossé entre les données OT et l’analyse réseau

Jusqu’à présent, peu de fournisseurs ont été en mesure d’offrir une plateforme alliant les nuances des données opérationnelles et de l’analyse réseau. Bien qu’elles puissent offrir des solutions pour les deux, ces solutions sont indépendantes l’une de l’autre. À tout le moins, comme illustré dans l’exemple ci-dessus, cette déconnexion entre le pipeline de données OT et l’analyse réseau peut créer des défis en termes de visibilité et de prise de décision, ainsi que de conformité, d’interopérabilité et de compatibilité.

 

Cela signifie que les usines doivent souvent traiter avec divers fournisseurs pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique, et elles doivent souvent intégrer des solutions par le biais de processus métier manuels complexes si elles veulent corréler les données OT et les performances du réseau.

 

Belden a remarqué cette lacune dans le secteur et a décidé d’y remédier, non seulement pour nous aider à atteindre nos objectifs et à améliorer notre propre production, mais aussi pour vous aider à accélérer votre transformation numérique.

 

Pour ce faire, nous avons élargi Belden Horizon en créant une suite complète de logiciels et de services. En conséquence, les usines ont désormais accès à une plateforme interopérable standard qui couvre les données OT et l’analyse réseau, tout en prenant en charge la gestion centralisée de l’infrastructure edge.

 

Analyse des données OT : récupérez vos données OT

Les capacités de données sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’industrie 4.0. Les responsables d’usine doivent être en mesure « d’entendre » ce que révèlent leurs actifs industriels traditionnels et modernes, puis d’analyser ces conversations pour prendre de meilleures décisions.

 

Belden Horizon Data Operations (BHDO) vous aide à accélérer votre parcours de numérisation en éliminant les obstacles imposés par l’infrastructure existante et les sources de données disparates. Vous pouvez collecter des données à partir de contrôles et de capteurs industriels anciens et modernes, les contextualiser et les analyser à la périphérie, puis les envoyer en aval pour un traitement ultérieur.

 

Voici comment Belden Horizon Data Operations prend en charge vos données et opérations OT.

 

1. Découvrir et collecter des données à partir d’actifs industriels

En rassemblant les données disponibles à partir des capteurs I/O, des automates et d’autres actifs, il donne une image plus complète de ce qui se passe avec chaque équipement.

 

Avant d’activer la communication des actifs, Belden Horizon aide les usines à découvrir tous leurs actifs industriels et les protocoles de communication qu’ils prennent en charge. Ensuite, Data Operations rend la collecte de données possible indépendamment des protocoles. Pensez à tous les appareils qui se trouvent dans votre usine. Lorsqu’une machine utilise Modbus et qu’une autre utilise PROFINET, par exemple, cette solution peut vous aider à collecter des données à partir de ces actifs, et bien d’autres, en prenant en charge plus de 275 protocoles.

 

À mesure que ce problème devient plus fréquent avec l’arrivée d’équipements supplémentaires sur le réseau, la plateforme vous aide à unifier les données et les protocoles afin qu’ils puissent être intégrés, analysés et appliqués ensemble.

 

2. Contextualiser et analyser les données

Maintenant que vous avez vos données, vous devez comprendre ce qu'elles signifient. Data Operations vous permet également de contextualiser vos données.

 

Par exemple : vous avez des chiffres qui représentent la température et la pression d’une pompe, mais que signifient réellement ces chiffres dans le contexte du traitement des commandes ou des opérations de travail en cours ? La pompe fonctionne-t-elle comme elle le devrait ? Les informations relatives aux fonctions résident souvent dans les systèmes informatiques, mais Data Operations associe les données OT et IT en une seule vue compréhensible.

 

À partir de là, vous pouvez évaluer les performances réelles et en tirer des informations exploitables sur des éléments tels que les moyennes, les tendances et les performances qui sortent des paramètres habituels. Cela vous permet de répondre à des questions critiques sur l’efficacité de la fabrication, les goulots d’étranglement, la qualité et la productivité.

 

3. Intégrez et connectez les données aux terminaux

Vous avez vos données, et vous comprenez ce qu'elles signifient – maintenant, elles doivent être traitées, analysées et visualisées pour renforcer l’action.

 

Pour vous connecter aux terminaux et créer une image complète des données de la périphérie au cloud pour vos équipes OT, IT et de science des données, vos données doivent très probablement être acheminées vers un environnement d’entreprise, qu’il s’agisse du cloud ou d’un centre de données d’entreprise situé ailleurs.

 

Data Operations vous aide à accomplir cela afin que vous puissiez explorer les métriques les plus importantes dans votre opération.

 

Analyse du réseau : gérez l’infrastructure Edge et les performances du réseau

En plus de gérer les données, le logiciel Belden Horizon vous offre tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, analyser et améliorer les performances et les analyses du réseau afin que vous puissiez évoluer vers une usine connectée.

 

Belden Horizon Network Insights (BHNI) vous aide à découvrir les actifs industriels et de mise en réseau et à analyser votre réseau industriel pour mieux comprendre les performances et la fiabilité du réseau.

 

En captant automatiquement les données des réseaux industriels et en générant des informations sur ce qu’il remarque, comme les anomalies, les problèmes de sécurité et de performance sur vos réseaux filaires et sans fil, Network Insights vous aide à comprendre le fonctionnement de votre réseau.

 

Il utilise des algorithmes propriétaires et des modèles d’apprentissage automatique pour générer des informations qui peuvent vous aider à surveiller et à améliorer des indicateurs tels que :

  • Temps de disponibilité du réseau
  • Largeur de bande et débit
  • Latence
  • Fiabilité

Enfin, il fonctionne également avec les périphériques réseau de n’importe quel fournisseur, ce qui permet aux usines d’utiliser l’équipement réseau qui leur convient le mieux tout en ayant accès aux informations dont elles ont besoin.

 

Améliorer les performances de l’usine en alliant l’analyse des données et du réseau

La suite de logiciels et de services de Belden Horizon vous aide à adresser et à gérer les données et le réseau au sein d’une seule plateforme, tout en permettant une gestion centralisée de votre infrastructure edge.

 

Data Operations et Network Insights sont indépendants des fournisseurs et fonctionnent ensemble pour vous aider à prendre en charge et à exploiter les données et les opérations OT tout en gérant les performances du réseau.

 

Nous sommes constamment à la recherche de moyens de vous aider à poursuivre sur la voie de l’industrie 4.0. Revenez nous lire pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à optimiser les performances de votre usine en vous basant sur les données OT et l’analyse du réseau. Restez à l’écoute de notre blog pour en savoir plus !

 

 

Ressources connexes :

Le contrôle d’accès au réseau est un élément essentiel de votre sécurité OT

La convergence IT/OT intervient plus tôt ou plus tard dans la fabrication discrète

Les principales difficultés auxquelles sont confrontés les TI/OT : écoutez les experts