Climate Pledge Arena associe sport technologique et développement durable
Elle abrite peut-être l'équipe des Seattle Kraken (la toute nouvelle franchise de la NHL) et les Seattle Storm de la WNBA, mais la Climate Pledge Arena représente également quelque chose de bien plus important dans le monde du sport et du divertissement : elle met la barre haut pour une conception et une exploitation progressives, responsables et durables des stades.
Après avoir obtenu les droits d'appellation, Amazon a donné au site un nom qui sert également d'appel subtil à l'action. Climate Pledge Arena est un hommage à l'engagement d'Amazon envers The Climate Pledge, une promesse faite par les entreprises et les organisations de prendre des mesures collectives afin d'atteindre un taux net de carbone nul d'ici 2040.
Jusqu'à présent, 217 organisations se sont engagées dans le cadre du Climate Pledge, en acceptant de :
- Mesurer et rendre compte régulièrement de leurs émissions de gaz à effet de serre
- Mettre en œuvre des stratégies de décarbonisation, telles que des investissements dans les énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique
- Utiliser des compensations de carbone pour neutraliser les émissions restantes
Le site de sport et de divertissement, dont le coût s'élève à 1 milliards de dollars, a des objectifs ambitieux, notamment celui d'être le premier stade à obtenir la certification carbone zéro, à ne produire aucun déchet et à être alimenté par 100 % d'énergies renouvelables. Pour transformer ces rêves en réalité, le stade ne pouvait pas s'appuyer sur des pratiques dépassées ou traditionnelles. Afin que le projet soit couronné de succès, trois facteurs importants devaient être réunis.
1. Trouver des partenaires qui partagent un engagement en faveur de la responsabilité environnementale
Lorsqu'un espace diffuse dans le monde entier un message de promotion de la durabilité et de l'intendance, il est essentiel que tous les composants qui donnent vie à l'espace partagent la même vision.
Pour atteindre des objectifs de durabilité ambitieux, l'arène Climate Pledge a suivi des pratiques de construction durables et s'est approvisionnée en matériaux respectueux de l'environnement. Elle a également fait appel à des membres de l'équipe de projet et à des partenaires qui se sont engagés à changer, notamment des fabricants qui pouvaient fournir des données précises sur l'impact environnemental de leurs produits. Cela a permis au site de prendre des décisions éclairées sur les types de produits sélectionnés.
2. Une infrastructure haute performance pour soutenir une technologie révolutionnaire
Bien qu'il soit surtout connu comme le stade le plus durable du monde, Climate Pledge Arena est aussi une installation à la pointe de la technologie. Elle avait impérativement besoin d'une infrastructure de câblage et de connectivité robuste pour prendre en charge la technologie qui permet d'offrir aux supporters des expériences transparentes, sûres et inoubliables.
L'innovation de pointe est présente sur toute la surface de 740 000 pieds carrés du stade, des stands de concession à emporter et des tableaux d'affichage doublement suspendus aux 28 175 pieds carrés de signalisation numérique et aux écrans massifs de la place et du parking extérieurs.
Toutes ces technologies, avec ou sans fil, s'appuient sur un câblage en coulisse pour se connecter aux réseaux et transmettre les données. L'infrastructure doit prendre en charge la technologie actuelle, mais aussi être capable de prendre en charge les nouvelles technologies dans les années à venir. Alors que le stade s'efforce d'atteindre ses objectifs de certification zéro carbone net, d'éliminer le plastique à usage unique, de conserver l'eau et de recycler les déchets, il ne voulait pas se soucier des mises à niveau du câblage pour prendre en charge une technologie hypothétique.
3. La capacité de fournir des environnements de travail sûrs
La construction a commencé en décembre 2018, de sorte que les travaux de la Climate Pledge Arena étaient bien avancés lorsque la pandémie a débuté aux États-Unis en mars 2020.
Malgré les contretemps occasionnés, la date d'achèvement du stade (octobre 2021) n'était pas négociable. Seattle ayant été l'une des premières villes à mettre en place des restrictions, les plans d'accès aux chantiers, les équipes et la taille des équipes ont dû être revus pour se conformer aux directives.
Pour assurer la mobilité des équipes d'installation, les produits devaient être rapides et faciles à installer sans nécessiter de retouches ni sacrifier les performances. Même si la plupart des fabricants étaient confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des délais de livraison de plusieurs semaines, le site avait également besoin d'un accès rapide aux produits (parfois en un jour ou moins).
L'impact de Belden sur la Climate Pledge Arena
En 2016, Belden a commencé à effectuer des analyses du cycle de vie des produits pour mesurer et réduire l'impact environnemental de ses produits.
Après avoir subi une évaluation du cycle de vie effectuée à l'aide des règles de catégorie de produits (PCR) établies, les produits reçoivent une déclaration environnementale de produit (EPD). Cette déclaration communique les résultats de l'analyse du cycle de vie, qui examine le potentiel de changement climatique du produit, la quantité d'énergie et d'eau utilisée pour produire le matériau, etc.
Les données contenues dans les EPD permettent de mesurer les performances et de suivre les progrès réalisés, et aident la Climate Pledge Arena à prendre des décisions éclairées sur les produits respectueux de l'environnement.
Lire l'étude de cas complète
Vous voulez en savoir plus sur la façon dont Belden a aidé Climate Pledge Arena à atteindre ces trois objectifs et à respecter le calendrier du projet ? Lire l'étude de cas complète ici.
En tant que complexe de divertissement le plus progressiste et le plus respectueux de l'environnement au monde, la Climate Pledge Arena de Seattle établit une nouvelle norme exemplaire en matière de conception durable tout en encourageant d'autres organisations à faire de même, et nous sommes fiers de contribuer à la diffusion de ce message !