Développer votre réseau avec une portée étendue : aller au-delà de 100 mètres
À mesure que le nombre de dispositifs connectés au réseau augmente dans les environnements intelligents, ils exigent de l’énergie et une connectivité de données. Ces connexions doivent se faire sans consommer trop d’espace précieux. La superficie en pieds carrés doit être utilisée aussi efficacement que possible pour réduire les coûts opérationnels et soutenir les efforts de durabilité.
Les connexions des dispositifs d'aujourd'hui sont également différentes de celles du passé. Elles se produisent dans des lieux éloignés des salles de télécommunications. Parfois, cela signifie qu’un câble doit s’étendre au-delà de ses 100 mètres « standard » pour établir une connexion. Par exemple :
- Installation d’une caméra de surveillance intelligente dans un parking
- Déploiement d’un panneau de contrôle d’accès à une entrée à l’extrémité d’un entrepôt
- Placement de points d’accès sans fil dans un patio extérieur ou une piscine
- Localisation de luminaires LED PoE au milieu d’un vaste espace de bureaux ouverts
- Montage d’un capteur sur un ventilateur au plafond
Dans les premiers temps de l'Ethernet, alors que les normes de réseau étaient élaborées il y a plusieurs décennies, la Telecommunications Industry Association (TIA) recommandait que le câblage de catégorie à paires torsadées soit limité à des distances de 100 mètres dans la norme ANSI/TIA-568.
Sur la base de normes et de spécifications techniques, cette limite de distance a été établie pour assurer l’interopérabilité. En d’autres termes, la norme ANSI/TIA-568 vous permet d’installer la caméra de surveillance d’un fabricant, le point d’accès sans fil d’un autre fabricant et le câblage et la connectivité d’un troisième fabricant avec la certitude que tout fonctionnera ensemble. Mais la norme ANSI/TIA-568 ne prend pas en compte la façon dont les différentes applications utilisent le câblage ou se connectent à un réseau Ethernet.
Malgré les progrès technologiques, la limite de distance de 100 mètres reste en place pour éviter toute confusion et favoriser la compatibilité descendante. Mais il restreint où et comment les appareils peuvent être déployés, ce qui rend certains des exemples ci-dessus impossibles sans prendre l'une des mesures suivantes :
- Ajouter une nouvelle salle de télécommunications
- Utiliser des câbles en fibre optique ou hybrides au lieu de câbles en cuivre
- Ajouter un nouveau concentrateur ou commutateur
- Prendre le risque et étendre la liaison au-delà de 100 mètres
Comment les câbles basés sur une application permettent une portée étendue
Il existe désormais une autre option viable à envisager lorsque le câblage de catégorie ne répond pas aux exigences : les câbles basés sur une application qui prennent en charge une portée étendue.
Atteindre des liaisons au-delà de 100 mètres est possible pour certaines vitesses de données. Pourquoi ? Parce que la limite de distance de 100 mètres n’est pas nécessaire pour répondre à des segments de liaison définis établis par l’IEEE. Au lieu de cela, les normes Ethernet IEEE 802.3 exigent uniquement que le câblage réponde aux exigences de segment de liaison.
Cela signifie qu’un câble basé sur une application qui prend en charge une portée étendue est la solution parfaite lorsque le câble de catégorie ne peut pas tenir la distance. Il s’agit d’un câble conçu pour prendre en charge des applications telles que les caméras IP, les capteurs de bâtiments et les appareils d’éclairage LED PoE, loin de la salle de télécommunications (TR).
Un câble basé sur une application ne remplace pas un câble de catégorie. C’est un autre outil qui peut vous aider à gagner du temps, à réduire les coûts et à faciliter la conception et le déploiement de la technologie en permettant une portée étendue en cas de besoin.
Conçus pour s’aligner sur les vitesses de transmission standard des applications IEEE allant de 10BASE-T à 1000BASE-T, les câbles basés sur une application prennent en charge de longues distances au-delà des 100 mètres décrits dans la norme ANSI/TIA-568.
Un avantage supplémentaire : un gain d’espace important
Les câbles basés sur une application peuvent également fournir le gain d’espace dont les environnements intelligents ont désespérément besoin tout en s’adaptant aux systèmes à portée étendue. Lorsque la longueur d’un canal augmente au-delà de 100 mètres, l’espace requis diminue lors de l’utilisation de câbles basés sur une application. Voici pourquoi.
Dans une longueur de canal de 100 mètres, si l’on réduit les 10 mètres réservés aux cordons de raccordement, plus les 20 mètres supplémentaires pour les montées et descentes de câbles, il vous reste 70 mètres de câble à utiliser.
Dans une longueur de canal de 215 mètres (que le câble RemoteIP de Belden peut prendre en charge), si l’on réduit les 10 mètres réservés aux cordons de raccordement, plus les 20 mètres supplémentaires pour les montées et descentes de câbles, il vous reste 185 mètres de câble à utiliser. Et vous n'avez pas à vous soucier de mettre à disposition une salle de télécommunications tous les 100 mètres.
Cela se traduit par une amélioration de l’utilisation de l’espace de près de 700 % : seul un septième du nombre de salles de télécommunications est nécessaire. En théorie, dans un espace de 100 pieds carrés, cela diminue le nombre de salles de télécommunications nécessaires de 7 à 1,2 dans le meilleur des cas. Bien qu’il s’agisse d’une limite théorique qui ne se traduit pas toujours par un ratio direct qui fonctionne dans la vie réelle à chaque fois, cela prouve tout de même que le nombre de salles de télécommunications peut être réduit.
Cette réduction se traduit par des avantages tels que :
- Réduction des coûts de construction et d’entretien
- Utilisation plus efficace de l’espace
- Moins de consommation d’énergie
- Configurations de réseau simplifiées
- Moins de points de défaillance
Découvrez RemoteIP, notre câble à portée étendue
RemoteIP est le câble à portée étendue basé sur une application de Belden. En plus d’augmenter la longueur maximale du canal de 100 mètres à 215 mètres, il couvre l’alimentation par Ethernet (PoE) de types 1 à 4. Il peut prendre en charge n’importe quel appareil à faible largeur de bande qui nécessite jusqu’à 100 W et une portée étendue de plus de 100 mètres.
En supprimant le remplissage du câble et en diminuant son diamètre, nous avons pu vous aider à optimiser davantage l’espace. Cela rend RemoteIP encore plus rentable (il prend moins de place) et plus simple à déployer. Il se termine comme un câble de catégorie et est compatible avec la connectivité REVConnect® de Belden.
Si vous avez besoin d'étendre votre canal Ethernet au-delà de 100 mètres sans vous soucier de la dégradation des performances, les câbles RemoteIP vous aideront à le faire dans le cadre d'une solution de connexion complète. Ils sont spécifiquement conçus pour satisfaire ou aller au-delà des limites de normes d'application IEEE.
Découvrez nos câbles RemoteIP.