Bâtiments intelligents

Un boîtier de terminaison hybride révolutionne les installations réseau

Sandra Imrazene
Le boîtier de terminaison hybride DuetConnect™ protège les fibres exposées des dommages causés par les conducteurs en cuivre terminés dans le même espace.

 

Alors que la fibre était autrefois connue comme l’option incontournable pour connecter des emplacements distincts sur de longues distances, elle se rapproche désormais des utilisateurs, imprégnant les bâtiments et les réseaux d’entreprise. Ce concept est connu sous le nom d’architecture « fiber-deep », soit la fibre profonde.

 

Du point de vue de l’utilisateur, la fibre profonde améliore le service et les performances : les utilisateurs peuvent se servir de leurs appareils en toute confiance sans interruption de service ni retard. Ils peuvent télécharger plus rapidement, profiter d’un streaming clair et participer à des expériences immersives.

 

Du point de vue de ceux qui installent la fibre, cependant, son imprégnation pose quelques problèmes de déploiement.

 

Exigences d’installation de l'architecture de fibre profonde

Grâce à l’architecture de fibre profonde, l’infrastructure se développe rapidement pour prendre en charge des besoins en largeur de bande et en alimentation plus élevés. La capacité d’évoluer à la demande est le seul moyen pour les entreprises de soutenir la croissance et les nouvelles technologies.

 

Mais pour rapprocher la fibre des utilisateurs, il faut plus d’espace, ce que de nombreux bâtiments n’ont pas en excès. Chaque pied carré, horizontalement et verticalement, doit être utilisé à son plein potentiel.

 

À mesure que la fibre optique est déployée, les gestionnaires de réseau et les installateurs doivent être en mesure d’ajouter des connexions dans des espaces réduits, restreints et uniques. La densité est essentielle pour optimiser la superficie et contrôler les coûts d’exploitation.

 

De nombreux systèmes prenant en charge les connexions utilisateur, tels que les terminaux de réseau optique (ONT) et les systèmes d’antennes distribuées (DAS), doivent désormais être déployés dans de nouveaux sites distants. Lorsqu’ils sont positionnés dans ces endroits pour obtenir des performances optimales, l’alimentation locale peut ne pas être facilement disponible ou même accessible, même si elle est essentielle pour assurer le fonctionnement du système.

 

Pour surmonter ce défi, les installateurs déploient souvent des câbles hybrides, qui allient la fibre (données) et le cuivre (alimentation à distance) dans un seul câble afin que les systèmes puissent être installés plus loin des salles de télécommunications et dans des espaces qui n’offrent pas d’alimentation locale. Ce faisant, cependant, ils n'ont pas d'autre choix que d'installer la fibre et le cuivre dans une enceinte qui risque d'endommager la fibre exposée lorsque les conducteurs en cuivre sont terminés dans le même espace.

 

Comme les câbles arrivent au boîtier de n’importe quelle direction, la densité et la terminaison sont également difficiles à gérer.

 

Terminaison correcte de la fibre et du cuivre dans le même boîtier

Belden a remarqué un problème avec cette approche d’installation, et nos clients aussi. Il n’y avait pas de boîtier sur le marché qui leur permettrait de terminer correctement la fibre et le cuivre dans le même boîtier.

 

Pour trouver une solution, nous avons commencé par discuter avec les installateurs pour savoir ce qu’ils attendaient d’un boîtier de terminaison hybride. Nous avons entendu des commentaires comme :

 

  • « Nous avons besoin de points d’entrée provenant d’autant de directions que possible. »

  • « La densité est un must. Nous voyons de nombreux déploiements où huit fibres et huit conducteurs en cuivre seraient nécessaires, et parfois même plus. »
  • « Nous voulons que le cuivre soit d’un côté et la fibre de l’autre côté. »

 

Alors, nous nous sommes mis au travail. Le résultat, c'est le nouveau boîtier de terminaison hybride DuetConnect™ de Belden. Il permet aux installateurs de placer la fibre et le cuivre dans le même boîtier sans compromettre les performances et tout en les protégeant contre les dommages.

 

Découvrez le boîtier de terminaison hybride DuetConnect

Le boîtier de terminaison hybride DuetConnect résout tous les problèmes que les installateurs nous ont dit avoir rencontrés avec les boîtiers de terminaison existants.

 

  • Il rend la terminaison de câble hybride facile, propre et efficace.

  • Il maximise la protection et les performances en séparant la fibre et le cuivre.
  • Il prend en charge la flexibilité d’installation avec plusieurs points d’entrée de câble.
  • Il permet la densité, chaque module supportant jusqu’à quatre fibres et quatre conducteurs en cuivre.

 

Ajouter de la densité au réseau à l’avenir est simple : les gestionnaires de réseau peuvent simplement empiler un boîtier de terminaison hybride DuetConnect sur un autre pour effectuer une expansion rapide et facile de leur infrastructure fibre. En empilant trois boîtiers, les installateurs peuvent atteindre la densité la plus élevée disponible sur le marché.

 

La fibre et le cuivre sont terminés dans un seul boîtier tout en restant séparés, de sorte que les travaux de réfection appartiennent au passé. Les fibres exposées étant protégées, les installateurs et les gestionnaires de réseau n’ont pas à se soucier de réparer les dommages causés par les conducteurs en cuivre, ce qui permet de gagner du temps.

 

La conception deux-en-un du boîtier de terminaison hybride DuetConnect préserve également une superficie précieuse. Les murs peuvent même être utilisés comme conduits pour les câbles hybrides en les installant directement sur un boîtier de jonction ou dans les plénums.

 

Pour les environnements qui reposent sur des réseaux optiques locaux passifs (POLAN), le boîtier peut également servir de point de terminaison pour les appareils IoT.

 

Si vous avez besoin de transporter votre puissance et vos données plus loin, le boîtier de terminaison hybride DuetConnect n’est qu’un des moyens dont nous pouvons vous aider.

 

En savoir plus sur le boîtier de terminaison hybride DuetConnect.

 

Ressources connexes :