Bâtiments intelligents

La Fault-Managed Power Alliance : là où les leaders du secteur s’unissent

Ron Tellas
Cinq leaders du secteur, dont Belden, ont formé la Fault-Managed Power Alliance pour plaider, promouvoir et accélérer l’adoption de l’électricité gérée par défaut.

 

Lorsque la version 2023 du National Electrical Code (NEC) a été publiée, elle a entraîné l’introduction d’un nouveau type de circuit électrique : l’alimentation gérée par défaut (FMP), également connue sous le nom de classe 4.

 

Ces systèmes sont si uniques et spécialisés qu’ils nécessitaient leur propre section de code. En conséquence, une nouvelle classification a été créée au sein du NEC pour normaliser la classe 4 en tant que format amélioré de fourniture d’alimentation. Au sein du NEC, la technologie est appelée classe 4 et énergie gérée par défaut. En dehors du NEC, elle est également connue sous le nom de transfert d’énergie par paquets (PET), d’électricité numérique (DE ou Digital Electricity™), d’énergie pulsée et de systèmes de transfert intelligents.

 

Accélérer l’adoption des systèmes électriques gérés par défaut

Les systèmes électriques gérés par défaut sont déjà déployés dans des bâtiments et des environnements intelligents, des hôtels et stades aux écoles, en passant par les usines de fabrication et les agences de transport public.

 

Alors que nous aidons nos clients à connecter davantage d’appareils à leurs réseaux et à acquérir, transmettre, orchestrer et gérer des données critiques, Belden a déjà participé à plusieurs projets réussis d’électricité gérée par défaut en partenariat avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity.

 

Alors que nous travaillons d’arrache-pied pour donner vie à de tels projets, nous savons que d’autres leaders des technologies énergétiques vont également dans la même direction. Nous nous sommes demandé : au lieu de travailler individuellement pour faire progresser l’adoption de l’énergie gérée par défaut et aider le secteur à découvrir ses avantages, que se passerait-il si nous formions un groupe pour accélérer collectivement l’innovation ?

 

Pour maximiser l’impact, nous avons uni nos efforts avec d’autres leaders d’opinion pour former la Fault-Managed Power (FMP) Alliance, qui a été officiellement annoncée en avril 2024. Le groupe est composé de cinq leaders du secteur, dont Belden, qui ont uni leurs forces pour plaider, promouvoir et accélérer l’adoption de l’énergie gérée par défaut dans leurs secteurs respectifs.

 

Présentation de la Fault-Managed Power Alliance

La Fault-Managed Power Alliance se consacre à l’avancement du développement et de l’adoption de la technologie d’alimentation gérée par défaut afin d’améliorer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du système électrique. Elle favorise également la collaboration et les partenariats entre les organisations, les entités gouvernementales et les parties prenantes qui partagent un intérêt pour l’avancement de la technologie d’alimentation électrique gérée par défaut.

 

En tant que membre fondateur, Belden vise à accélérer l’adoption généralisée et l’avancement des systèmes électriques gérés par défaut parmi les organisations qui se dirigent vers la transformation numérique.

 

Le consortium est façonné et dirigé par trois objectifs :

  • Nous voulons être les leaders du secteur en nous rassemblant et en agissant d’une seule voix qui met l’accent sur les avantages et les applications de l’énergie gérée par défaut dans de nombreux secteurs.

  • Nous voulons défendre les normes du secteur en contribuant et en offrant notre expertise et nos idées sur les normes et réglementations en matière d’énergie gérée par défaut.

  • Nous voulons assurer l'éducation et la sensibilisation en aidant les parties prenantes à comprendre les avantages de la technologie de l'alimentation gérée par défaut et en favorisant la prise de conscience de son potentiel de transformation.

 

Définition de l’alimentation gérée par défaut

L’alimentation gérée par défaut apporte un nouveau niveau d’intelligence à la fourniture d’énergie, avec la capacité de gérer et d’atténuer les conditions de panne en toute sécurité. Au lieu de limiter la sortie de la source d’alimentation (la quantité d’énergie que l’alimentation peut fournir), à l'instar des systèmes de classe 2 et de classe 3, les systèmes de classe 4 limitent l’énergie disponible lors d’un événement de panne.

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Pour assurer la sécurité, un émetteur et un récepteur contrôlent la fourniture d’énergie et surveillent en permanence les défauts. Lorsque de l’eau éclabousse des circuits de classe 4 ou lorsque quelqu’un touche des fils de classe 4 exposés en fonctionnement, le défaut est détecté immédiatement (en quelques millisecondes). Automatiquement, le système s’arrête pour éviter tout dommage. Cette technologie rend l’alimentation gérée par défaut aussi sûre que les systèmes de classe 2 et de classe 3.

 

Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d’une alimentation basse tension, tout comme PoE (Power over Ethernet) ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance ou la distance du PoE, offrant ainsi un complément sûr à l’alimentation en courant alternatif. Les circuits de classe 4 peuvent également être installés dans les mêmes chemins et espaces que les câbles de catégorie.

 

Pour vérifier la conformité aux exigences du NEC, les circuits de classe 4 doivent être certifiés. Avec le soutien de Belden, UL a publié UL 1400-2 en tant qu’ébauche d’enquête (la première étape vers une norme) pour définir les considérations de sécurité et les critères d’évaluation du câblage de circuit de classe 4. Les circuits de câbles de la classe 4 seront certifiés conformément au document publié.

 

Impliquez-vous dans la FMP

En tant que pionnier de l’énergie gérée par défaut et de son intégration dans les certifications NEC et UL 2023, nous sommes fiers de contribuer à permettre des conversations concrètes entre nos pairs sur ce que l’énergie gérée par défaut rend possible.

 

Parce que nous voulons créer une association dynamique et collaborative, l’Alliance FMP est activement à la recherche de nouveaux membres provenant de divers secteurs.

 

Pour en savoir plus sur l’Alliance FMP, visitez www.fmpalliance.org ou contactez info@fmpalliance.org.

 

 

Liens associés :