Bâtiments intelligents

Conseils en matière de test des câbles pour certifier votre système de câblage en cuivre

Molly Hunter
Suivre ces conseils peut vous aider à vous assurer que les résultats des tests de câbles seront acceptés et conduiront à la certification que vous souhaitez pour votre système de câblage en cuivre.

 

La performance d’un système de câblage Ethernet à base de cuivre dépend non seulement des produits sélectionnés pour l’installation, mais aussi des professionnels qui les installent.

 

Si les techniciens et les installateurs ne comprennent pas les produits qu’ils installent, ou s’ils ne sont pas formés et certifiés pour installer ces produits conformément aux dernières normes et bonnes pratiques, le résultat final ne correspondra probablement pas aux attentes en matière de performance. En d’autres termes, le propriétaire n’obtiendra pas le système pour lequel il a payé.

 

Les installateurs certifiés savent quels facteurs d’installation sont les plus importants lorsqu’il s’agit de fiabilité du système. Ils font également moins d’erreurs et ont une ligne directe avec les industriels avec lesquels ils travaillent. S’il y a un problème, ils peuvent travailler avec l'industriel pour s’assurer qu’il est résolu rapidement.

 

Le lien entre les tests et la certification des câbles

Si les propriétaires veulent s’assurer que leur installation de câblage en cuivre est effectuée de manière appropriée, que le câblage est exempt de défauts et qu’ils ne seront pas confrontés à des problèmes inattendus de performances réseau par la suite, la certification du système de câblage est nécessaire.

 

La certification est obtenue grâce à des tests de câbles en cuivre, qui prouvent non seulement que l’infrastructure stratégique fonctionne comme prévu, mais donnent également aux installateurs un moyen de différencier leur travail.

 

Les produits de câblage en cuivre de Belden ont toujours fait l’objet d’une garantie produit de 10 ans, mais lorsqu’un système Belden de bout en bout est installé, ces systèmes sont éligibles à des garanties de performances exceptionnelles supplémentaires :

  • Garanties sur les produits jusqu’à 25 ans
  • Assurance application à vie

 

Elles garantissent que le système de câblage en cuivre installé respectera ou dépassera les normes du secteur pendant 25 ans ou plus, tout en prenant en charge les normes et protocoles futurs. Mais ces garanties de performance ne sont accessibles qu’une fois les tests terminés.

 

Si vous ou votre client souhaitez une garantie (et c'est bien normal, n'est-ce pas ?), la certification est le moyen d’y accéder.

 

Comment tester les systèmes de câblage en cuivre

Les tests permettent de vérifier qu’un système de câblage en cuivre installé est conforme aux normes de performance et de qualité d’installation.

 

Les tests de câbles doivent donner un résultat « satisfaisant » pour les paramètres de performance tels que la diaphonie proche, la somme de puissance de la diaphonie proche, l'atténuation et l'affaiblissement de retour, afin de garantir la fiabilité de la transmission des données.

 

En suivant ces conseils, vous pouvez vous assurer que les résultats de vos tests de câbles seront acceptés et conduiront à la certification que vous souhaitez :

  • Vous devez utiliser une marque et un modèle de testeur approuvés et reconnus par Belden pour vous assurer que le testeur répond à la norme ANSI/TIA-1152, Exigences relatives aux instruments de test sur le terrain et mesures pour le câblage équilibré à paires torsadées.

  • Il est important de choisir la bonne limite de test lors de la configuration d’un dispositif de test. Cela indique au testeur comment vous prévoyez de tester le câblage en cuivre. La limite de test appropriée dépend des exigences de test spécifiques du client, de la limite de test requise par l'industriel, des types de câbles et de connecteurs utilisés, etc.

  • Selon les normes TIA, le testeur doit être étalonné régulièrement (généralement tous les 12 mois). Si vous n’avez pas étalonné l’appareil depuis quelques années, la certification ne sera pas accordée sur la base des résultats du test.

  • Pour vous assurer que vous testez selon les normes les plus récentes, utilisez la version la plus récente du logiciel de test disponible auprès du fabricant du testeur.

  • N'oubliez pas les dates. Par exemple, Belden émet des garanties en fonction de la date de facturation. Si le système a été facturé le 1er novembre, c’est à ce moment-là que la garantie commence. Le processus de certification étend la garantie aux limites de nos conditions générales.


Test de liaison permanente ou de liaison de canal ?

Le test de liaison de canal fait référence au test de la connexion d’un dispositif actif à un autre, y compris les cordons de raccordement (un cordon de raccordement de la sortie à un dispositif final, par exemple).

 

Les tests de liaison permanente vérifient les performances de la partie fixe du canal, et non de l’ensemble du canal. Cela signifie qu’ils n’incluent pas les cordons de raccordement.

 

À des fins de garantie, vous devez toujours tester les performances du canal. Bien que des tests de liaison permanente puissent également être effectués, le fait de ne pas inclure les cordons de raccordement lors du test de l’ensemble du canal peut entraîner des résultats inattendus. Pourquoi ? Parce que le canal est axé sur la fondation du réseau.

 

Si une liaison permanente utilise des cordons de raccordement de haute qualité, ce canal passera et seule la liaison permanente doit être mesurée. Si des cordons de raccordement n’appartenant pas à Belden sont utilisés, le test du canal peut entraîner une défaillance due à ces cordons de raccordement de mauvaise qualité. Bien que la liaison permanente puisse être parfaite, sa connexion à des cordons de raccordement de mauvaise qualité dégrade la qualité des performances.

 

Les résultats du test LinkIQ comptent-ils ?

Récemment, Belden a constaté une augmentation des résultats des tests LinkIQ soumis à la certification, mais ces résultats ne qualifient pas un système de câblage en cuivre pour une garantie.

 

LinkIQ est un test réseau qui n’est pas un testeur approuvé par la norme ANSI/TIA-1152. Le test fournit un instantané dans le temps pour dire si un paquet (ou des paquets) de données peut ou peuvent être envoyé(s). Il ne mesure pas les autres caractéristiques de performance du câblage qui garantissent une fiabilité à long terme.

 

Il analyse les performances du système à tout moment, en fonction des conditions du réseau telles que le débit, la gigue, la latence, etc. Bien que ce type de test de câbles soit utile dans de nombreuses situations, il ne fournit pas suffisamment d’informations pour la certification.

 

Préparez-vous aux tests de câble appropriés

Les propriétaires et les installateurs veulent des systèmes de câblage sans souci qui fonctionnent comme ils le devraient dès le départ, et ils veulent également des garanties pour réduire les risques, se prémunir contre les défauts et protéger les investissements. Tester correctement le câblage en cuivre pour la certification est le seul moyen d’atteindre ces objectifs.

 

Tout comme pour l'installation d'un système, le fait de prendre des raccourcis lors des tests peut entraîner des temps d'arrêt du réseau, un gaspillage des ressources et une perte de revenus.

 

Belden veut s’assurer que vous êtes équipé pour effectuer des tests de la manière la meilleure et la plus efficace possible afin de recueillir les informations requises pour la certification. Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous certifions nos systèmes de câblage en cuivre, veuillez nous envoyer un message.

 

Liens associés :