Belden reçoit des prix de l’innovation majeure du magazine Cabling Installation & Maintenance

Belden

Le câblage FMPS et la connectivité OptiTuff unique de Belden ont été récompensés par les Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2023.

 


 

St. Louis, Missouri - le 19 septembre 2023 - Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu deux prix dans le cadre du programme 2023 Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards.

 

Les câbles FMPS (Fault-Managed Power System) de Belden ont été récompensés par le prix Platine. Belden a été la première entreprise du secteur à introduire un câble de classe 4 certifié UL et a également ajouté à son portefeuille le premier câble hybride certifié UL du secteur. Les câbles FMPS de Belden sont certifiés par UL pour la conformité à la classe 4. La construction cuivre/fibre du câble hybride transmet l’énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité de l’installation.

 

Les systèmes de classe 4 étant aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 et de classe 3, ces câbles peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et entrepreneurs que ceux qui installent le câblage de catégorie et le câblage PoE.

 

Les mini assemblages de fibres prébrochées OptiTuff®️ de Belden ont été nommés Gold Honoree. Cette construction d’assemblage révolutionnaire et unique en son genre utilise un matériau thermoplastique avancé et robuste comme alternative rentable et de qualité supérieure au blindage métallique traditionnel. Par rapport à la fibre non blindée, le blindage entièrement diélectrique breveté offre une durabilité et une résistance à l’écrasement supérieures.

 

Les mini assemblages de fibres pré-brochées OptiTuff sont prêts à être installés dès leur arrivée sur le chantier, tout en présentant tous les avantages des mini câbles à fibre OptiTuff : un petit diamètre, une construction légère, des propriétés antiflexion, une flexibilité accrue, une résistance élevée à l’écrasement et une grande durabilité, et aucun kit de mise à la terre requis pour l’installation.

 

Le programme Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards passe en revue et reconnaît les applications les plus innovantes des produits et systèmes de câblage et de technologie de communication dans le secteur du câblage structuré. Les lauréats ont été reconnus lors de la conférence d’automne 2023 de BICSI le 11 septembre 2023 à Las Vegas.

 

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams

Responsable communication et marketing

(317) 815-2402

[email protected]

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.