Présentation de la norme ANSI/TIA-942-C : mises à jour récentes des normes relatives aux centres de données
Normes et mises à jour des centres de données
Les performances, la qualité et la sécurité d’un centre de données reposent sur les bonnes pratiques prévues par les normes des centres de données. En fournissant des exigences minimales pour la conception, les normes relatives aux centres de données guident les équipes dans le développement des espaces du centre de données et l’affinement des opérations.
Les normes garantissent également que les installations des centres de données peuvent continuer à répondre aux demandes croissantes qui impliquent les technologies émergentes, la croissance des données et la durabilité.
En mai 2024, la troisième révision de la norme d’infrastructure de télécommunications pour les centres de données (ANSI/TIA-942) a été publiée. Connue sous le nom de ANSI/TIA-942-C, cette révision s’appuie sur les versions précédentes en continuant d’intégrer de nouvelles technologies pour promouvoir les performances et l’efficacité des centres de données dans un contexte d’afflux de données et de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA) et la réalité virtuelle (RV).
Que sont les normes ANSI/TIA-942 ?
ANSI/TIA-942 documente le consensus des leaders du secteur sur les bonnes pratiques de conception et de construction des centres de données. En conséquence, cette norme couvre :
- Architecture
- Refroidissement
- Protection incendie
- Surveillance
- Sécurité physique
- Puissance
- Sécurité
- Télécommunications
Elle s’applique à tous les types de centres de données, y compris les centres de données hyperscale, de colocation, edge et d’entreprise, d’un rack unique à une installation de centre de données autonome.
Les normes sont élaborées par la Telecommunications Industry Association (TIA), une association accréditée par l’American National Standards Institute (ANSI) et qui représente plus de 400 organisations œuvrant dans le secteur des télécommunications.
En quoi la norme ANSI/TIA-942-C est-elle différente ?
La norme ANSI/TIA-942, comme toutes les normes ANSI, est revue tous les cinq ans en vue d’éventuelles mesures. La plupart des améliorations apportées à ANSI/TIA-942 au cours du processus de révision sont motivées par les commentaires des utilisateurs. Selon Tom McGarry, vice-président des normes de TIA, bon nombre des commentaires reçus au cours des dernières années concernaient la nécessité pour les centres de données de réduire l’impact environnemental.
Les utilisateurs souhaitaient également que les normes tiennent compte du fait que de plus en plus de données sont traitées à la périphérie, car les applications d’IA nécessitent une largeur de bande élevée et une transmission à faible latence et, par conséquent, des densités de câblage et de puissance de rack plus élevées.
Les mises à jour de la norme ANSI/TIA-942 sont les suivantes :
- Reconnaissance d’un nouveau type de média
- Mise à jour des exigences en matière de connectivité
- Intégration de documents précédemment publiés axés sur les centres de edge
- Nouvelles exigences et recommandations en matière de câblage, de capacité de chargement au sol et de largeur minimale de l’armoire
- Clarification des détails concernant la sécurité, la résistance sismique, la protection contre les incendies et les exigences d’exploitation à distance
- Clarification du système de notation de certification des centres de données de TIA
Examinons de plus près certains des changements les plus importants.
Mises à jour de l’infrastructure de câblage
Les mises à jour ANSI/TIA-942-C pour l’infrastructure de câblage incluent :
- La reconnaissance d’un câble à paire torsadée symétrique unique pour le câblage horizontal.
- Autorisation des connecteurs fibre optique conformes à la norme TIA-568.3 en dehors des sorties d’équipement.
- Exigences pour un minimum de deux câbles de catégorie 6A ou plus performants vers un point d’accès sans fil lors de l’utilisation d’un câblage symétrique à paire torsadée.
- Recommandations pour un minimum de deux fibres optiques pour le câblage horizontal et le câblage dorsal.
Se préparer à des densités plus élevées
Les mises à jour ANSI/TIA-942-C pour le câblage et la densité d’alimentation du rack incluent :
- Exigences relatives aux armoires de centre de données d’une largeur minimale de 800 mm pour prendre en charge la gestion des câbles dans les zones fonctionnelles abritant les commutateurs.
- Directives de température et d’humidité qui s’alignent sur la cinquième édition du Comité technique ASHRAE 9.9 – Directives thermiques pour les environnements de traitement des données.
- Une nouvelle annexe informative sur le refroidissement par immersion liquide.
- Utiliser le terme « évacuation de la chaleur » pour désigner toute technologie qui refroidit l’équipement.
Favoriser la durabilité face au changement climatique
Selon Goldman Sachs, l’IA devrait entraîner une augmentation de la demande d’énergie des centres de données de 160 %. Une nouvelle étude menée par l’Electric Power Research Institute (EPRI) révèle que les centres de données pourraient consommer jusqu’à 9 % de la production d’électricité américaine d’ici 2030.
De nouvelles considérations pour l’analyse et l’atténuation des risques de sélection de site incluses dans ANSI/TIA-942-C permettent une meilleure adaptabilité aux conditions régionales, ainsi que pour l’énergie autoproduite. Dans la norme, « alimentation en veille » fait désormais référence à toute technologie utilisée comme alimentation de secours. Il pourrait s’agir de :
- Un système de stockage d’énergie par batterie (BESS)
- Piles à combustible à hydrogène
- Gaz naturel
Reconnaître les centres de données edge
Le marché des centres de données edge est en pleine expansion : sa taille de marché mondiale atteindra 33,9 milliards de dollars d’ici 2028.
Pour ce faire, l’addendum ANSI/TIA-942-B-1 pour les centres de données edge a été ajouté à la norme ANSI/TIA-942-C, avec des exigences d’infrastructure initiales claires et des directives de conception pour les centres de données edge ou micro. Il ajoute également de nouvelles recommandations pour la gestion des centres de données edge afin de s’aligner sur les directives thermiques du comité technique ASHRAE 9.9 pour les environnements de traitement des données.
Bien que la dernière révision de la norme ANSI/TIA-942 ait été publiée, cela ne signifie pas que l’expansion des sujets et l’évolution du guide se sont arrêtés. Le groupe de travail TIA Data Center continue d’explorer les domaines pertinents pour la communauté, notamment le calcul haute densité, l’intelligence artificielle, le refroidissement liquide, les nouvelles applications et interfaces de fibre.
Considérez-nous comme vos ressources en matière de centre de données
Quel que soit le type de projet de centre de données sur lequel vous travaillez, les normes sont là pour vous guider tout au long du processus, tout comme Belden.
Nous pouvons répondre à vos questions, vous aider à comprendre les modifications apportées à la norme ANSI/TIA-942-C ou vous aider dans votre prochaine initiative de centre de données.
Si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous souhaitez contribuer à ce corpus (ou à tout autre corpus) de plus en plus important de conseils stratégiques, nous pouvons vous aider à comprendre le processus et à défendre vos intérêts. Belden est actuellement président du comité d’ingénierie TIA-TR.42 responsable de tous les systèmes de câblage des locaux, ainsi que de nombreux autres postes de direction et de rédaction du sous-comité.
Si vous avez des questions sur les récentes révisions de la norme ANSI/TIA-942, ou si vous avez besoin de plus de détails ou d’éclaircissements, nous serons heureux de répondre à vos questions.