Centres de données

Tendances dans les centres de données : des vitesses plus rapides et une largeur de bande plus importante

Belden
Les centres de données s’orientent vers les connexions 400G, 800G et 1T. Découvrez ce que cela signifie pour les tendances futures des centres de données, l’utilisation de la fibre et l’architecture du réseau.

 

 

La largeur de bande des centres de données continue de grimper et n’est pas près de redescendre.

 

Les nouvelles technologies et applications exigent des vitesses plus rapides. À partir de notre situation actuelle, le secteur évolue rapidement vers les connexions 400G, 800G et même 1T (et supérieures). Selon le rapport Data Center Pulse 2024 de Henkel, près de 70 % des professionnels des centres de données et des télécommunications dans le monde ont adopté une forme de technologie 800G (avec plus ou moins de succès), et 33 % pensent que le secteur passera pleinement à l’utilisation généralisée du 1.6T en seulement un à deux ans.

 

Qu’est-ce que cela signifie pour l'avenir des centres de données ? Pour commencer, des vitesses plus rapides équivalent à plus de fibre. Dans Getting Granular on Connectivity, un récent webinaire animé par Data Center Dynamics, Andrew Oliviero, vice-président de la recherche et du développement et de la stratégie chez Belden, a partagé ses réflexions sur les tendances des centres de données. Au cours de la discussion, il explique et explore le lien entre la largeur de bande du centre de données et le besoin de plus de fibre.

 

Nous avons récapitulé certains des points saillants ci-dessous, mais vous pouvez regarder la discussion complète à tout moment.

 

Prévisions concernant les centres de données

Pour prendre en charge des débits de données plus élevés, les tendances dans les centres de données impliqueront de nombreux changements à venir. Au cours du webinaire Data Center Dynamics, nous avons discuté de certaines de nos prévisions :

 

  • Alors que le débit de voies par longueur d’onde commence à plafonner, les liaisons duplex sont remplacées par des liaisons parallèles qui peuvent offrir plus de paires de fibres par liaison.

  • Au lieu de dispositions ToR (Top of Row), nous verrons davantage de commutateurs Middle of Row (MoR) et End of Row (EoR) avec des interconnexions optiques commutateur-serveur, en particulier dans les environnements cloud et hyperscale.

  • Historiquement, les investissements dans les commutateurs de centres de données ont privilégié les réseaux frontaux. Cependant, avec l’utilisation croissante de l’IA, les charges de travail des centres de données nécessiteront une nouvelle infrastructure back-end pilotée par le protocole de transmission Ethernet haut débit ou InfiniBand .

 

Les fibres multimodes et monomodes sont toutes deux importantes

Selon la feuille de route Ethernet de l’Ethernet Alliance, le déploiement monomode oscille entre 50 % et 60 %, et il augmente chaque année.

 

En conséquence, certains professionnels du secteur anticipent un ralentissement de l’installation de la fibre multimode. Pour l'instant, cependant, cette tendance des centres de données ne se confirme pas. La fibre multimode suit le rythme du monomode, et la feuille de route Ethernet indique qu’elle continuera à le faire pendant un certain temps. Par exemple, de nombreux centres de données hyperscale d’aujourd’hui utilisent encore des liaisons par fibre multimode pour certaines de leurs applications.

 

Bien que le multimode soit toujours pertinent, il est essentiel que les centres de données commencent dès maintenant à se préparer à l’augmentation de la fibre monomode qui sera nécessaire pour permettre une transmission de données plus importante et des vitesses plus rapides.

 

Pour prendre en charge ces connexions, les centres de données auront également besoin des composants appropriés en place. Les technologies de mise en réseau futures continueront de renforcer l’importance des câbles à fibre optique haute densité et de la connectivité, tels que :

 

  • Trames de distribution optique haute densité qui permettent une utilisation optimale de l’espace, s'adaptent en fonction de la croissance et de l’évolution de l’entreprise, protègent l’intégrité du signal et prennent en charge plusieurs configurations de fibres.

  • Connecteurs multifibres (MPO) et cassettes capables de prendre en charge le déploiement rapide d’infrastructures à haute densité.

  • Fibre ruban, qui permet d’économiser de l’espace et du temps d’installation dans les centres de données.

  • Assemblages de dérivation pouvant se décomposer sur plusieurs ports pour prendre en charge différentes vitesses.

  • Connecteurs VSFF (très petit format) qui présentent une conception compacte et peu encombrante pour améliorer la densité du centre de données.

 

Changements dans les architectures réseau

La multiplication des données et l'accélération des vitesses s'accompagnent d'architectures de réseau différentes.

 

Dans les réseaux d’entreprise en particulier, les appareils étaient traditionnellement connectés à des commutateurs d’agrégation qui se connectaient ensuite à un commutateur central et à un routeur de couche 3.

 

Cette architecture hiérarchique traditionnelle à trois niveaux prend en charge le trafic entre les serveurs connectés au même commutateur d’accès. Cependant, le trafic entre différents commutateurs d’accès transmet via des niveaux de commutateurs de niveau supérieur selon un schéma nord-sud. Cela crée des différences de vitesse et de latence, ce qui peut entraîner des problèmes de performance dans les centres de données.

 

Aujourd’hui, le secteur migre vers une architecture à deux niveaux beaucoup plus simple, où les commutateurs d’agrégation se connectent directement aux commutateurs de la colonne vertébrale. Appelée architecture feuille-colonne vertébrale, cette approche élimine une couche de matériel, améliore la latence et prend en charge une meilleure utilisation des ports.

 

Chaque commutateur feuille se connecte à tous les autres commutateurs feuille et colonne vertébrale. Pour répartir uniformément le trafic entre les commutateurs de niveau supérieur, le chemin de transmission est choisi de manière aléatoire. Si un commutateur tombe en panne, la dégradation des performances est minime (mais il y a aussi plus de connexions fibre à gérer).

 

Pour connecter les commutateurs feuille et colonne vertébrale, l’architecture de connexion croisée est une approche populaire. Elle utilise des panneaux de brassage qui reflètent les ports du commutateur feuille et sont connectés par un câblage permanent plutôt que par des cordons de raccordement. Cela permet aux centres de données de changer facilement quel port de commutateur feuille se connecte à quel port de commutateur colonne vertébrale.

 

Optimisation des investissements dans les centres de données

Alors que la largeur de bande des centres de données s’accélère, Belden continuera à travailler avec ses clients pour trouver des systèmes et des innovations qui prennent en charge des solutions globales et spécifiques au client afin de permettre l’évolutivité, la personnalisation, la haute densité et la modularité.

 

Nous excellons non seulement à aider les centres de données à se préparer à des vitesses plus élevées et à de nouveaux types de médias, mais aussi à trouver des moyens d’optimiser les investissements dans les infrastructures préexistantes afin de réduire les dépenses futures.

 

Regardez le webinaire pour en savoir plus sur les solutions de centre de données de Belden.

 

Liens associés