Automatisation industrielle
Pourquoi les manutentionnaires devraient apprendre à connaître le cloud dès maintenant
31.01.2023
Le monde évolue rapidement pour les manutentionnaires. Actuellement, un réseau OT fait encore défaut à bon nombre de ces installations. Mais des manières innovantes de travailler sont mises en place pour changer ces pratiques obsolètes. Une fois qu'un entrepôt a établi une connectivité, de nouvelles opportunités d'efficacité et d'économies se présentent.
L'une des opportunités que les manutentionnaires devraient prendre le temps de comprendre maintenant est le cloud, même s'ils n'ont pas encore de réseau. Au lieu d'avoir votre propre matériel sur site, le cloud vous permet de payer un fournisseur de services dans le cloud pour utiliser son matériel. Cela s'apparente à « louer » votre équipement informatique. Vous pouvez par exemple héberger dans le cloud votre système de gestion d'entrepôt et payer afin d'utiliser le matériel de quelqu'un d'autre.
Cette livraison à la demande de ressources technologiques sur le net ne vous offre pas uniquement une tarification à la carte et la possibilité de faire évoluer les centres de données et de transférer les responsabilités d'achat, de propriété et de maintenance des centres de données et des serveurs à un tiers. Elle apporte également une grande valeur opérationnelle à la bonne installation de manutention.
La taille de votre installation, le nombre de sites que vous possédez, vos activités et votre infrastructure réseau jouent tous un rôle pour déterminer si le cloud est une bonne alternative. Si tel est le cas, nous vous présentons cinq des plus grands avantages pour les entreprises de manutention à passer au cloud.
1. Une communication plus rationnalisée d'une installation à une autre
Lorsque vos sites sont disséminés dans tout le pays et que vous devez communiquer avec un seul système de gestion d'entrepôt, rendre ce système accessible à partir d'un site centralisé comme le cloud permet à tout à chacun de se connecter de manière plus rationalisée avec moins de latence que les autres options de connectivité.
Le cloud est également un excellent endroit pour abriter des solutions de gestion de stock afin de garder une certaine visibilité, de suivre les marchandises tout au long de leur cycle de vie et de veiller à une bonne coordination avec les partenaires pour remédier aux déséquilibres de l'offre et de la demande. Dans ce cas, le cloud peut agir comme base de données maîtresse qui abrite toutes les informations des fournisseurs et des distributeurs.
2. Des services informatiques économiques
Le prix que vous payez pour l'informatique dans le cloud dépend de l'utilisation que vous en faites et à quelles fins vous l'utilisez. Lorsque vous comparez ces coûts aux dépenses associées pour posséder et assurer la maintenance de votre propre matériel, y compris les licences, les micrologiciels et l'assistance, vous pourriez être surpris(e) des économies (et des dépenses) que vous réalisez.
Le cloud peut aussi être modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de vos besoins. Ainsi, les activités de votre centre de données sont toujours en harmonie avec votre société.
Comme le fournisseur de services dans le cloud gère le matériel pour vous, il couvre également tous les frais relatifs à la maintenance et à l'entretien. Si un nouveau serveur est nécessaire, par exemple, il l'achète et s'occupe de son déploiement. Lorsqu'un centre de données a besoin de davantage d'espace, il s'en occupe.
3. Sécurité des données
Certains pensent que le cloud n'est pas sécurisé, mais l'inverse est tout à fait vrai. En réalité, le cloud peut être plus sûr que ce que vous êtes en mesure de fournir au sein de votre propre réseau ou centre de données. Les fournisseurs de services dans le cloud emploient des professionnels en sécurité informatique compétents, certifiés et formés qui se concentrent uniquement sur la sécurité. Comme leurs services reposent sur la sécurité des données, ils en font leur priorité absolue. La sécurité de vos données est confiée à des mains expérimentées. Ils sont chargés de remédier à tout problème.
4. Une sauvegarde et une reprise après sinistre fiables
Les fournisseurs de services dans le cloud ont mis en place des systèmes de sauvegarde et de reprise après sinistre en cas de désastre naturel, d'erreur humaine ou d'actes malveillants.
Vos données sont enregistrées, elles bénéficient d'une maintenance 24h/24 et 7j/7 et elles sont automatiquement sauvegardées. En cas de problème, toutes vos données sont sauvegardées dans le cloud et vous attendent.
5. Une réduction de la main d'œuvre
Selon votre situation, passer au cloud peut vous permettre de réduire le nombre d'experts réseau sur site dont vous avez besoin pour gérer votre infrastructure car celle-ci est gérée par un tiers. Ou cela peut vous permettre de réorienter les ressources humaines dont vous disposez vers d'autres initiatives utiles.
Comptez sur nos experts dans le cloud
Les experts de Belden peuvent vous aider à gérer vos initiatives dans le cloud en répondant à vos questions et à décider si un passage au cloud serait bénéfique pour votre installation de manutention.
Les consultants de notre centre d'innovation client peuvent vous aider à concevoir des solutions dans le cloud qui prennent en charge un accès à distance sécurisé, une technologie edge et l'analyse de données.
Si un réseau hybride, en partie dans le cloud, en partie sur site, est une meilleure option, nous pouvons également vous aider. Nous disposons d'experts dans le cloud qui peuvent vous aider à concevoir votre propre réseau hybride. En savoir plus sur la façon dont nous aidons les entreprises de manutention.
Liens associés
Réseaux de manutention : les solutions pour contrer les mauvaises performances
3 pannes de réseau fréquentes dans les environnements de manutention
Créez votre propre parcours vers un entrepôt automatisé