Bâtiments intelligents

Informatifs ou normatifs : quelle est l'importance des classifications en matière de centres de données ?

Henry Franc

Armoires portables sur les lignes de touche du Super Bowl. Dispositifs qui capturent et transmettent des données dans une Tesla. Petits sites de pointe dans des solutions de conteneurs. La salle de contrôle d'une installation industrielle. Un centre de données sur site dans un hôpital. Un centre de données à grande échelle qui héberge des entreprises telles que Google, Amazon et Microsoft. Quel est leur point commun ? Ce sont tous des centres de données. Chacun d'entre eux a des besoins très différents parce qu'ils remplissent des objectifs très différents.

 

Il existe d'innombrables centres de données à travers le monde qui servent des milliers d'applications dans toutes sortes de marchés. Chaque centre de données est conçu et construit pour répondre à des besoins précis et prendre en charge des applications spécifiques. Avec un tel éventail de définitions et de cas d'utilisation, comment le secteur peut-il élaborer des normes qui fournissent des orientations utiles à tous les types de centres de données ? C'est un travail difficile, c'est le moins que l'on puisse dire.

 

C'est pourtant l'objectif de la norme ANSI/TIA-942 concernant les infrastructures de télécommunications pour les centres de données. Elle définit des caractéristiques minimales pour les centres de données et leur infrastructure physique. La norme ANSI/TIA-942 concerne non seulement l'espace, l'agencement, l'infrastructure de câblage et les considérations environnementales, mais elle comprend également des annexes relatives à la fiabilité des centres de données et à d'autres facteurs liés à l'architecture, à la mécanique, à l'électricité et à la plomberie.

 

L'annexe comprend quatre classifications concernant les centres de données, qui correspondent à différents niveaux de résilience de l'infrastructure. Un classement élevé correspond à un niveau de résilience plus élevé. Les classements ont été créés à l'origine en collaboration avec le Système de classification par niveau des centres de données de l'Uptime Institute et sont les suivants :

 

  • 1 : infrastructure de base. Ce centre de données offre une protection limitée contre les événements physiques. Il dispose de composants à capacité unique et d’un seul chemin de distribution non redondant pour desservir l'équipement informatique.
  • 2 : infrastructure de site avec composants à capacité redondante. Ce centre de données offre une protection améliorée contre les événements physiques par rapport au premier. Il dispose de composants à capacité redondante et d’un seul chemin de distribution non redondant pour desservir l'équipement informatique.
  • 3 : infrastructure de site à maintenance simultanée. Ce centre de données offre une protection contre pratiquement tous les événements physiques, y compris ceux des deux premiers classements. Il dispose de composants à capacité redondante et plusieurs chemins de distribution indépendants pour desservir l'équipement informatique.
  • 4 : infrastructure de site à tolérance de pannes. Ce centre de données offre une protection contre pratiquement tous les événements physiques afin de maintenir la disponibilité, y compris ceux des trois premiers classements. Il dispose de composants à capacité redondante et plusieurs chemins de distribution indépendants pour desservir l'équipement informatique. Les centres de données de niveau 4 sont conçus pour permettre une défaillance sans entraîner de temps d'arrêt.

 

Un changement se prépare pour les classifications des centres de données

 

Par le passé, cette classification des centres de données a été considérée comme informative. L'objectif était de fournir aux utilisateurs des suggestions, des recommandations et des conseils à prendre en compte lorsqu'ils recherchaient un certain niveau de redondance, de résilience et de capacité à se remettre d'événements non planifiés.

 

En 2019 cependant, la TIA a annoncé son programme de certification TIA-942, qui certifie les centres de données en fonction de leur conformité aux normes. Par conséquent, lorsque la norme ANSI/TIA 942-C sera publiée dans le courant de l'année, l'annexe sur la classification des centres de données passera du stade informatif au stade normatif : la norme ANSI/TIA-942 comporte trop de variables pour en tenir compte. Plutôt que des directives volontaires, elles seront désormais considérées comme des mesures obligatoires à prendre pour atteindre un certain niveau de performance et obtenir une certification TIA-942.

 

La norme ANSI/TIA-942 offre un point de départ fiable

 

Si la philosophie qui sous-tend les classifications des centres de données dans l'annexe normative est très utile, il est également important de comprendre qu'une dépendance excessive à l'égard des normes obligatoires ne permettra pas automatiquement de créer le centre de données ou le niveau de fiabilité que vous souhaitez ou dont vous avez besoin. Dans ce cas, la TIA utilise une liste de contrôle prédéfinie pour mesurer la disponibilité. C'est pourquoi de nombreux professionnels du secteur préfèrent des conseils informatifs ou des considérations qu'ils peuvent utiliser pour émettre des jugements de valeur fondés sur le contexte. Les normes ne considèrent la performance technique que comme une valeur reconnue, cependant il y a beaucoup d'autres considérations basées sur la valeur à prendre en compte dans le monde réel, notamment le coût, l'objectif, les ressources, le temps et d'autres contraintes.

 

Les approches toutes faites sont rarement adaptées à toutes les situations. Elles ne peuvent pas prendre en compte la mission de votre centre de données spécifique et n'offrent pas toujours la possibilité de sortir des sentiers battus ou de prendre des décisions qui serviront au mieux votre environnement, vos applications, votre technologie et votre personnel.

 

Par exemple, le temps de disponibilité est plus important dans un hôpital où des vies sont sauvées que dans un magasin. La demande de services tels que la maintenance simultanée, les systèmes électriques tolérants aux défaillances et la surveillance de la température dans ces deux environnements est probablement très différente.

 

Par ailleurs, les centres de données sont également confrontés à différents types d'événements physiques. Si un centre de données est situé au cœur d'une grande ville, au milieu de travaux de construction importants, la création de diverses voies d'accès pour les transporteurs est probablement plus prioritaire que pour un centre de données situé dans une zone isolée.

 

Pour ces raisons, nous pensons que les tableaux de l'annexe constituent un bon point de départ. À partir de là, vous pouvez déterminer vos propres besoins en fonction des exigences de votre centre de données.

 

Certifier ou ne pas certifier ?

 

Gardez à l'esprit que la certification n'est jamais un objectif en soi. L'objectif est plutôt de répondre à des préoccupations légitimes en matière de disponibilité et de performance.

 

Si la certification du centre de données est importante (si vous devez démontrer à vos clients que le centre de données a fait l'objet d'une évaluation indépendante pour répondre aux exigences de la norme ANSI/TIA-942, par exemple), la certification peut sans aucun doute vous aider à répondre à ce besoin. Toutefois, il est également essentiel que vous preniez des décisions qui correspondent aux besoins spécifiques de votre environnement.

 

Si la certification des centres de données ne figure pas parmi les éléments essentiels de votre projet, il convient alors de considérer les informations relatives aux classifications des centres de données comme une base de référence pour le niveau de performance que vous devez atteindre. Elles peuvent fournir des conseils pour atteindre un certain niveau de performance. Agissez en fonction de ce qui vous semble logique et restez fidèle à la mission de votre centre de données. Si un des éléments des tableaux ne correspond pas à votre situation ou à vos besoins, vous pouvez ne pas l'intégrer (à moins que la certification ne soit une priorité). Ou bien, vous découvrirez qu'il vous faut augmenter considérablement vos exigences.

 

Quelle option vous convient le mieux ?

 

Qu'est-ce qui est le plus important pour votre projet de centre de données : obtenir l'approbation d'un auditeur ou d'un certificateur tiers ou savoir que votre centre de données est protégé tout en étant capable de fonctionner et de réagir comme vous le souhaitez ?

 

Que votre centre de données soit la raison d'être de votre entreprise ou qu'il soit complémentaire à votre objectif principal, faites appel à Belden. Nous pouvons vous aider à comprendre la norme ANSI/TIA-942, à déterminer quelle classification de centre de données est la plus judicieuse pour vos objectifs, à évaluer si une certification peut être bénéfique et à prendre les bonnes décisions. Contactez notre équipe centre de données pour en savoir plus.

 

Liens associés :

 

Solutions de centre de données

La protection des réseaux commence par une sécurité de base des centres de données

La valeur de l'évaluation des risques du centre de données pour votre prochain projet