Bâtiments intelligents

Rationalisez l’épissage des fibres avec des supports de fibre interchangeables

Ike Sachse
Nos supports de fibre interchangeables fonctionnent avec différentes épisseuses et empreintes de connecteurs. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Moins d’investissements coûteux dans les épisseuses. 

 

Il est indéniable que les épisseuses de fibre sont coûteuses. Certaines coûtent plusieurs milliers de dollars ou plus. Une fois que vous avez acheté un dispositif d’épissage, vous voulez être en mesure d’extraire autant de valeur que possible de cet outil coûteux.

 

Alors que l’installation de fibres continue d’augmenter, l’épissage par fusion devient une option d’épissage de plus en plus populaire, ce qui signifie que de plus en plus d’installateurs utilisent des épisseuses par fusion. En tant que processus automatisé qui repose moins sur les compétences et l’expertise des techniciens et des installateurs que sur la qualité et la précision de l’appareil, l’épissage par fusion peut assurer d’excellentes connexions tout en réduisant les coûts de reprise et d’installation (en particulier pour les projets qui nécessitent beaucoup d’épissage).

 

Plusieurs fabricants proposent des épisseuses à fibres propriétaires : leur épisseuse ne peut être utilisée qu’avec les connecteurs qu’ils proposent. Les épisseuses sont généralement livrées avec des supports pour aider les fibres à se charger correctement et à maintenir un positionnement correct. Ces supports de fibre fonctionnent universellement avec la fibre et les pigtails de n’importe quel fabricant, ainsi que les supports propriétaires pour les connecteurs à épissure.

 

Que se passe-t-il lorsque vous démarrez un nouveau projet qui utilise une marque de connecteur différente ? Vous avez aussi souvent besoin d’une autre épisseuse de fusion.

 

Alors que Belden avait l’habitude de vendre sa propre épisseuse par fusion (la FX Fusion Splicer), nous avons décidé de cesser de proposer un autre dispositif d'épissage propriétaire et de concentrer nos efforts sur le développement d'une série de supports de fibre adaptables à un prix abordable. Contrairement à plusieurs autres supports sur le marché, ces composants rentables peuvent être utilisés dans de nombreuses marques d’épisseuses populaires, notamment AFL/Fujikura, FiberFox et Sumitomo. Cela signifie que vous pouvez utiliser les épisseuses par fusion que vous avez déjà lorsqu’il est temps d’épisser la fibre Belden.

 

Qu’est-ce qu’un support de fibre adaptable ?

Toutes les épisseuses utilisent des supports de fibre qui montent et alignent le verre à l’intérieur de la fibre optique pour l’empêcher de bouger pendant le processus d’épissage. Deux petites broches métalliques sur le support maintiennent le verre en place pendant que l’épisseuse complète l’épissure.

 

Alors que la plupart des supports sont conçus pour fonctionner avec un seul type de connecteur et un seul type d’épisseuse, nos supports interchangeables vous offrent la flexibilité d’utiliser n’importe quelle épisseuse de votre choix afin que vous puissiez travailler avec les composants que vous préférez (et ce que vous avez déjà), ou changer de connecteur si nécessaire, sans investir dans un autre dispositif d’épissage.

 

Nos supports de fibre interchangeables sont conçus pour s’installer correctement dans différentes épisseuses et fonctionner avec différentes empreintes de connecteurs (LC et SC, par exemple). Il vous suffit de retirer les supports de fibre existants de votre épisseuse, de faire glisser le nouveau support Belden en place, et vous êtes prêt(e) à l’épissure. Il n’est pas nécessaire d’assortir les connecteurs avec des supports et des épisseuses, ni de garder en stock plusieurs types d’épisseuses ou de supports de fibre.

 

Épisseuses à fibres ou supports de fibre interchangeables

Le choix d’une épisseuse à fibres de haute qualité est essentiel pour assurer une connexion correcte et durable. Certains installateurs évitent complètement l’épissure par fusion parce que les dépenses d’investissement ponctuelles sont très élevées. Mais plus vous pouvez utiliser votre épisseuse de fibres, plus vous gagnerez sur votre investissement à long terme.

 

Après avoir utilisé quelques épisseuses à fibres, les installateurs trouvent généralement leurs dispositifs préférés et s’y tiennent. Il peut s’agir d’épisseuses particulièrement simples à utiliser, capables d’épisser rapidement ou faciles à transporter d’un projet à l’autre.

 

Au lieu d’acheter un autre appareil qui fait ce que font tous vos autres dispositifs d’épissage - assembler les fibres optiques - Belden vous permet d’acheter un support de fibre adaptable qui se clipse directement dans votre épisseuse préférée.

 

Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’investir dans une nouvelle épisseuse chaque fois que vous travaillez pour la première fois avec une nouvelle marque de fibres.

 

Quelles épisseuses peuvent être utilisées avec les supports de fibre Belden ?

Alors que de plus en plus d’installateurs découvrent nos supports adaptables, nous entendons souvent cette question : « Quel est le support dont j'ai besoin pour l’épisseuse que j’utilise actuellement ? »

 

Il est important de faire correspondre les bons supports Belden avec votre ou vos épisseuse(s) par fusion. Belden propose une sélection de supports de fibre interchangeables qui fonctionnent avec plusieurs types de connecteurs et conviennent à différents fabricants d’épisseuses.

 

Pour faciliter le processus, nous avons créé un guide facile à consulter qui répertorie les fabricants et les modèles d’épisseuses les plus populaires sur le marché. Cette liste correspond à ces appareils avec le numéro de référence du support d'épissure Belden FX Fusion approprié. Nos supports peuvent être utilisés avec des épisseuses fabriquées par :

  • AFL/Fujikura
  • Belden (discontinué)
  • FiberFox
  • FITEL
  • INNO
  • KomShine
  • Sumitomo
  • Tempo/Greenlee
  • UCL Swift

 

Ce guide contient également de précieux conseils et recommandations pour vous aider à charger correctement le support dans votre épisseuse, à assembler les connecteurs et à assurer un bon positionnement.

 

Avec nos supports interchangeables, vous pouvez continuer à utiliser les épisseuses que vous aimez et avec lesquelles vous êtes le plus à l’aise tout en utilisant les connecteurs FX Fusion Splice-On de Belden, et cela ne vous coûtera pas des milliers de dollars.


Consultez notre guide de référence des détenteurs mis à jour.

Ressources connexes :