Belden lance le commutateur administrable Ethernet Lite à paire unique
St. Louis, Missouri – le 7 mars 2024 – Belden Inc. (NYSE : BDC), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’infrastructure réseau et de numérisation, a annoncé aujourd’hui le lancement de son commutateur administrable BEETLE Single Pair Ethernet (SPE) Lite de Lumberg Automation. Prolongement de la gamme de produits de connectivité Ethernet à paire unique de Belden, le nouveau commutateur BEETLE permet aux entreprises de réduire la complexité de leurs réseaux en déployant des câbles SPE plus fins et plus légers qui assurent la connectivité via une seule paire de fils plutôt que les deux ou quatre paires requises par l’Ethernet standard.
À mesure que la transformation numérique s’accélère, les entreprises doivent connecter davantage d’appareils et transmettre davantage de données en temps réel, tout en simplifiant l’infrastructure réseau lorsque cela est possible. Avec Power over Data Line (PoDL), une protection IP40 et une faible consommation d'énergie, le commutateur administrable BEETLE Lite offre une connectivité SPE pour un réseau prêt pour l'avenir.
Le commutateur administrable BEETLE Lite offre de puissants avantages, tels que :
- Transmet Ethernet jusqu’à au moins 1 kilomètre. Conforme à la norme 10BASE-T1L pour l’Ethernet longue distance.
- Gain d’espace. Prend en charge la transmission Ethernet via une seule paire de fils plus légère et plus compacte que les câbles Ethernet traditionnels.
- Réduit la complexité du réseau. Intégrez des capteurs et des actionneurs directement dans le réseau sans avoir besoin d'une passerelle supplémentaire.
- Simplifie la configuration et la maintenance. Rationalise l’installation et la maintenance et réduit les coûts d’exploitation avec moins de passerelles et de protocoles utilisés.
- Offre des fonctions essentielles de commutateur contrôlé léger telles que le VLAN avec un rapport qualité-prix optimisé et un coût total de possession réduit à long terme.
« Dans leur poursuite des objectifs de l’industrie 4.0 et de l’automatisation, les entreprises d’aujourd’hui déploient des réseaux prêts pour l’avenir qui posent les bases des communications en temps réel », a déclaré Timo Zipperle, chef de produit chez Belden. « Le commutateur administrable BEETLE Lite offre des capacités SPE que les entreprises peuvent utiliser pour faire évoluer leurs réseaux à l’aide de câbles SPE Belden plus fins et plus légers pour transmettre des données à partir d’appareils de terrain connectés. L’accès à davantage de données pour l’edge computing et le cloud computing permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides pour améliorer les performances opérationnelles, la sûreté et la sécurité. »
Grâce à son gain de place et aux avantages de sa transmission Ethernet longue distance, le commutateur administrable BEETLE Lite répond aux besoins de nombreux environnements industriels complexes, notamment la fabrication automobile, la manutention, la logistique et l'intralogistique.
À propos de Belden
Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Scott Todd
Responsable communication et marketing
(317) 316-6473
[email protected]
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.