Bâtiments intelligents

NEC 2023 : 5 changements à venir dont les intégrateurs doivent être conscients

Ron Tellas

Dans les coulisses du National Electrical Code® (NEC), 18 membres du comité code (CMPs) travaillent ensemble pour réviser et mettre à jour cet important code de sécurité électrique.

 

Ce comité est composé d'inspecteurs, d'électriciens, d'utilisateurs, d'installateurs, d'ouvriers, de spécialistes de laboratoires d'essais et de fabricants (dont Belden) pour s'assurer que les dernières pratiques en matière de sécurité et de technologie sont mises en œuvre.

 

En tant que membre du comité du Code-Making Panel 3, j'ai rejoint d'autres membres du comité lors de la NFPA Conference & Expo à Boston début juin pour examiner et débattre des motions d'amendement. Cette conversation animée découle toujours de contributions publiques requises lorsque sont proposées des modifications du Code national de l'électricité (NEC). 

 

Également connu sous le nom de NFPA 70, le NEC établit les bases de la sécurité électrique dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels du monde entier. Bien qu'il soit mis à jour tous les trois ans, l'élaboration d'une édition du Code commence dès la publication de l'édition précédente.

 

À mesure que nous avançons dans les nouvelles éditions, l'objectif est de continuer à rendre le code plus précis, plus compréhensible et plus accessible. C'est pourquoi il est important de toujours utiliser la version la plus récente du NEC.

 

Les informations contenues dans le NEC sont réparties en articles. Chaque article du code est numéroté selon son chapitre. Par exemple, les conditions spéciales reconnues par le NEC se trouvent dans le chapitre 7, et tous les articles du code approuvé couvrant les conditions spéciales ont un numéro qui commence par 700.

 

Dans le but d'aider la communauté des intégrateurs à ne pas perdre le fil des dernières modifications du NEC, voici un résumé de cinq modifications du code discutées lors de la dernière NFPA Convention & Expo afin que vous sachiez comment utiliser le NEC 2023 et comment planifier vos prochains projets.

 

1. L'article 720 a été supprimé

L'article 720, Circuits and Equipment Operating at Less Than 50 Volts, sera supprimé du NEC 2023. Le comité de codification estime que l'article 720 a créé une confusion dans l'industrie parce que les équipements qui entrent dans cette catégorie n'ont pas été fabriqués depuis des décennies (et il n'existe aucun équipement connu en fonctionnement aujourd'hui).

 

Remarque : L'article 720 a d'abord fait partie du NEC dans les années 1920 pour traiter des générateurs autonomes utilisés dans les fermes.

 

2. Tous les câbles pour les circuits à puissance limitée et pour les circuits à puissance contrôlée font désormais partie de l'article 722.

Le nouvel article 722 combinera les exigences relatives aux câbles de classe 2 et de classe 3 et présentera une nouvelle classification des câbles (classe 4) dans un seul article du NEC 2023. Cette unification a été réalisée pour éliminer les redondances entre différents articles et permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les informations requises. Il a également été renommé pour refléter avec précision ce que l'article 722 représente désormais : Câbles pour circuits à puissance limitée et systèmes électriques avec gestion des pannes.

 

Remarque : L'idée de déplacer certaines parties de l'installation des câbles à fibre optique vers l'article 722 a été discutée, mais a été rejetée à la suite d'un débat constructif durant le processus d'élaboration du code.

 

3. Les circuits de classe 2 et de classe 3 restent dans l'article 725

L'article 725 couvrait à l'origine les exigences relatives aux circuits et câblage dans cette catégorie. Toutefois, à l'avenir, seuls les circuits limités en puissance de classe 2 et de classe 3 continueront à faire partie de l'article 725 dont le nouveau titre indiquera clairement que le câblage et les exigences de classe 1 ne font plus partie de l'article : Circuits à puissance limitée classe 2 et classe 3. Cependant, dans le NEC 2023, les exigences de la classe 1 se trouvent dans l'article 724.

 

Remarque : Lors de l'installation, les câbles de classe 2 et de classe 3 doivent être séparés des câbles d'éclairage électrique, d'alimentation de classe 1, d'alarme incendie à puissance illimitée et des câbles à large bande de moyenne puissance alimentés par le réseau, raison pour laquelle ils font l'objet d'un article différent.

 

4. Le nouvel article 726 a été créé pour les circuits de la classe 4

Nous parlons des systèmes électriques avec gestion des pannes, ou systèmes électriques de classe 4, depuis quelques mois maintenant. Plutôt que de limiter le débit de la source d'alimentation comme avec les systèmes de classe 2 et de classe 3, ces circuits électriques limitent l'énergie et la puissance disponibles lorsqu'une faute ou une panne se produit. Les exigences relatives aux circuits de classe 4 se trouvent dans le NEC 2023 dans l'article 726, Classe 4 Systèmes électriques avec gestion des pannes. Les câbles pour les systèmes de classe 4 se trouvent dans l'article 722, ainsi que les câbles pour les systèmes de classe 2 et de classe 3.

 

Remarque : Belden a été le premier de l'industrie à annoncer un système de câblage de classe 4 certifié UL.

 

5. L'article 727 est maintenant le nouvel article 335

L'article 727, Câble d'instrumentation, a été déplacé vers l'article 335 afin qu'il soit intégré au chapitre 3 parmi les articles sur les câbles. L'article 727 sera supprimé.

 

Remarque : L'article 727 a été déplacé parce qu'il couvre une méthode de câblage qui est traitée de manière plus appropriée dans le chapitre 3.

 

Découvrez le NEC 2023 cet automne

Ce n'est qu'une partie du changement prévu. Après sa publication, prévue pour le début de l'automne 2022, le NEC 2023 pourra être consulté gratuitement en ligne. Ce lien vous conduit au site web de la NFPA où vous pouvez toujours accéder à une version gratuite de l'édition la plus récente du NEC (cliquez sur le bouton « accès gratuit » en haut de la page).

 

Bien entendu, nous continuerons à vous tenir au courant de la sortie du NEC 2023. Maintenant que sa parution approche, il est temps de commencer à penser à la prochaine édition ! Si vous avez des questions, contactez-moi.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique

Un aperçu du processus NFPA pour l'élaboration des normes

Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles