Agrandir les anciennes usines de câbles d’automatisation OM1/OM2 avec l’OM3
Pour répondre aux exigences modernes, de nombreux environnements existants doivent compléter leurs anciennes usines de câbles à fibre optique OM1. Par exemple, les immeubles de grande hauteur doivent mettre à jour leurs systèmes de gestion des bâtiments pour prendre en charge une plus grande intégration de l’IoT. Les usines de traitement des eaux usées veulent apporter plus d’automatisation. Les systèmes de contrôle en bordure de voie doivent améliorer la fiabilité.
Étant donné que ces environnements peuvent dater de plusieurs décennies, ils disposent souvent d’une infrastructure OM1 étendue déjà en place. Par conséquent, les personnes qui prennent les décisions relatives à l’infrastructure, qu’il s’agisse d’un responsable d’installations, d’un directeur d’usine, d’un spécialiste réseau ou d’un ingénieur, ont tendance à demander plus d’OM1 pour augmenter leurs installations de câbles sans envisager d’autres options.
Bien qu’il y ait de nombreuses raisons pour lesquelles ils font cette demande, voici ce que nous entendons souvent :
- « Nous sommes à l’aise avec l’OM1. » Les utilisateurs le connaissent, l’utilisent depuis des années et savent à quoi s’attendre avec l’OM1.
- « Notre infrastructure fonctionne correctement telle quelle. » l'OM1 répond aux exigences de leur application actuelle, il n’y a donc pas de grande incitation à la mise à niveau ; l'OM1 semble suffire.
- « Notre infrastructure existante ne fonctionnera pas autrement. » On s’inquiète du fait que les connecteurs, émetteurs-récepteurs et autres infrastructures OM1 existants ne fonctionnent pas avec l’OM3 puisqu’ils ont été conçus pour l’OM1.
- « Nous sommes inquiets pour la sécurité. » La fibre OM1 utilise généralement des LED, tandis que la fibre OM3 utilise des VCSEL (lasers à cavité verticale émettant par la surface). Certains utilisateurs de fibre ont exprimé des craintes quant à l’utilisation de lasers par rapport à LED pour des raisons de sécurité.
- « L'atténuation d’insertion nous inquiète. » Les utilisateurs craignent que la différence de taille des âmes (62,5 microns pour OM1 et 50 microns pour OM3) les empêchera de fonctionner ensemble, entraînant une atténuation d’insertion et une dégradation de la performance. Lorsqu’une âme plus grosse se connecte à une âme plus petite, la lumière du câble avec l'âme plus grosse submerge le câble avec l'âme plus petite. Cela peut entraîner une perte de signal et avoir un impact sur la performance.
L'atténuation d’insertion : est-ce toujours important ?
Si certaines de ces préoccupations sont valides, d’autres, en particulier celles liées à la performance de la fibre, ne méritent pas toujours que l'on s’en préoccupe, tout dépend de l'application. Prenons un exemple.
Il est vrai que la connexion de l’OM1 (avec une âme de fibre de 62,5 microns) à l’OM3 (avec une âme de fibre de 50 microns) peut entraîner une atténuation d’insertion importante. Cela se produit en raison du « surremplissage » du noyau, que nous avons mentionné ci-dessus. La source lumineuse émet une lumière qui dépasse le diamètre de l'âme de la fibre et, par conséquent, la lumière n’est pas transmise efficacement. Cette atténuation se produit lorsqu’une fibre se connecte à une autre (une transition entre les types de fibres). Typiquement, cette atténuation est comprise entre 0,75 dB et 1 dB par connexion/épissure.
Bien que le secteur considère l'atténuation d’insertion comme quelque chose à éviter, son impact dépend de l’application. En d’autres termes, l'atténuation d’insertion n’est pas toujours quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Par exemple, s’il s’agit d’applications et de systèmes à bas débit, l’absorption de l'atténuation résultant d’une connexion n’a pas d’impact sur la performance. Toutefois, s’il y a plus d’une connexion, l'atténuation d’insertion peut être un problème dans les applications à bas débit. C’est alors que vous vous référez aux tables d’application dans ANSI/TIA-568. Ces tableaux indiquent l'atténuation d’insertion maximale autorisée pour chaque connexion.
Connaître votre budget de perte est crucial pour déterminer si l'atténuation d’insertion est quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Un budget de perte détermine le niveau de perte de puissance optique que votre canal de fibre peut avoir tout en conservant les performances attendues.
Pourquoi passer à l’OM3 ?
L'OM1 et l'OM2 ont très bien rempli leur fonction au cours des dernières décennies, mais ils sont entrés dans l'âge d’or.
À un moment donné, votre ancienne installation de câbles OM1 devra être remplacée en raison des limitations de largeur de bande, de distance et de compatibilité. En vous tournant à nouveau vers les tables d’application de l’ANSI/TIA-568, vous verrez que l’OM1 et l’OM2 ne peuvent pas prendre en charge les applications à haut débit.
La fibre OM3 dépasse la fibre OM1 et OM2 sur tous les paramètres de performance : atténuation d’insertion, perte de puissance, dispersion du modèle, etc. Les fibres OM1 et OM2 ont également des délais de livraison plus longs et peuvent être plus coûteuses. Parce qu’il s’agit de technologies plus anciennes, elles sont moins couramment déployées dans les installations modernes. Cela signifie des volumes de production plus faibles, ce qui entraîne une diminution des stocks et une disponibilité plus rare. Résultat : des délais plus longs et des coûts plus élevés.
Adoptez une approche progressive des mises à niveau de la fibre
Si vous avez une installation de câbles OM1, la migration vers l’OM3 n’a pas à se produire maintenant, et elle ne doit pas nécessairement se produire toute en même temps. Vous pouvez migrer progressivement vers l'OM3 tout en conservant des parties de votre réseau OM1 intactes.
Si votre budget de perte le permet, vous pouvez commencer cette migration en mélangeant OM1 et OM3, sans vous soucier des conséquences d’un surremplissage.
Dans la plupart des situations, la migration de l’OM1 vers l’OM3 est un choix qui mérite d’être envisagé. Belden est là pour vous aider à calculer et à contrôler votre budget de perte afin que vous puissiez déterminer si cette approche progressive de mise à niveau fonctionnera pour vous. Nous ne pouvons pas offrir ici des conseils qui fonctionnent partout parce que chaque situation est différente. Mais nous pouvons travailler avec vous individuellement pour déterminer ce qui est possible dans votre environnement, comment le mélange d’OM1 et d’OM3 modifiera les exigences de test des fibres, etc.
Liens associés :
La gestion des projets de fibre commence par votre manuel stratégique sur la fibre
Créez votre propre manuel de gestion de la fibre pour concevoir, installer et gérer la fibre