4 raisons pour lesquelles les intégrateurs de TIC devraient se réjouir des systèmes de classe 4
La version 2023 du National Electrical Code (NEC) a introduit dans le pays une nouvelle classe de circuits électriques. Il s'agit là d'une classe qui pourrait changer la façon dont les bâtiments et la technologie sont alimentés à l'avenir.
La classe 4, désormais incluse dans le NEC 2023 normalise un système électrique amélioré. La classe 4 porte de nombreux noms : systèmes électriques avec gestion des défaillances, transfert d'énergie par paquets (PET), Digital Electricity™ (DE), alimentation pulsée et systèmes de transfert intelligents. Ces systèmes sont uniques et spécialisés, et ils ont désormais leur propre section dans le code.
Qu'est-ce qui les rend si uniques ? Avec des tensions nominales allant jusqu'à 450 V, les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme l'alimentation par Ethernet (PoE) ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, offrant ainsi une alternative sûre à l'alimentation en courant alternatif.
Comme pour la classe 2 et la classe 3, les charges électriques de classe 4 sont souvent fournies par une technologie qui combine l'alimentation et les données dans un seul et unique câble.
Les intégrateurs de TIC ont de nombreuses raisons de se réjouir de ce nouveau type de circuit d'alimentation, dont voici quelques exemples.
1. Même processus d'installation que les systèmes de classe 2/classe 3
Comme nous l'avons mentionné plus haut, un système de classe 4 allie l'alimentation électrique et les données en un seul passage de câble. Il offre la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension avec la puissance et les capacités de distance d'une alimentation en courant alternatif.
Par conséquent, les câbles de classe 4 peuvent être installés exactement comme un système de câblage de classe 2 ou de classe 3 et ils sont tout aussi sûrs (voire plus sûrs) que ces systèmes tout en offrant une tension nominale plus élevée.
Cela signifie que les intégrateurs peuvent réaliser l'ensemble de l'installation de l'infrastructure sans faire appel à un électricien certifié, pas de conduite ni de prises sont nécessaires. Cela permet non seulement de réduire les délais et les coûts d'installation pour les installateurs, mais aussi de répercuter sur les clients les économies réalisées et les délais raccourcis.
Ce fut le cas au Circa Resort & Casino Las Vegas. Au lieu d'utiliser une alimentation en courant alternatif dédiée, les propriétaires de cette tour de 1,2 millions de pieds carrés voulaient utiliser l'électricité numérique, un système de classe 4, comme infrastructure de distribution d'énergie principale afin de réduire la consommation d'énergie et de créer un bâtiment intelligent. L'idée était de tout alimenter par DE, depuis l'éclairage et les interrupteurs jusqu'à la climatisation dans les chambres et aux points d'accès sans fil.
Les câbles électriques numériques de Belden ont été déployés pour soutenir l'infrastructure de distribution d'énergie principale de la tour ; les câbles sont optimisés pour étendre en toute sécurité la DE sur les plus longues distances possibles.
Le représentant du propriétaire du projet estime que les économies réalisées sur les coûts de construction se situent entre 2 et 3 millions de dollars grâce à l'utilisation combinée d'un système de classe 4 et de câbles DE de Belden au lieu d'une alimentation en courant alternatif dédiée.
2. Un champ d'action élargi
À mesure que les systèmes de classe 4 se généralisent, ils offrent aux intégrateurs la possibilité d'élargir leur champ d'action, ce qui peut se traduire par une augmentation de leur part de marché et de meilleures opportunités pour une croissance continue de leur activité. En tant qu'intégrateur, plus les types de travaux que vous pouvez fournir à un client sont nombreux, plus la relation devient forte. En d'autres termes, ils reviendront parce qu'ils peuvent compter sur vous pour gérer un plus grand nombre de leurs solutions technologiques et d'infrastructure.
Le Circa Resort & Casino de Las Vegas illustre parfaitement ce type de fonctionnement. Les propriétaires de cet établissement ont pu compter sur un groupe restreint de partenaires pour concevoir et installer tous les systèmes basse tension du bâtiment : automatisation avancée, commandes numériques dans les chambres, points d'accès sans fil, éclairage LED PoE, etc. Et ils sont tous équipés de la technologie de pointe DE (classe 4). Ainsi, ce complexe est le bâtiment le plus intelligent du centre-ville de Las Vegas.
3. Possibilités de revenus récurrents
Les systèmes de bâtiments intelligents créent presque toujours une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées. Pour les utilisateurs finaux, ils peuvent contribuer à réduire la consommation d'énergie, à automatiser certains processus, à améliorer le confort des occupants et à fournir des données et des informations précieuses sur les bâtiments afin d'aider les propriétaires à prendre des décisions éclairées. Pour les intégrateurs, ils offrent une nouvelle opportunité : la surveillance à distance du système et la gestion proactive, ainsi que la possibilité de revenus récurrents.
Les systèmes de classe 4, tels que l'électricité numérique, permettent de surveiller à distance la consommation d'électricité. Selon VoltServer, le créateur de l'électricité numérique, cette technologie est dotée d'une intelligence intégrée qui permet de la surveiller et de la contrôler à partir de n'importe quel endroit. Cela permet de suivre la consommation d'énergie en temps réel, d'enregistrer les événements et les défaillances liés à l'alimentation, et de déployer des mises à jour sans interruption de la fourniture d'énergie.
4. Une chance de distinguer votre entreprise
Lorsque vous comprenez vraiment les rouages et les avantages des technologies et des applications émergentes, vos clients vous considèrent comme un leader d'opinion dans le secteur. Lorsqu'ils souhaitent découvrir une nouvelle technologie ou essayer quelque chose de nouveau et d'innovant dans le cadre de leur prochain projet, ils savent à qui s'adresser, à savoir un intégrateur qui comprend déjà la technologie et qui peut les guider pour en connaître les avantages et les inconvénients.
En savoir plus : ce que les intégrateurs pensent des systèmes de classe 4
Belden s'est récemment associé à NSCA et à l'intégrateur de systèmes ASD pour discuter des systèmes de classe 4 et de la manière dont ils sont appelés à changer le secteur, ainsi que le travail des intégrateurs. Voir le webinaire à la demande à tout moment.
Liens associés :
L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits