Bâtiments intelligents

Un grand pas en avant dans la lutte contre les contrefaçons de câbles de communication

Ron Tellas

Les câbles de communication contrefaits, inférieurs aux normes ou de mauvaise qualité posent des problèmes qui vont bien au-delà des performances médiocres : ils peuvent également engendrer des problèmes de sécurité.

 

En tant que porte-parole du secteur du câblage structuré, la CCCA (the Communications Cable & Connectivity Association) s'efforce d'informer les professionnels sur les questions vitales pour le secteur et de relever les défis posés par les composants de câblage structuré non conformes, volés et contrefaits.

 

En tant que membre de la CCCA, Belden joue un rôle actif dans le soutien des efforts de l'organisation pour moderniser les lois de protection des consommateurs afin de protéger les entreprises, les communautés, les employés et les consommateurs contre les préjudices et les dommages que des câbles de communication non conformes peuvent causer.

 

Récemment, par le biais de deux propositions de loi, la CCCA a contribué à lutter contre la vente de câbles de communication volés et contrefaits sur des plateformes en ligne.

 

La loi SHOP SAFE (Stopping Harmful Offers in Platforms by Screening Against Fakes in E-Commerce) rendrait les places de marché en ligne telles qu'Amazon, eBay ou Facebook responsables des violations de droits d'auteur et de marques dans les cas où un tiers utilise la plateforme de la place de marché en ligne pour vendre des produits contrefaits, tels que des câbles de communication, qui pourraient nuire à la santé ou à la sécurité du consommateur.

 

La loi SHOP SAFE comprend des exigences concernant :

 

  • La vérification des informations relatives au vendeur (adresse, identité, coordonnées, etc.)
  • Le fait d'exiger des vendeurs qu'ils s'engagent à ne pas utiliser de marques contrefaites avec les produits vendus sur la plateforme
  • La conception et l'adoption de mesures pour identifier les produits potentiellement contrefaits avant qu'ils ne soient listés et vendus
  • La mise en œuvre de politiques d'interdiction des récidivistes

 

Le second texte législatif, la loi INFORM Consumers, est une loi bipartisane qui rassemble les parties, y compris les forces de l'ordre, les fabricants, les détaillants et les marchés en ligne de toutes tailles, afin de protéger les consommateurs contre les personnes malhonnêtes qui vendent des marchandises contrefaites et volées, telles que les câbles de communication.

 

Afin de permettre aux régulateurs et aux enquêteurs d'enquêter plus facilement sur les fraudes potentielles, la loi INFORM CONSUMER exige que les marchés en ligne :

 

  • Recueillent et vérifient les coordonnées, les détails du compte bancaire et le numéro d'identification fiscale des vendeurs tiers à fort volume
  • Fournissent aux consommateurs un moyen de signaler toute activité suspecte sur le marché
  • Obligent les vendeurs d'une certaine taille à divulguer leur nom, leurs coordonnées et leur adresse physique aux consommateurs

 

Alors que la loi SHOP SAFE est toujours en cours d'élaboration, la loi INFORM Consumers a été adoptée dans le cadre de la loi Omnibus Appropriations Bill de 2023, que le président Biden a promulgué le 29 décembre 2022. Elle entrera en vigueur en juin 2023.

 

Pourquoi ces informations sur les câbles contrefaits sont-elles si importantes ?

 

Les produits de câblage de communication non conformes et contrefaits peuvent engendrer des risques importants pour la santé et la sécurité, sans parler des dommages causés aux infrastructures critiques et des problèmes de temps d'arrêt et de fiabilité.

 

Alors que les câbles conformes sont certifiés pour la sécurité et fabriqués avec des matériaux appropriés, les câbles non conformes peuvent utiliser des matériaux inflammables susceptibles de propager le feu à l'intérieur des bâtiments. Lorsqu'ils brûlent, certains matériaux non conformes peuvent également produire des fumées dangereuses.

 

Selon la CCCA, dans une étude menée par UL, 100 % des câbles non certifiés testés présentaient des problèmes de sécurité et ont échoué aux tests de sécurité.

 

Comment identifier les câbles contrefaits ?

 

La meilleure façon de garantir la sécurité et les performances est de faire confiance à des fabricants et distributeurs de confiance pour les solutions de câblage de communication dont vous avez besoin.

 

Si vous avez des doutes sur le câblage utilisé dans le cadre d'un projet, voici quelques signes qui peuvent indiquer qu'il s'agit d'un câblage contrefait :

 

  1. Un prix qui semble trop beau pour être vrai. Selon la CCCA, si vous constatez une baisse significative des prix, méfiez-vous ! Cela signifie probablement que les câbles ont été fabriqués avec des matériaux moins chers qui ne sont pas sûrs en cas d'incendie.
  2. Achat sur une plateforme en ligne. Si vous achetez des câbles auprès d'une source en ligne, il convient de les examiner attentivement et d'en évaluer la légitimité.
  3. Étiquetage incorrect ou inexistant. Les câbles conformes sont étiquetés avec le type de performance du câble, la certification de sécurité, le nom de l'industriel, le pays d'origine, etc. Un câble de contrefaçon est souvent dépourvu d'étiquetage ou ne comporte pas toutes ces informations.
  4. Conditionnement très léger. Si une boîte ou une bobine semble curieusement légère, c'est probablement parce que l'industriel du câble a utilisé de l'aluminium recouvert de cuivre (CCA), qui ne devrait pas être utilisé pour fabriquer des câbles de communication et qui ne peut pas être certifié par une tierce partie. Conformément à la norme ANSI/TIA-568.2, l'aluminium recouvert de cuivre ne doit pas être utilisé.
  5. Aucune certification de sécurité. Une étiquette d'un laboratoire d'essai reconnu au niveau national (NRTL) et autorisé par l'OSHA, tel que UL ou ETL, prouve que le câble de communication est certifié pour la sécurité. Si un câble n'est pas certifié par une tierce partie, il n'est pas conforme au NEC et ne peut pas être installé.

 

Il est important de noter que si un installateur basse tension installe un câble non conforme, il peut être tenu responsable des dommages causés par l'installation du câble.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les problèmes liés aux câbles contrefaits ou sur les efforts de la CCCA pour protéger le secteur du câblage structuré, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.

 

Liens associés :

 

De quelle classification ou certification votre câble a-t-il vraiment besoin ?

Protégez-vous - Contrefaçon de câbles et de connectivité

Pas dans mon réseau ! L'aluminium recouvert de cuivre est voué à l'échec