Améliorer les zones mortes des réseaux sans fil dans les bâtiments pour les communications de sécurité
Tout le monde a fait l'expérience des zones mortes du réseau sans fil. Lorsque vous essayez de passer un appel, d'ouvrir un navigateur ou de vous connecter à une application de médias sociaux, votre appareil n'enregistre aucun signal.
Mais ces zones mortes des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments n'ont pas seulement un impact sur la productivité des travailleurs ou sur la qualité des communications. Elles ont un impact sur la capacité des premiers intervenants à réagir aux appels d'urgence et à fournir une assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Elles rendent également plus difficile la coordination des efforts des équipes d'intervention d'urgence.
Une enquête de l'Association internationale des chefs de pompiers révèle que, lors d'appels d'urgence, presque tous les premiers intervenants (98,5 %) ont fait l'expérience de zones mortes dans des bâtiments. Les zones mortes des réseaux sans fil existent dans tous les types d'installations, qu'il s'agisse de grands stades, de lieux de divertissement, d'hôpitaux à plusieurs étages ou d'écoles.
Que ce soit dans un parking souterrain, un local technique, un tunnel, une cage d'escalier ou un ascenseur, la connectivité et la communication depuis n'importe quel endroit à l'intérieur d'un bâtiment sont essentielles non seulement pour les premiers intervenants, mais aussi pour les personnes à l'intérieur de l'installation qui doivent pouvoir recevoir des alertes de masse et passer des appels d'urgence pour obtenir de l'aide.
Une fois sur place, les unités de terrain doivent également pouvoir communiquer avec leur centre de commandement d'urgence et entre elles, même lorsqu'elles se déplacent dans le bâtiment. Pendant ce temps, le centre de communication doit rester en contact avec la personne qui a appelé à l'aide.
Mais les zones mortes des réseaux sans fil ne se trouvent pas uniquement dans les zones éloignées des bâtiments. Même dans les espaces publics ou les zones communes comme les bureaux, les couloirs et les halls d'entrée, certains matériaux de construction, comme le béton, la brique, le métal et le verre à faible émissivité, peuvent rendre la communication difficile. Les signaux cellulaires envoyés depuis une tour ne peuvent pas atteindre l'appareil de communication à travers ces barrières.
En effet, les réseaux cellulaires ont été conçus à l'origine pour favoriser la mobilité des utilisateurs, et non pour assurer une couverture cellulaire à l'intérieur des bâtiments. Par exemple, lorsqu'une personne se déplace dans la rue, la radiofréquence de son téléphone passe d'une tour cellulaire à l'autre sans interruption de service.
Aujourd'hui cependant, les réseaux cellulaires doivent fonctionner à l'intérieur de l'intégralité des 6,2 millions de bâtiments commerciaux américains (et pas seulement à l'extérieur) afin de lutter contre les zones mortes et de rendre la communication possible de n'importe où. Il ne s'agit pas d'une question de commodité, mais de sécurité publique.
La réponse se trouve dans les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments. Il peut s'agir de systèmes d'antennes distribuées (DAS), de petites unités cellulaires et de Wi-Fi. Ils contribuent à éliminer les zones mortes sans fil en amenant les signaux cellulaires à l'intérieur pour soutenir la communication à tout moment et en tout lieu.
Une coalition en mission de sécurité
Pour aider les bâtiments américains à améliorer les communications d'urgence, la Safer Buildings Coalition se consacre à la résolution des zones mortes des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments, qui ont un impact sur les premiers intervenants et les citoyens.
Elle souligne l'importance des trois piliers des communications de sécurité publique dans le bâtiment :
- Les appels mobiles d'urgence (911) doivent être envoyés avec succès et avec une précision de localisation
- Les notifications mobiles de masse doivent atteindre les occupants partout à l'intérieur des bâtiments
- Les systèmes de communication des secouristes doivent toujours fonctionner à l'intérieur des bâtiments
Nous soutenons pleinement les efforts de la Safer Buildings Coalition pour garantir que les communications critiques puissent avoir lieu à tout moment, de n'importe où à l'intérieur d'un bâtiment, et pour relier les premiers intervenants aux civils dans toutes les installations américaines.
La Safer Buildings Coalition et ses organisations membres (plus de 175), y compris les services d'incendie, les autorités compétentes, les propriétaires de bâtiments et les fabricants tels que Belden se consacrent à l'éducation de l'industrie sur les derniers codes et normes pour l'installation, la maintenance et l'utilisation des systèmes de communication d'urgence, tout en faisant progresser les politiques, les technologies et les idées qui permettent une connectivité sans fil fiable.
La Safer Buildings Coalition étant une organisation à but non lucratif qui se concentre uniquement sur ces questions de communication importantes, le groupe de pression peut également aider les propriétaires de bâtiments à prendre de meilleures décisions concernant l'étendue et l'évolutivité de leurs réseaux à l'intérieur des bâtiments. En d'autres termes : considérez la coalition comme une ressource pour vos projets sans fil dans les bâtiments.
Non seulement nous soutenons les efforts de la Safer Buildings Coalition pour donner la priorité à la sécurité publique, mais nous alignons également les solutions sans fil que nous fabriquons à l'intérieur des bâtiments sur les codes et les normes les plus récents afin de garantir la sécurité et la conformité.
En savoir plus sur les solutions sans fil pour bâtiments de Belden.
Liens associés :
Le secret du pilotage sans fils des bâtiments : trouver le bon partenaire
Connecter de manière fluide vos systèmes sans fil dans les bâtiments
Une conception sans fil efficace dans les bâtiments repose sur l'interopérabilité