Centres de données

Que faire lorsque la disposition des centres de données crée des problèmes d’accessibilité

Carlos Matos
Si les modifications sont prises en compte dans la configuration de votre centre de données, la reconfiguration ne devrait pas poser de problème. Si ces facteurs ne sont pas pris en compte, cependant, vous risquez de rencontrer des problèmes.

 

Les centres de données ne sont pas étrangers au changement. Les dispositions évoluent au fil du temps pour optimiser les performances et s’adapter aux nouvelles technologies et exigences opérationnelles.

 

Si les progrès et la croissance sont pris en compte dans la conception initiale, la reconfiguration de l’aménagement pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux changements dans les exigences opérationnelles ne devrait pas poser de problème.

 

Toutefois, s’ils ne sont pas pris en considération, vous risquez de rencontrer des problèmes lorsque vous modifiez la disposition de votre centre de données.

 

Exemple concret : nous avons travaillé avec une équipe de centre de données qui, après avoir apporté des modifications à la disposition, ne pouvait plus ouvrir un panneau de brassage. Pourquoi ? Parce qu’un commutateur d’alimentation bloquait l'accès. Cela a évidemment entravé leur capacité à résoudre les problèmes de réseau, à ajouter et supprimer des connexions et à s’assurer que les câbles sont correctement connectés et étiquetés.

 

Dans un centre de données, comment un tel problème survient-il ?

 

Les causes possibles sont nombreuses. Lors de la configuration initiale, par exemple, une mauvaise communication et/ou une planification insuffisante de l’équipement et du placement peuvent entraîner de tels conflits de conception dès le départ.

 

L’absence d’une conception flexible et modulaire signifie souvent que les dispositifs doivent rester dans des positions fixes, ce qui limite les options exploitables lorsqu’il est temps d’ajouter de nouveaux composants. Ceux qui existent déjà ne peuvent pas être déplacés, reconfigurés ou repositionnés.

 

Parfois, la disposition du centre de données fonctionne au début, mais les modifications apportées au fil du temps posent des problèmes. Par exemple, lorsque de nouveaux dispositifs sont ajoutés aux racks et aux armoires sans tenir compte des exigences spatiales, des besoins de connectivité ou de l’équipement adjacent, les conflits de conception peuvent créer des obstacles qui ont un impact sur les performances.

 

Dans d’autres cas, à mesure que la densité des centres de données augmente, les gestionnaires de centres de données sont confrontés à des contraintes d’espace. Cela peut les obliger à placer l’équipement dans des locaux certes étroits où un appareil entrave l’accès ou la fonctionnalité d’un autre. Pourquoi ? Parce qu’ils ne voient pas d’autre option.

 

La voie vers l’amélioration de l’accessibilité des panneaux de brassage

Croyez-le ou non, nous avons connu de nombreuses situations similaires à celle que nous venons de décrire ci-dessus, où les gestionnaires de centres de données ont du mal à maintenir l’accès au panneau de brassage. Sans une planification adéquate, des éléments tels que des fiches, des unités de distribution d’énergie (PDU), des gestionnaires verticaux et même des câbles eux-mêmes peuvent bloquer l’accès au panneau de brassage.

 

Dans l’exemple ci-dessus, le commutateur n’a pas pu être déplacé, pas plus que le panneau de brassage. Dans ces situations, nous avons souvent des clients qui viennent nous demander : « Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème ? Quelles autres options avons-nous ? »

 

Chaque fois que nous recevons une demande comme celle-ci, nous nous assurons de comprendre toute l’ampleur du problème, les solutions en place, pourquoi les composants ne fonctionnent pas comme ils le devraient et ce qui pourrait être fait pour remédier à la situation. Cela signifie souvent :

  1. Demander des détails spécifiques sur la configuration existante et les produits utilisés, ainsi que sur les solutions temporaires qui ont été essayées

  2. Évaluer visuellement la situation, que ce soit par le biais de photos, de vidéos, d’une visite virtuelle ou d’une visite sur place

  3. Analyser la disposition du centre de données et déterminer pourquoi le problème d’accessibilité existe en premier lieu (défauts de conception, mauvaise planification, limitations spatiales, autre chose ?)

  4. Proposer des solutions possibles pour résoudre le conflit de conception afin que les gestionnaires de centres de données puissent accéder facilement et en toute sécurité au panneau de brassage

 

Dans le cas du commutateur d’alimentation interférant avec le panneau de brassage, notre réponse a été de créer un panneau de brassage en forme de V sur mesure. La conception coudée augmente l’espace libre à l’avant du panneau de brassage pour un accès plus facile. Elle guide également les câbles dans les ports, réduit le risque d’emmêlement et améliore la gestion des câbles.

 

Pour résoudre des problèmes similaires, nous avons également créé des plateaux pour cordons de brassage qui sont étroits à l'extrémité et d'une largeur normale au milieu. Les extrémités étroites peuvent être placées dans des espaces restreints, tandis que le milieu offre encore amplement d’espace pour l’organisation des câbles. Cela permet aux gestionnaires de centres de données de contourner les obstructions des gestionnaires verticaux, des PDU ou des câbles pour accéder aux panneaux de brassage.

 

Parfois, les solutions sur mesure que nous concevons pour résoudre un problème spécifique pour un client spécifique deviennent des offres standard. Notre patching vertical Zero U en est un bon exemple. À l’origine, nous l’avions conçu pour un client qui avait besoin de libérer de l’espace de stockage précieux pour d’autres équipements, tout en conservant la fibre et le cuivre dans ses armoires. Aujourd’hui, c’est une solution que tout client de centre de données peut intégrer dans la disposition de son centre de données s’il le souhaite.

 

Les têtes pensantes de votre centre de données

Nos experts, ingénieurs et spécialistes internes en centres de données peuvent faire partie de votre processus, où que vous soyez. Ils sont les cerveaux derrière les solutions de connexion complètes qui apparaissent dans les projets d’infrastructure de centres de données de toutes tailles partout dans le monde.

 

Parce que nous travaillons en collaboration, nous explorons et générons des idées avec vous. Nous pouvons discuter ouvertement des idées, partager des critiques constructives et célébrer les succès. La collaboration débouche sur l’innovation, et l’innovation aide votre organisation à prospérer.

 

Découvrez comment nous soutenons les opérations stratégiques de votre centre de données.

 

Liens associés :