Automatisation industrielle

Systèmes de trafic intelligents : surmonter 4 défis courants en matière de déploiement

Pradeep Kumar
Les systèmes de transports intelligents étant relativement nouveaux, il n’existe pas de moyen unique de déployer ces concepts et technologies. Voici comment vous pouvez encore faire progresser vos systèmes ITS avec les technologies émergentes.

 


 

 

Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de villes, de municipalités, d’autorités étatiques et d’entreprises du secteur privé ont déployé des solutions de systèmes de trafic intelligents (ITS) pour changer la façon dont la société se déplace.

 

Bien que les avantages des ITS soient évidents (ils peuvent améliorer l’efficacité du trafic et réduire les problèmes de trafic), leur déploiement n’est pas simple. Alors que de nombreux obstacles se dressent souvent entre les rêves d'ITS et la réalité, les quatre défis suivants se démarquent. Ici, nous offrons des conseils sur la façon de les surmonter.

 

1. L’absence d’un cadre ITS standard

Les systèmes de gestion intelligente du trafic étant relativement nouveaux, il n’existe pas de « bonne » façon unique de déployer ces concepts et technologies. Cela signifie que le secteur manque également de consensus sur les normes et les bonnes pratiques à suivre.

 

Les villes, les municipalités, les autorités étatiques et les entités privées doivent déterminer comment concevoir, déployer et gérer les ITS par elles-mêmes, avec peu de conseils en cours de route.

 

Mais il est important de réaliser que vous n’avez pas à prendre des décisions ITS seul – et ce n’est pas votre travail de tout comprendre sur ces technologies émergentes et comment elles peuvent être utilisées.

 

Au lieu de cela, trouvez un partenaire de confiance qui comprend les systèmes de trafic intelligents, peut aligner vos besoins sur la bonne technologie, peut expliquer à quoi vous attendre en termes de retour sur investissement et peut vous aider à déployer efficacement des systèmes pour offrir un maximum d’avantages.

 

2. Travailler avec une infrastructure obsolète

De nombreuses technologies émergentes fonctionnent bien avec les systèmes de trafic intelligents et seront nécessaires pour qu’ils puissent atteindre leur pleine valeur :

  • IPv6 aidera les véhicules à communiquer avec les autoroutes et entre eux.
  • V2X (vehicle-to-everything) utilise des capteurs, des caméras et une connectivité sans fil pour connecter les voitures à leurs conducteurs et à leur environnement.
  • L’edge computing traite les données des capteurs plus près de l’endroit où les informations sont générées pour des temps de réponse plus rapides.
  • La 5G prend en charge des services tels que le péage automatisé et l’Internet haut débit mobile dans les véhicules pour assurer une meilleure connectivité afin que toutes sortes d’appareils puissent communiquer.

Mais les réseaux obsolètes ou peu performants ne peuvent pas prendre en charge ces technologies gourmandes en bande passante.

 

Certaines villes, municipalités, autorités étatiques et entités privées en ont fait l’expérience directe lorsqu’elles tentent de déployer des solutions ITS sur leurs infrastructures existantes. Dans un cas, une ville a tenté de diffuser des données à partir de 1 000 caméras en utilisant une connexion de 100 Mb/s. Il n’a pas fallu longtemps pour découvrir que ce n’était pas possible. L’infrastructure réseau doit être mise à jour pour prendre en charge les exigences croissantes en matière de largeur de bande et les communications Ethernet requises pour la numérisation.

 

Si vous envisagez d’investir dans des systèmes de trafic intelligents, assurez-vous que votre réseau peut les prendre en charge, ainsi que toute autre technologie que vous pourriez déployer ultérieurement. Un réseau à l’épreuve du temps est essentiel pour vous aider à obtenir un retour sur investissement solide et vous assurer que la technologie ITS fonctionne comme prévu.

 

3. Investir malgré les petits budgets

Investir dans des systèmes de trafic intelligents n’est pas bon marché. Il peut être financièrement accablant de transformer complètement votre infrastructure d’un seul coup.

 

Au lieu de cela, créez un plan de transition par phases. Travaillez avec un partenaire d’infrastructure réseau de confiance qui peut déterminer ce que vous devez faire et quand vous devez le faire. En prenant le temps d’évaluer où vous en êtes, où vous voulez aller et la technologie dont vous disposez actuellement, vous pouvez identifier les lacunes et identifier les domaines dans lesquels les actifs existants peuvent être préservés. Cela vous permet de faire des investissements stratégiques en fonction de l’endroit où ils sont le plus nécessaires.

 

Lorsqu’ils sont déployés correctement, les systèmes de trafic intelligents offrent un retour sur investissement rapide, ce qui rend l’investissement initial plus pratique. Ils réduisent les coûts en offrant un moyen plus intelligent de dépanner et de résoudre les problèmes, de planifier et d’organiser des travaux routiers, de détourner la circulation et de répondre aux incidents, et de prendre en charge la visibilité et la surveillance à distance pour maximiser le temps des travailleurs.

 

4. Manque de connaissances de la direction sur les ITS

Avec toutes les autres tâches dont ils sont responsables (créer des politiques et des procédures, superviser la sécurité et l’équipement, et superviser les employés, pour commencer) de nombreux leaders du transport n’ont pas le temps de comprendre la valeur des ITS ou ce qu’ils permettent. Ils sont trop embourbés dans les opérations quotidiennes. Il peut s’agir d’un travail à temps plein pour simplement suivre la technologie dans le secteur du transport.

 

C’est là que le bon partenaire entre en jeu. Il doit non seulement fournir une éducation sur la valeur des systèmes de trafic intelligents et ce qu’ils peuvent faire, mais aussi vous aider à présenter un dossier financier afin que tout le monde comprenne ce qui est possible et que rien ne soit perdu dans l’application de la technologie.

 

Vous aider à faire décoller des solutions ITS

Les solutions ITS de Belden permettent aux villes et aux municipalités d’accélérer la numérisation et d’améliorer la fluidité et la sécurité du trafic.

 

Nous sommes votre partenaire dans la création d’une architecture réseau qui rend les routes intelligentes possibles et prend en charge d’énormes volumes de données provenant de plusieurs sources à la fois, telles que les caméras, les détecteurs, les lumières, les compteurs, les capteurs, les applications et les véhicules connectés.

 

Nos centres d’innovation client disposent d’équipes internes d’experts en systèmes de transport qui ont pris votre place, comprennent vos défis et peuvent vous aider à concevoir, configurer, déployer et maintenir un réseau indépendant des fournisseurs afin que vos plans de transport puissent prospérer sans mises à jour, mises à niveau et changements de produits constants et coûteux.

 

 

 

Ressources connexes :