Automatisation industrielle

Naviguer dans le déploiement sans fil dans la construction automobile

Alex Liu
Le déploiement de réseaux sans fil dans la construction automobile est une tâche difficile, mais il est possible de le faire efficacement si vous suivez les conseils de notre blog. 

 

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis que Chevrolet a introduit l’autoradio pour la première fois. La première itération était encombrante et coûteuse ; elle n’a pas été adoptée tout de suite. Aujourd'hui’hui, les progrès de la technologie de réseau ont permis aux solutions sans fil d'aller bien au-delà de cette forme élémentaire de divertissement à bord des véhicules.

 

Le sans fil joue désormais un rôle crucial dans la construction automobile, car la technologie de réseau sans fil devient partie intégrante de plusieurs opérations de fabrication, notamment :

 

Ces innovations sans fil apportent plusieurs avantages à la construction automobile, notamment la capacité de :

  • Favoriser la libre circulation des AGV et des AMR dans la zone de couverture du réseau, en veillant à ce qu’ils ne soient pas limités par l’espace afin qu’ils puissent s’adapter aux changements et aux obstacles en temps réel

  • Déplacer l’équipement et la machinerie sans vous soucier des restrictions dues aux câbles

  • Réduire les coûts d’exploitation et de maintenance en éliminant le besoin d’une infrastructure de câblage étendue

 

Surmonter 4 défis en matière de déploiement sans fil pour la construction automobile

Le déploiement de réseaux sans fil dans les environnements de construction automobile comporte son lot de défis. Contrairement aux câbles bus ou Ethernet industriels traditionnels, les réseaux sans fil sont intangibles et invisibles, créant souvent un air de mystère.

 

Alors que les problèmes liés aux réseaux câblés peuvent généralement être identifiés et résolus par des méthodes établies, le dépannage des réseaux sans fil peut être décourageant pour les ingénieurs sur site.

 

Nous présentons ici quatre des plus grands défis du déploiement sans fil dans la construction automobile, ainsi que nos conseils pour les surmonter.

 

1. Le besoin d’une fiabilité extrême

Un réseau sans fil déployé dans la construction automobile doit offrir des niveaux élevés de fiabilité. Toute interruption du réseau peut entraîner une stagnation de la ligne de production, ce qui entraîne des temps d’arrêt, des pertes de revenus et même des problèmes de sécurité potentiels. Par conséquent, les réseaux sans fil doivent avoir des niveaux extrêmement élevés de stabilité et de fiabilité et pouvoir fonctionner de manière transparente pendant de longues périodes dans des environnements industriels difficiles.

 

La solution : choisissez des périphériques réseau fiables.

 

Choisissez des dispositifs et des solutions hautement fiables pour garantir des opérations réseau stables, même dans des environnements industriels difficiles. Cela inclut le déploiement de réseaux sans fil principaux et de secours, la mise en œuvre de réseaux PRP (protocole de redondance parallèle) et la garantie d’une transmission de données sans fil redondante.

 

2. Des conditions d’exploitation difficiles

Les usines de construction automobile sont généralement remplies de divers équipements de grande taille, tels que des dispositifs métalliques, des bras robotiques et des tapis roulants. Les interférences électromagnétiques générées par ces dispositifs peuvent avoir un impact sérieux sur les signaux des réseaux sans fil. De plus, des facteurs environnementaux au sein de l’usine, tels que la température et l’humidité, peuvent également avoir des effets négatifs sur les performances du réseau sans fil et des appareils.

 

La solution : analyser l’environnement en profondeur.

 

Utilisez un logiciel de numérisation sans fil professionnel pour effectuer des recherches et des analyses détaillées de l’environnement de l’usine. Planifiez et déployez correctement l’équipement sans fil afin de minimiser les effets des interférences électromagnétiques et d’autres facteurs environnementaux sur les performances du réseau.

 

3. Des normes de sécurité strictes

La construction automobile est une industrie sophistiquée qui repose sur des données sensibles et des secrets commerciaux propres à des entreprises spécifiques. La sécurité des réseaux sans fil est donc cruciale. Lors du déploiement de réseaux sans fil, il est nécessaire de prendre en compte des exigences telles que le chiffrement des données, le contrôle d’accès , la sécurité du réseau et l’audit pour garantir la sécurité et l’intégrité des données.

 

La solution : améliorer la sécurité.

 

Mettez en œuvre des technologies de chiffrement avancées et des mécanismes de sécurité robustes pour protéger la transmission de données sans fil. En outre, établissez un système complet de gestion de la sécurité du réseau et effectuez régulièrement des audits de sécurité et des évaluations de vulnérabilité.

 

4. Un environnement en constante évolution

Alors que la technologie de fabrication automobile et la capacité de production continuent d’évoluer et de s’améliorer, les réseaux sans fil doivent être adaptables aux futures mises à niveau. Cela signifie que les périphériques de réseau sans fil doivent avoir une excellente évolutivité et être en mesure d’étendre facilement la couverture et la capacité.

 

La solution : assurer l’évolutivité.

 

Sélectionnez des périphériques et des solutions de réseau sans fil dotés d’une excellente évolutivité, permettant une adaptation flexible aux futures exigences de production et aux mises à niveau technologiques. À mesure que le volume de production augmente ou que les processus changent, l’infrastructure sans fil peut facilement se développer sans procéder à des révisions majeures. Cette flexibilité favorise également l’intégration de nouvelles technologies susceptibles d’améliorer l’automatisation.

 

Établir des connexions sans fil dans votre environnement automobile

Bien que le déploiement de réseaux sans fil dans la construction automobile soit une tâche difficile, vous n’avez pas à le faire seul.

 

Belden vous aidera à relever les défis spécifiques auxquels vous êtes confrontés, à atteindre des performances optimales de votre réseau sans fil et à accélérer votre transformation numérique.

 

Découvrez comment nous mettons en place le sans fil dans la construction automobile.

 

Liens associés :