Remplacement d’Amazon Monitron : CloudRail prend en charge une maintenance préventive transparente
Pour réduire les temps d’arrêt imprévus et les coûts de maintenance, les fabricants industriels s’appuient de plus en plus sur des pratiques telles que la maintenance préventive. Au lieu de suivre des plans de maintenance fixes basés sur des calendriers, la maintenance préventive permet à votre équipe d’effectuer de manière proactive des tâches de maintenance en fonction de l’état réel de l’équipement.
Si votre site de production utilise le système Amazon Monitron pour surveiller les équipements industriels, analyser les données des capteurs et prévoir les pannes des équipements dans le cadre de son programme de maintenance préventive, vous avez probablement entendu parler de la mise à jour : ce service d'apprentissage automatique (ML) d’Amazon Web Services (AWS) pour la surveillance de l’état des équipements industriels n’est plus disponible pour les nouveaux clients.
Les clients Amazon Monitron existants pourront acheter des dispositifs et utiliser le service normalement. Amazon continuera à vendre des dispositifs jusqu’en juillet 2025 et honorera sa garantie de cinq ans, y compris l’assistance technique. Bien qu’AWS continue d’investir dans l’amélioration de la sécurité, de la disponibilité et des performances d’Amazon Monitron, l’introduction de nouvelles fonctionnalités n'est pas prévue.
Par conséquent, de nombreux environnements industriels peuvent être à la recherche d’une nouvelle façon de collecter les données des équipements pour permettre des tâches telles que la surveillance de l’état, la maintenance préventive, la détection des pannes et la gestion des ressources.
Bien que ces nouvelles d’AWS puissent sembler surprenantes, CloudRail de Belden est une autre opportunité de favoriser une surveillance flexible et de bout en bout des équipements afin de continuer à améliorer les performances et l’évolutivité de votre usine en fonction de l’évolution de vos besoins.
Une solution de mise à niveau pour Amazon Monitron : CloudRail de Belden
La solution CloudRail de Belden aide les entreprises industrielles à moderniser leurs machines et équipements existants à l’aide d’IO-Link, une norme de communication industrielle qui permet une communication bidirectionnelle entre les dispositifs et les systèmes de contrôle. CloudRail connecte des capteurs de vibrations, des capteurs de température et d’autres types de capteurs (plus de 30 000 capteurs au total) pour rationaliser l’acquisition et la transmission des données industrielles.
Parce qu’elle offre une connectivité OT-à-cloud transparente, la solution CloudRail permet de connecter rapidement et facilement des données OT contextualisées à l’écosystème cloud AWS. En quelques minutes seulement après la configuration, les capteurs se connectent sans effort aux services AWS tels qu’AWS IoT Core, AWS IoT SiteWise et AWS IoT Greengrass V2 pour rationaliser la collecte, le traitement et l’analyse des données.
Ce que Belden CloudRail apporte à votre usine
CloudRail déplace les données de l’usine vers votre application d’usine intelligente.
Prenant en charge différents protocoles et normes, tels que OPC UA et Modbus, CloudRail fonctionne avec des équipements modernes ainsi qu’avec les machines existantes afin que vous puissiez optimiser les investissements système que vous avez déjà réalisés.
Le résultat est un système capteur-à-cloud sécurisé et fiable qui est continuellement surveillé, entretenu et mis à jour pour soutenir les opérations de l’usine aujourd’hui et à l’avenir. Et comme les données sont normalisées localement à la périphérie et envoyées dans un format consommable avec CloudRail, cela évite les silos qui entravent l’accès aux informations complètes nécessaires pour améliorer l’efficacité dans votre usine.
Principales fonctionnalités de CloudRail de Belden
Il y a quelques caractéristiques de CloudRail de Belden que nous voulons vous faire connaître lorsque vous l'envisagez comme une alternative à Amazon Monitron :
- En tant qu’offre holistique edge-à-cloud, Belden comprend tout ce dont vous avez besoin : câbles, maîtres IO-Link, commutateurs, passerelles et logiciels de gestion des dispositifs.
- En tant que solution indépendante des fournisseurs, elle peut prendre en charge presque tous les types de capteurs de n’importe quel fabricant, y compris les capteurs qui surveillent les vibrations, la température, la pression, la consommation d’énergie et plus encore.
- CloudRail s’intègre directement à AWS IoT SiteWise pour simplifier la collecte, le stockage, l’organisation et la surveillance des données des équipements industriels. Avec AWS IoT SiteWise, vous pouvez utiliser des tableaux de bord pour visualiser les données d’équipement historiques et en temps quasi réel, ainsi que pour calculer les métriques de performances industrielles. Grâce aux données centralisées, vous pouvez alimenter des analyses telles que les modèles de rapport BI et d’apprentissage automatique (ML) pour optimiser les opérations. AWS IoT SiteWise peut également être intégré à des plateformes de jumelage numérique telles qu’AWS IoT TwinMaker pour centraliser les données des capteurs liées à des entités jumelles.
- Le dispositif CloudRail.Box Max prend en charge l’edge computing grâce à un support natif pour AWS IoT SiteWise Edge. Il utilise également AWS IoT Greengrass V2 pour prendre en charge le prétraitement local et générer des alertes.
Prêt à franchir le pas ?
Si vous cherchez une solution alternative à Amazon Monitron, contactez Belden. Nous pouvons vous aider à moderniser vos dispositifs Amazon Monitron en toute transparence afin de vous aider à mettre en œuvre la détection des anomalies pour assurer le fonctionnement de l’équipement de votre usine.
Découvrez comment nous travaillons avec AWS.
Liens associés :
- Produits CloudRail
- Communiqué de presse - Belden acquiert CloudRail
- Choisir du matériel Edge industriel qualifié pour travailler avec AWS