Bâtiments intelligents

Étendre la compétition au sein des services Internet dans les bâtiments à plusieurs locataires

Steve Carroll
Vitesse, disponibilité, coût, fiabilité : ce sont les facteurs que la plupart des entreprises, et la plupart des gens, prennent en compte lorsqu'ils choisissent leur fournisseur d'accès à Internet (FAI).

 

Dans les environnements à locataires multiples, cependant, c'est une toute autre histoire. Trente-neuf millions d'Américains vivent dans des logements collectifs, 40 % des espaces industriels sont des espaces multilocatifs et de nombreuses entreprises sont installées dans des bâtiments multilocatifs. Dans ces situations, il y a de fortes chances que les locataires n'aient pas leur mot à dire dans le choix du fournisseur d'accès à Internet.


Au lieu de cela, le propriétaire de l'immeuble peut faire partie d'un accord de partage des revenus avec un fournisseur, ce qui empêche les fournisseurs concurrents d'offrir des services aux locataires et permet au FAI d'augmenter le partage des revenus avec le propriétaire au fur et à mesure que les locataires s'abonnent au service. Mais une nouvelle règle de la Commission fédérale des communications (FCC) devrait changer les choses.


La nouvelle ordonnance de la FCC favorise la concurrence : que dit cette règle ?


En février 2022, la FCC a approuvé de nouvelles règles qui encourageront la concurrence entre fournisseurs dans les immeubles multilocatifs. Ces règles interdisent aux fournisseurs de services à large bande de conclure des accords de partage des revenus avec les propriétaires.


Elles exigent également que les fournisseurs de services à large bande divulguent aux locataires les accords de marketing exclusif qu'ils ont mis en place avec les propriétaires.


La nouvelle règle de la FCC interdit également les accords de vente et de cession-bail dans les bâtiments à locataires multiples, qui permettaient auparavant à certaines entreprises d'obtenir un accès exclusif aux systèmes de câblage. Selon la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, depuis les années 1990, les règles de la FCC « permettaient aux immeubles et aux locataires d'exercer leur choix sur l'utilisation du câblage dans l'immeuble lorsqu'ils changeaient de fournisseur de câble, mais certaines entreprises contournaient ces règles en vendant le câblage à l'immeuble, le louant ensuite de manière exclusive. Nous avons mis fin à cette pratique. »


Pourquoi ces changements pour les immeubles à locataires multiples sont-ils une bonne chose ?


Bien que la nouvelle règle de la FCC n'ait pas nécessairement un impact direct sur le câblage et la connectivité, elle aura un impact considérable sur le secteur des technologies et des communications. L'ouverture à la concurrence du secteur prépare le terrain pour les types de solutions innovantes que nous voyons aujourd'hui. C'est en travaillant ensemble pour faire progresser la technologie qu'on fait avancer le secteur.


Prenons un exemple : au début des années 1970, une équipe du centre de recherche de Palo Alto de la Xerox Corporation a créé Ethernet pour connecter un grand nombre de ses ordinateurs sur de longues distances : c'était une alternative aux communications informatiques qui allait lui donner un avantage sur ses concurrents. Au lieu de cela, l'équipe a décidé d'ouvrir cette technologie à tout le monde. Aujourd'hui, pratiquement 50 ans plus tard, le monde fonctionne sur Ethernet.


Ce changement de la FCC donne également plus de choix aux personnes vivant et travaillant dans des immeubles à locataires multiples, en empêchant les monopoles de bloquer leur accès à des vitesses d'Internet plus rapides, à des prix plus bas et à un meilleur service.


Cette règle peut également aider à empêcher la formation d'un fossé numérique, en donnant aux locataires dont la connectivité est généralement mauvaise la possibilité de chercher un fournisseur qui pourrait offrir une meilleure connectivité. Ce niveau de liberté permettra à chacun d'accéder à un service de qualité, ce qui est une nécessité à l'heure où Internet devient un service public, tout aussi vital que l'eau et l'électricité.


Elle peut également créer de nouvelles opportunités en matière de technologie. Par exemple : les entreprises qui louent des espaces dans des bâtiments à locataires multiples n'ont peut-être pas pu investir dans certaines technologies en raison de débits internet lents ou d'une mauvaise connectivité. Lorsqu'elles peuvent choisir leur forfait, leur service et leur fournisseur, ces entreprises peuvent enfin être en mesure d'investir dans les solutions dont elles ont besoin pour améliorer la communication et la collaboration. Les personnes vivant dans des immeubles multilocatifs pourraient, pour la première fois, avoir accès à de nouvelles possibilités d'apprentissage à distance et de télétravail.


Une ordonnance supplémentaire de la FCC pour promouvoir la concurrence


En janvier 2022, la FCC a également décidé d'obliger les FAI à dévoiler les prix, les débits et les quotas de données aux consommateurs, notamment les tarifs de lancement et les hausses de prix ultérieures, ainsi que les pratiques de gestion du réseau, comme l'étranglement.


Ces informations seront fournies aux consommateurs avant qu'ils ne signent un engagement, afin qu'ils puissent prendre une décision en connaissance de cause. Les règles doivent entrer en vigueur en novembre 2022 et ajouteront de la transparence au processus de sélection des fournisseurs de services Internet.


Belden s'engage à innover


L'avenir appartient aux connectés. Nous apprécions le fait que la nouvelle ordonnance de la FCC encourage la concurrence entre les fournisseurs d'accès à Internet tout en offrant aux consommateurs davantage de choix en matière de connexion.


Belden continue à maintenir le cap sur l'innovation en écoutant et en répondant aux besoins de ses clients, et elle applaudit les efforts des autres entreprises qui soutiennent la même approche.


Si votre bâtiment à locataires multiples souhaite renforcer la capacité de son infrastructure de câblage en raison de l'arrivée de nouveaux concurrents, alors Belden est là pour vous aider. Et au fur et à mesure que nous entendrons des témoignages sur les actions innovantes menées pour stimuler la concurrence et réduire la fracture numérique, nous partagerons ce que nous savons.