Lauréats du prix TIA Star : pourquoi cette récompense est si importante pour Belden
En début d'année, Telecommunications Industry Association (TIA) a choisi de récompenser pour la première fois des individus ayant consacré leurs efforts pour contribuer au secteur des TIC et les développer.
Vous vous demandez comment sont attribués ces prix TIA ? L'association a développé un système automatique qui mesure l'engagement des entreprises et des membres participants dans les initiatives TIA, y compris le développement de normes, les programmes technologiques et la sensibilisation auprès des gouvernements. Les entreprises les plus actives et les individus désignés comme les plus performants se sont vu attribuer un prix TIA Star.
Cette année, Belden est fier d'annoncer que Henry Franck, architecte des solutions technologiques et Ron Tellas, manager des applications et technologies bâtiments intelligents, ont tous les deux reçu un prix TIA Star pour leur impact sur le secteur. Belden a aussi été reconnu comme faisant partie des 5 % des entreprises les plus performantes pour son engagement dans l'avancement des télécommunications et dans le développement de solutions pour ouvrir la voie vers un futur d'interopérabilité, de fonctionnement et de connectivité continus du réseau.
Franc est engagé aux côtés de TIA depuis près de deux décennies et a récemment été élu président du comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR-42, qui développe et maintient à jour les normes volontaires pour les infrastructures de câblage de télécommunications dans les bâtiments appartenant aux utilisateurs, ainsi que dans les centres de données et les centres de santé.
Tellas œuvre également activement au sein de TIA depuis plusieurs années, représentant Belden au sein du comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42. Il participe également à de nombreuses initiatives du secteur, y compris le comité ISO WG3, le groupe de travail Ethernet IEEE 802.3 et le panel de codage 3 NFPA 70.
En plus de célébrer nos grands gagnants, cette annonce nous offre l'opportunité d'expliquer notre participation dans le développement des normes. Continuez à lire pour en savoir plus sur les raisons de nos actions.
Pourquoi les normes sont importantes
Les normes relatives au câblage sont la fondation même des réseaux de bâtiments intelligents à travers tous les marchés, y compris les bâtiments commerciaux, les centres de santé et les centres de données. Ce sont de véritables guides qui assurent que la technologie et les systèmes soient compatibles, uniformes, sûrs et fonctionnels, même s'ils ont été développés par des personnes différentes à des moments différents.
Les normes permettent aux fabricants d'utiliser des médias, connecteurs, méthodologies de test et topologies communs. Chaque concepteur, ingénieur ou installateur peut ensuite utiliser ses produits pour créer des solutions d'infrastructures sans s'inquiéter des éventuels problèmes de compatibilité.
Les systèmes de câblage structurés sont conçus différemment selon plusieurs facteurs : les besoins commerciaux, les technologies émergentes, le fait qu'il s'agisse de terrains jamais construits ou de friches industrielles, et les types de produits utilisés. Pour cette raison, les normes sont conçues pour être un support dans l'installation et l'uniformité de la conception, également à travers les applications.
Différentes des codes, créés pour protéger les personnes et les biens (comme par exemple le NFPA Life Safety Code ou le National Electrical Code), les normes de câblage établissent des niveaux de performance minimum. Les normes industrielles servent de base, en définissant généralement les niveaux d'attente minimum. À partir de là, elles peuvent être développées par des professionnels compétents désireux d'aller au-delà des spécifications techniques pour engendrer des solutions ciblées client répondant à des objectifs commerciaux uniques. Par exemple, Belden utilise les normes comme référence de base pour définir ses niveaux de performance, puis dépasse délibérément ces seuils pour garantir une performance de pointe dans le secteur de la fibre et du cuivre.
Le rôle de Belden dans le développement des normes TIA
Prendre le temps de lire et de comprendre les normes de câblage est important. Les professionnels devraient le faire pour minimiser les temps d'arrêt, réduire les coûts d'installation, simplifier le travail MAC et mieux comprendre :
- Les architectures de câblage
- Les types de câblage
- Connexions
- Les distances
- Les bonnes pratiques d'installation
- Les paramètres de performance
- Les exigences en termes de test
Avant de pouvoir être lues, les normes doivent d'abord être créées. Le processus de développement est le résultat d'experts du secteur qui se proposent pour offrir de leur temps. À titre d'exemple, le comité d'ingénierie de TIA compte actuellement plus de 1 000 personnes. Les prix TIA mentionnés plus tôt permettent à l'association de reconnaître et remercier ces personnes pour leurs contributions.
Alors que les normes évoluent, une approche collaborative permet aux parties de partager leurs points de vue. Pour certains professionnels, la performance électrique ou optique peut primer. Pour d'autres, c'est la fiabilité qui est essentielle. Ces perspectives sont discutées jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé, puis incorporé dans la norme.
Le développement de normes : une occasion de contribuer au secteur
À travers notre participation active dans des organisations comme TIA, IEEE, BICSI et ISO, il est pour nous une priorité, ainsi que pour d'autres fabricants, utilisateurs, consultants et experts réputés, d'apporter un éclairage pour structurer les normes de câblage.
Les représentants de Belden participent aux normes TIA depuis le développement des premières normes relatives au bâtiments commerciaux. Notre expérience au sein de TIA est longue et respectée, grâce à des responsables comme celui de Belden, Paul Kish, directeur des normes et des systèmes désormais à la retraite, considéré comme l'un des pères fondateurs des normes TIA TR-42.
Nous ne participons pas au processus de développement des normes pour gagner des prix TIA. Nous le faisons pour de nombreuses autres raisons. Tout d'abord, participer nous aide à comprendre comment et pourquoi les normes sont écrites d'une certaine manière (et pourquoi certains éléments n'apparaissent pas dans les normes).
Ensuite, nous voulons non seulement représenter les capacités de l'industrie en tant que fabricant, mais également la perspective des installateurs et des utilisateurs finaux. Notre participation contribue à assurer que les normes restent indépendantes du produit, et que les produits de câblage et de connectivité puissent être transformés en des solutions ciblées sur les entreprises pour que les clients soient certains que leurs réseaux fonctionnent et fonctionneront de manière fluide.
L'engagement de Belden dans le développement des normes correspond également à nos valeurs fondamentales :
- Notre réussite est définie par nos clients (nous ne sommes gagnants que lorsque nos clients le sont)
- Nous jouons pour gagner (nous plébiscitons les choix qui aident tous les acteurs à atteindre les performances les plus élevées)
- L'amélioration continue est notre façon de vivre (nous pensons que les processus, les systèmes et les technologies peuvent toujours être améliorés)
- Nous voulons être les meilleurs (nous voulons créer la meilleure entreprise, les meilleures solutions et les meilleures façons de servir nos clients)
- Nous réussissons ensemble grâce au travail d'équipe (nous pensons que travailler ensemble est vital, que ce soit entre nous, avec nos clients ou avec les acteurs du secteur)
- Nous investissons dans le talent (nos experts sont la raison pour laquelle nous sommes capables de participer au sein des organisations de développement des normes comme TIA)
En d'autres termes, nous participons au développement des normes pour vous. Nous voulons nous assurer que ces normes industrielles vous aident à faire face à vos challenges les plus compliqués s'agissant des réseaux et de la connectivité. C'est une façon de rendre au secteur qui nous a tant donné.
ARTICLES LIÉS :
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
Un aperçu du processus NFPA pour l'élaboration des normes