Automatisation industrielle

Le rôle d’une évaluation de réseau dans la mise à niveau du réseau de votre usine

James Stokes
Une évaluation de réseau peut recueillir des informations sur la santé, les performances et l’adéquation du réseau afin de donner aux réseaux industriels l’attention et l’expertise dont ils ont besoin.

 

 

Dans les environnements de fabrication industrielle d’aujourd’hui, les processus et les demandes évoluent rapidement à mesure que le secteur s'oriente vers les usines intelligentes et la numérisation de la chaîne d’approvisionnement.

 

Par conséquent, les réseaux industriels doivent également évoluer pour prendre en charge les nouvelles applications et technologies, ainsi que les fonctionnalités étendues requises par l’analyse des données.

 

Les réseaux industriels modernes doivent être en mesure d’aborder et de répondre activement aux défis et priorités actuels tels que :

  • Interopérabilité des équipements pour s’assurer que les systèmes peuvent communiquer
  • Conformité réglementaire pour éviter les problèmes de responsabilité et de sécurité
  • Un paysage de cybermenaces en constante évolution pour protéger les informations
  • Érosion des connaissances au sein des équipes de maintenance alors que certains travailleurs envisagent de prendre leur retraite

Mais la priorité absolue est de maintenir la continuité de la production. Toute perturbation des opérations résultant d’une interruption de service du réseau peut avoir de lourdes conséquences, affectant non seulement les calendriers de production, mais aussi les revenus, les relations avec les clients, la sécurité, la crédibilité et la réputation sur le marché.

 

Les risques d’une infrastructure héritée

Pourquoi les fabricants continuent-ils à s’accrocher aux réseaux industriels traditionnels, même lorsque leurs dirigeants comprennent les risques que cela peut représenter ?

 

L’infrastructure réseau vieillissante reste souvent en place en raison d’une réticence compréhensible à interrompre les opérations afin de mettre en œuvre des mises à niveau. Après tout, les temps d’arrêt pour quelque raison que ce soit, planifiée ou non, causent des problèmes. (Des mesures peuvent être prises pour éviter les perturbations à mesure que vous améliorez votre réseau, mais c’est un sujet pour un autre blog.)

 

Négliger l’infrastructure du réseau simplement pour éviter les tracas de la mise à niveau a ses propres conséquences :

  • Temps d’arrêt dus à des problèmes de maintenance ou de performances
  • Réduction de l’efficacité opérationnelle et de la productivité du personnel
  • Failles de sécurité
  • Difficultés de mise à l’échelle
  • Incompatibilité avec les nouvelles technologies
  • Occasions manquées de normaliser les technologies et les processus sur la base des connaissances des équipements industriels

Souvent, les équipes de technologie opérationnelle (OT) responsables de ces réseaux industriels jonglent avec diverses responsabilités, et les réseaux industriels ne sont pas leur principal domaine d’expertise. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer davantage sur des éléments tels que la gestion de l’équipement et le contrôle des processus. Cela peut rendre les mises à niveau potentielles du réseau encore plus intimidantes.

 

Pour garantir que les réseaux industriels reçoivent l’attention et l’expertise dont ils ont besoin, des conseils externes peuvent vous aider à recueillir des informations sur la santé, les performances et l’adéquation du réseau.

 

La valeur d’une évaluation de réseau complète

Les évaluations de réseau fournissent des évaluations complètes de vos opérations pour fournir à votre équipe des informations sur votre flux de données et votre maturité numérique.

 

Pour les usines qui envisagent d’améliorer leur réseau à l’avenir, une évaluation de réseau peut être une bonne première étape. Elle peut identifier les problèmes existants et ce qui nécessite une attention immédiate, vous aider à identifier les coûts et les avantages de la mise à niveau, et comprendre les risques potentiels associés à la mise à niveau (y compris la durée des temps d’arrêt qui peuvent être impliqués).

 

Pour avoir une vue d’ensemble de votre réseau, nous pensons qu’il est important d’évaluer les performances dans cinq domaines :

 

1. Installation

Vérifier que votre réseau correspond aux besoins de votre installation en matière d'applications, à l’environnement d’installation et aux bonnes pratiques en termes de gestion, d’installation et de documentation.

2. Fonctionnalité

Évaluer la fonction des redondances et les performances de transmission des données, en garantissant des performances et un temps de disponibilité optimaux.

 

3. Maintenabilité

Évaluer le fonctionnement, le temps de réparation, la surveillance et l’accès à distance pour simplifier et améliorer les processus de maintenance du réseau.

 

4. Modernité

Analyser le matériel, les logiciels, les protocoles et les technologies de données pour s'assurer que vous tirez parti de solutions de pointe pour améliorer les performances du réseau et assurer sa pérennité.

5. Sécurité

Évaluer l’architecture/la topologie, la configuration des appareils et les pratiques de maintenance pour renforcer la segmentation, le contrôle d’accès et l’état d’esprit en matière de sécurité.

 

Notre approche des services d’évaluation de réseau

Les experts de Belden appliquent cette approche globale aux évaluations de réseau.

 

Une fois leurs évaluations terminées, ils créent des représentations visuelles de la performance de votre réseau dans ces cinq domaines pour vous aider à comprendre exactement comment votre réseau fonctionne aujourd’hui et où il doit être le plus amélioré.

 

Nous fournissons également une liste de recommandations personnalisées qui vous montrent comment améliorer les performances dans ces domaines, classées par ordre de priorité en fonction des objectifs de votre entreprise et de la disponibilité des ressources.

 

Notre approche vous permet non seulement d'avoir une visibilité et un contrôle sur votre réseau existant, mais aussi de poser les bases pour des améliorations futures. En capturant la topologie actuelle, les périphériques d’infrastructure et l’état de votre réseau, nous pouvons vous aider à identifier les écarts entre l’état actuel et l’état futur souhaité, ce qui vous permet d’amener votre production là où vous le souhaitez et de prendre des décisions intelligentes et éclairées en chemin.

 

Prêt à faire le premier pas pour améliorer votre infrastructure réseau ?

 

 

Liens associés