Bâtiments intelligents

4 considérations sur les centres de données modernes pour développer un avantage concurrentiel

Henry Franc
Découvrez quatre considérations importantes à prendre en compte lors de la conception de votre centre de données moderne, et comment il peut devenir un atout stratégique qui vous donne un fort avantage concurrentiel.

 

Comment obtenir un avantage concurrentiel dans une économie extraordinairement connectée, une économie où les personnes, les entreprises et les appareils sont tous liés ? En fournissant une plateforme qui soutient la croissance, stimule l’innovation et garantit la sécurité, la résilience et la flexibilité, un centre de données moderne peut devenir un atout stratégique qui vous aide à créer cet avantage concurrentiel.

 

Lorsque vous réfléchissez à la manière de concevoir votre centre de données comme un facteur de différenciation, tenez compte de ces quatre facteurs.

 

1. Comment simplifier l’orchestration de la connectivité

 

Les connexions redondantes et ramifiées, les points d'accès WLAN largement distribués et les réseaux centraux hautement disponibles augmentent la complexité des réseaux, ce qui les rend plus difficiles à gérer. Par conséquent, moins d’employés informatiques sont en mesure de mémoriser la topologie.

 

Mais de nouvelles solutions sont disponibles pour aider les leaders technologiques à simplifier l’orchestration et la gestion des réseaux et de la connectivité. macmon Topology, qui fait partie de la solution de contrôle d’accès réseau de macmon, est un bon exemple d’outil qui aide les membres de l’équipe informatique à reprendre le contrôle d’architectures réseau en pleine croissance.

 

Sa représentation graphique de votre réseau offre une vue complète et vous permet de voir facilement quels appareils sont connectés. En filtrant les propriétés des dispositifs, les techniciens peuvent détecter les erreurs de configuration ou rendre certains composants, tels que les connexions, plus visibles.

 

2. Comment prendre en charge les nouveaux appareils et les nouvelles connexions

 

La couverture mobile et sans fil est devenue un service public vital. Les temps d’arrêt ne sont pas envisageables car, sans connectivité, il est difficile de vivre nos vies, et de nombreux systèmes ne fonctionnent pas correctement.

 

Le besoin de gérer de gros volumes de données provenant de nombreux nouveaux appareils et connexions monte en flèche. Cette augmentation inclut non seulement les appareils que les gens utilisent 24h sur 24 et 7j sur 7, tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils portables, mais aussi les appareils qui ne sont pas contrôlés ou gérés par des personnes (appareils d’éclairage LED PoE, systèmes de point de vente, caméras de surveillance et écrans numériques, par exemple). Ces dispositifs se connectent directement au réseau et fonctionnent sans intervention manuelle. Les capteurs intégrés dans les appareils capturent et relaient les données sur les réseaux en temps réel.

 

En plus d’un plus grand nombre d’appareils, les centres de données modernes doivent également prendre en charge les nouvelles technologies, telles que la 5G. Ses fonctionnalités devraient permettre d'améliorer la capacité et le débit des données, d'offrir aux utilisateurs des vitesses plus rapides, de meilleures performances et un service mobile plus fiable.

 

Mais la 5G, et les dispositifs sans fil qui permettent aux utilisateurs d’en faire l’expérience, imposeront des exigences encore plus énormes à l’infrastructure câblée.

 

Les vitesses des centres de données modernes augmentent en réponse à ces nouveaux appareils, connexions et technologies ; nous assistons à des transitions de la 40G à la 100G et aux technologies Ethernet émergentes 400G.

 

La fibre est la seule solution d’infrastructure réseau capable de prendre en charge les débits de données de la 50G et au-delà. Par conséquent, l’équipement responsable du transport et du transport des signaux à l’avenir s’appuiera sur la fibre. Elle devient l’option incontournable pour l’architecture moderne des centres de données, car elle offre une plus grande bande passante et une transmission sans erreur sur de plus longues distances.

 

3. Comment aménager votre espace de rencontre

 

Les espaces de rencontre modernes (MMR) relient toutes les entreprises et tous les opérateurs travaillant ensemble dans le même espace de centre de données tout en supprimant le trafic aller-retour, en veillant à ce que les données ne quittent pas l’installation (réduisant les coûts et renforçant la sécurité).

 

Les MMR évoluent. Les MMR modernes peuvent vous aider à accomplir plusieurs choses au sein de votre centre de données :

  • Latence réduite et performances plus rapides en réduisant le nombre de sauts de réseau
  • Réduction des coûts en évitant les frais de boucle locale
  • Expansion plus rapide en offrant aux locataires davantage d’options de connexion par fibre optique 


  
En d’autres termes, les espaces de rencontre sont essentiels si vous souhaitez prendre en charge un échange Internet ininterrompu et assurer une transmission de données fluide. Cependant, les anciennes salles de télécommunications et de réseau ne parviennent pas à répondre à ces exigences numériques modernes. En conséquence, elles rencontrent des problèmes de densité et d’échelle, et nécessitent trop d’efforts manuels. Pour être compétitifs dans une économie numérique, les MMR doivent évoluer grâce à de nouvelles approches en matière de câblage, de densité et de fonctionnalité (continuez à lire pour en savoir plus).

 

4. Comment allier densité et simplicité

 

Travailler et sélectionner la bonne architecture pour une connectivité avancée ne doit pas forcément représenter un défi. Les solutions de connexion croisée de fibres haute densité conçues pour optimiser le retour sur investissement de l’infrastructure fibre sont idéales pour les espaces de rencontre.

 

Le système DCX de Belden en est un excellent exemple. Il est conçu pour maximiser l’intégrité du signal grâce au contrôle du rayon de cintrage des câbles entrants et sortants. L’accès au cordon de raccordement est simple, avec des plateaux coulissants et beaucoup d’espace libre autour de chaque connecteur. Le système DCX prend en charge de nombreuses méthodes de raccordement de fibre et la migration à partir de n’importe quelle combinaison de trames d’adaptateurs préterminées à 8 ou 12 fibres sans modification de l’infrastructure.

 

Des systèmes tels que le système DCX offrent aux leaders de centres de données modernes deux avantages pour les aider à obtenir un avantage concurrentiel :

  • Ils rendent les MMR et la connectivité simples et faciles à installer, à gérer et à réparer
  • Ils sont modulaires et hautement configurables pour un cas d’utilisation donné
  • Ces deux avantages ont un impact direct sur les stratégies de mise sur le marché et améliorent le délai de mise sur le marché.

 

Comment planifiez-vous l’avenir de votre centre de données et comment le transformer en un actif stratégique ? Nous pouvons vous aider à créer une feuille de route pour optimiser l’utilisation de l’infrastructure et des ressources existantes tout en veillant à ce que votre centre de données soit prêt pour l’avenir.

 

 

Ressources connexes :

5 moyens d'améliorer la durabilité de votre prochain projet de centre de données

Informatifs ou normatifs : quelle est l'importance des classifications en matière de centres de données ?