L’impact positif des réseaux sans fil privés sur la connectivité
Les propriétaires de bâtiments peuvent abandonner les réseaux cellulaires publics et les opérateurs de téléphonie mobile en créant leur propre réseau privé. Pour en savoir plus sur les impacts des réseaux sans fil privés, consultez notre blog.
Les réseaux mobiles transportent aujourd’hui près de 300 fois plus de trafic qu’il y a un peu plus de dix ans. Et, jusqu’à présent, la majeure partie de cette croissance s’est produite à l’intérieur sur les réseaux des opérateurs.
Pour assurer la connectivité des appareils dans ce contexte d’afflux croissant de trafic, les propriétaires de bâtiments ont la possibilité de laisser derrière eux les réseaux cellulaires publics et les opérateurs de téléphonie mobile. Au lieu de cela, ils peuvent configurer leur propre réseau privé, un réseau auquel seule leur organisation ou installation peut accéder.
Ces réseaux sans fil privés offrent aux entreprises et aux institutions la possibilité de déployer, de posséder et d’exploiter individuellement des systèmes de connectivité, en s’appuyant sur un mélange de réseaux LTE et 5G. Aux États-Unis, par exemple, les réseaux sans fil privés fonctionnent dans le spectre du Citizens Broadband Radio Service (CBRS) et de la bande C.
Les réseaux privés sont également attrayants pour les entreprises qui souhaitent contrôler leur propre distribution de bande passante. Par exemple :
- Un district scolaire peut décider de déployer un réseau privé pour soutenir l’école virtuelle dans certaines parties d’une communauté si les fournisseurs de haut débit n’offrent pas une couverture adéquate.
- Une grande entreprise peut souhaiter éliminer les coûts associés au service d’opérateur et mettre en place un réseau sans fil privé pour prendre en charge les applications de collaboration et de communication sur son campus d’entreprise.
- Un environnement d’automatisation industrielle peut souhaiter adopter un réseau sans fil privé afin de donner la priorité à la connectivité des lignes de production sensibles à la latence par rapport à tout le reste.
- Un hôpital peut opter pour le sans fil privé pour permettre l’utilisation sécurisée des appareils utilisés dans son établissement tous les jours, en veillant à ce que les systèmes et les applications utilisés par les cliniciens et le personnel ne soient pas enlisés par les appareils apportés par les patients et les visiteurs.
Les réseaux sans fil privés ont déjà un impact à travers les États-Unis. Voici quelques-uns des plus grands changements que nous avons constatés jusqu’à présent.
1. La connectivité sans fil s’enfonce plus profondément dans le pays
Le Bureau du recensement des États-Unis rapporte que la grande majorité des États-Unis (97 %) est considérée comme « rurale ». Et près d'un cinquième des Américains vivent actuellement dans ces zones rurales d’Amérique. Certaines parties de la population rurale américaine font encore face à un manque de connectivité fiable et abordable.
Le sans-fil privé peut ouvrir la voie à la large bande dans ces zones mal desservies, en intégrant les communautés déconnectées dans notre monde en constante évolution afin qu’elles ne soient pas laissées pour compte. Les étudiants des zones rurales peuvent apprendre en ligne de n’importe où. Les adultes peuvent chercher, se former et même obtenir un emploi à la maison. Les familles peuvent avoir accès à des services de télésanté indispensables.
Alors que le financement du gouvernement américain pour les investissements dans le haut débit continue de croître, nous prévoyons une demande encore plus forte pour les réseaux sans fil privés.
2. La fibre du dernier kilomètre a des alternatives
L’une des principales raisons pour lesquelles les zones rurales n’ont toujours pas accès au haut débit est la difficulté d’intégrer les réseaux de fibre optique - qui sont souvent nécessaires pour la connectivité du dernier kilomètre - dans ces environnements.
Alors que le déploiement de la fibre nécessite l’installation d’une infrastructure souterraine, le déploiement d’un réseau sans fil privé ne l’est pas. Les antennes extérieures et le Wi-Fi intérieur peuvent être utilisés à la place. Cela rend le processus d’installation plus pratique que la fibre du dernier kilomètre dans de nombreux cas.
Le sans fil privé est plus rapide à déployer
L’installation d’infrastructures souterraines n’étant pas nécessaire, la conception et le déploiement des réseaux sans fil privés peuvent être plus rapides à concevoir. Ils peuvent également prendre en charge des vitesses de données plus rapides. Dans un réseau public, le trafic de données est acheminé vers un réseau central situé à un autre endroit. Le trafic du réseau sans fil privé ne fait pas cela, ce qui améliore la vitesse en réduisant la latence.
Le sans fil privé est plus rentable (dans certains cas)
Selon la conception et la configuration du réseau, le sans fil privé peut être plus rentable que le Wi-Fi. Par exemple, il peut réduire le nombre de points d’accès nécessaires pour atteindre le même niveau de couverture, ce qui réduit les coûts d’installation, les coûts de maintenance et le coût total de possession.
3. La connectivité et les performances s’améliorent dans les espaces encombrés
Les réseaux sans fil privés garantissent des connexions fiables dans des environnements traditionnellement difficiles à connectivité (par exemple, un stade bondé ou un aéroport surpeuplé).
Étant donné que les réseaux sans fil privés sont des systèmes fermés et dédiés utilisés par une seule organisation ou un seul opérateur, ils ne voient pas la quantité de trafic que les réseaux sans fil publics font. Seuls les appareils autorisés peuvent se connecter à un réseau privé.
OnGo NHN, une solution basée sur des normes de l’OnGo Alliance, permet à des hôtes neutres de vivre aux côtés des réseaux d’opérateurs traditionnels. Cela signifie que le spectre CBRS peut être utilisé pour les réseaux sans fil privés afin d’ajouter de la capacité aux environnements déjà desservis par ces opérateurs traditionnels.
Les propriétaires de bâtiments peuvent intégrer les services de plusieurs opérateurs sans fil ou prendre en charge leur propre réseau tout en offrant un réseau d’opérateurs traditionnel.
Votre réseau privé commence ici
Belden offre tout ce dont vous avez besoin pour créer une infrastructure intelligente prenant en charge les réseaux sans fil privés. Au-delà des produits et des systèmes, nous offrons également de la formation et de l’instruction. Consultez nos ressources pour en savoir plus sur la conception de systèmes sans fil dans les bâtiments ou explorez nos guides d’application.
Ressources connexes :
- Où les réseaux sans fil privés fonctionnent le mieux : 5 cas d’utilisation
- Êtes-vous prêt(e) pour l'ère des réseaux sans fil privés ?
- Une conception sans fil efficace dans les bâtiments repose sur l'interopérabilité