Les TIA Star Awards récompensent l’engagement de Belden en faveur du leadership en matière de normes
Avez-vous déjà pensé à ce qui permet aux dispositifs et aux systèmes de fonctionner ensemble, même s’ils sont fabriqués par des fabricants différents ? Ou vous demandez-vous pourquoi le secteur des TIC ne regorge pas de solutions propriétaires qui rendent la compatibilité difficile ?
Nous pouvons remercier les organismes de normalisation comme la TIA (Telecommunications Industry Association). Ils créent des lignes directrices qui encouragent l’interopérabilité et des cadres normalisés, ce qui permet aux fabricants de se concentrer sur l’innovation et non sur les questions de compatibilité.
Les normes de câblage garantissent que la technologie et les systèmes sont compatibles, uniformes, sûrs et fonctionnels. Cela permet à tout concepteur, ingénieur ou installateur industriel d’utiliser des médias, des connecteurs, des topologies et des méthodologies de test communs pour développer leurs propres solutions d’infrastructure. Et parce que les normes agissent comme des exigences de performance minimales, elles peuvent être développées par des professionnels expérimentés et des entreprises qui veulent aller au-delà de ces spécifications techniques. (Belden, par exemple, choisit de dépasser le niveau de référence pour s’assurer que ses systèmes prendront en charge les applications et les technologies émergentes. Cela pourrait signifier offrir des vitesses de transmission de données plus élevées, plus de largeur de bande, une meilleure intégrité du signal, etc.)
Les comités de normalisation sont la colonne vertébrale des organismes de normalisation
Au sein des organismes de normalisation, il existe des comités de normalisation chargés de rédiger et de tenir à jour un certain ensemble de normes. Ces comités sont composés de bénévoles (fabricants, fournisseurs, intégrateurs et utilisateurs finaux) qui travaillent ensemble pour partager leurs connaissances et accélérer les nouvelles idées.
Être un membre actif d'un comité de normalisation demande un investissement important en termes de temps. Il y a des réunions régulières auxquelles assister, des propositions et autres documents à rédiger, examiner et réviser, des analyses techniques à mener, ainsi que des formations et des ateliers à animer.
Belden et ses experts participent activement à l’élaboration des normes TIA depuis des décennies. En fait, nous sommes investis dans ce processus depuis 1991, lorsque les premières normes de construction commerciale ont été créées. (Paul Kish, ancien directeur des systèmes et des normes de Belden, a été l’un des fondateurs des normes TIA TR-42 pour les systèmes de câblage de télécommunications .)
Célébrer l’excellence dans l’élaboration des normes
Depuis 2022, TIA récompense les entreprises et les individus qui apportent une contribution considérable au développement de normes techniques, à l’habilitation technologique et à la défense des intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics.
En 2022, Ron Tellas, architecte principal des solutions d’entreprise chez Belden, et Henry Franc, chef de l’équipe de conseil en solutions, ont été récompensés par un TIA Star Award pour leur impact sur le secteur. Belden a également été honoré en tant que lauréat du Top 5 % Star Award, ce qui indique que les contributions de l’entreprise se situent dans le top 5 %. Un an plus tard, en 2023, Belden, M. Tellas et M. Franc ont reçu les mêmes distinctions.
En 2024, Belden, ainsi que M. Tellas et M. Franc, ont une fois de plus été honorés en tant que lauréats du Top 5 % TIA Star Award pour leur impact sur le secteur. Brian Shuman, gestionnaire de la mesure et de l’analyse, a également reçu ce prix.
Cette année, nous sommes ravis de partager des nouvelles concernant notre reconnaissance 2025 de la part de TIA. M. Tellas, M. Franc et M. Shuman ont tous été reconnus comme lauréats du Top 5 % TIA Star Award, ce qui témoigne de leur engagement continu envers les normes du secteur.
En tant qu’organisation, Belden a été reconnu par le Top 2 % Star Award pour son engagement à faire progresser le secteur et à ouvrir la voie à une interopérabilité, une fonctionnalité et une connectivité réseau continues. Nous sommes ravis de passer du top 5 % au top 2 % cette année en termes de contributions au secteur !
Présentation de Ron Tellas
M. Tellas est un expert dans la conception RF et la propagation électromagnétique. Sa carrière dans les télécommunications s’étend sur 35 ans et il détient plus de 15 brevets américains. Il est un membre actif de la TIA, intervient régulièrement lors des conférences de la TIA et participe à des tables rondes. Il joue un rôle dynamique au sein du comité d’ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42, ainsi que dans d’autres initiatives du secteur : le comité ISO WG3, le Consortium du secteur des technologies connectées, le groupe de travail Ethernet IEEE 802.3 et le panel de codage 3 NFPA 70.
Présentation de Henry Franc
M. Franc est impliqué dans TIA depuis deux décennies et préside le comité d’ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TIA TR-42, qui élabore et maintient des normes volontaires pour les infrastructures de câblage de télécommunications dans les bâtiments, les centres de données et les établissements de santé appartenant aux utilisateurs.
Présentation de Brian Shuman
M. Shuman préside le comité d’ingénierie des infrastructures de télécommunications industrielles TIA TR-42.9, où il dirige les activités d’élaboration des normes.
Pourquoi Belden contribue à façonner les normes du secteur
En participant à des organismes de normalisation tels que TIA, BICSI, IEEE et ISO, Belden choisit de collaborer avec d’autres fabricants, utilisateurs, consultants et experts.
Notre objectif est toujours de fournir des informations précieuses qui aident à façonner les normes de câblage afin qu’elles fonctionnent pour tout le monde.
Il y a cinq raisons pour lesquelles nous continuons d’en faire une priorité :
- Pour mieux comprendre les normes : en participant à l’élaboration des normes, nous sommes en mesure de mieux comprendre comment et pourquoi les normes de câblage sont écrites. Cela nous permet de concevoir et de développer des solutions qui respectent ou dépassent ces directives.
- Pour représenter les utilisateurs : le point de vue des installateurs et des utilisateurs finaux est important, et nous sommes en mesure de représenter ces points de vue grâce à notre participation.
- Pour assurer la neutralité : nous pouvons contribuer à faire en sorte que les normes restent indépendantes du produit. Les clients ont ainsi l’esprit tranquille en sachant que leurs réseaux peuvent prendre en charge les technologies actuelles et futures.
- Pour résoudre les problèmes critiques : nous voulons nous assurer que les normes de câblage répondent aux problèmes et aux défis auxquels sont confrontés les gestionnaires, les concepteurs et les opérateurs de réseau d’aujourd’hui.
- Pour vivre nos objectifs : l'investissement correspond à nos valeurs fondamentales. Belden croit en l’amélioration continue. Cela signifie que nous savons que les processus, les systèmes et les technologies peuvent toujours être perfectionnés.
Il est essentiel de travailler ensemble en tant que secteur. Et le secteur a également besoin de vous entendre. Si vous souhaitez participer à l’élaboration de normes de câblage, nous pouvons vous aider à réaliser les bonnes connexions.
Envoyez-nous un message pour en savoir plus.