bâtiment intelligent

Fibre monomode versus fibre multimode : les vraies différences

Jim Zimnicki

Alors que l'utilisation de la bande passante s'intensifie, que les coûts des câbles à fibres optiques continuent de diminuer et que les technologies émergentes exigent des vitesses plus rapides et une connectivité plus fiable, le câble à fibre optique devient une solution pratique pour de nombreux projets de câblage.


Avant de décider avec certitude que la fibre est la bonne solution pour votre projet, il y a une autre décision à prendre : avez-vous besoin d’une fibre monomode ou multimode ?

 

L'une n'est pas supérieure à l'autre – chacune a sa place dans le cadre d'applications adéquates. Mais en connaissant les différences, vous pouvez éviter d'investir dans le mauvais type de câble ou d'utiliser un câble qui n'est pas compatible avec vos dispositifs à fibre optique, ce qui peut avoir un impact négatif sur le signal.

 

Nous vous présentons ici les différences entre la fibre optique monomode et la fibre optique multimode afin de vous aider à faire le meilleur choix.

 

Fibre monomode et fibre multimode : différences de conception

Lorsque l'on compare la fabrication des fibres optiques monomodes et multimodes, il y a une grande différence : le cœur de la fibre optique monomode est plus petit et transporte la lumière directement le long de la fibre (il ne permet qu'au mode fondamental de la lumière de se propager le long de la fibre). En conséquence, la réflexion de la lumière créée lors de la transmission de la lumière diminue, ce qui réduit l'atténuation et permet au signal de voyager avec succès sur de plus longues distances.

 

Le diamètre du cœur du multimode est cinq à six fois plus grand que celui du monomode, ce qui permet une plus grande capacité de collecte de la lumière et facilite l'utilisation de dispositifs électro-optiques moins coûteux. Plusieurs modes ou chemins lumineux parcourent la fibre en même temps, ce qui a traditionnellement limité la distance de transmission et la largeur de bande, mais cela est considéré comme un format de modulation pour la fibre « peu modulaire », dont nous ne discutons pas ici.

 

 

Fibre monomode et fibre multimode : différences d'application

Étant donné que plusieurs modes/chemins lumineux circulent dans un câble à fibre optique multimode, ce dernier n'offre une largeur de bande élevée que sur une courte distance.

 

Sur de plus longues distances, la dispersion modale (distorsion) devient un problème. Cela s'exprime généralement par la caractéristique de la « largeur de bande modale effective » d'une fibre optique, qui est une relation inverse entre la largeur de bande et la distance de portée. Lorsque la largeur de bande de signalisation augmente, la distance de portée diminue (et vice versa) en raison de l'effet de dispersion modale.

 

Dans une fibre optique monomode, toute la lumière d'une impulsion voyage à peu près à la même vitesse et arrive à peu près en même temps, ce qui élimine les effets de la dispersion modale que l'on trouve dans les fibres multimodes. Cela permet des niveaux de bande passante plus élevés avec moins de perte de signal sur de plus longues distances. C'est idéal pour les applications de transmission de signaux sur de longues distances, par exemple à travers ou entre des campus, sous l'eau ou dans des bureaux distants. Il n'y a pratiquement aucune limite de distance.

 

Fibre optique monomode contre fibre optique multimode : différences de coût

Actuellement, la fibre monomode est généralement moins chère que la fibre multimode, mais il est important de garder à l'esprit d'autres facteurs de prix.

 

La plupart des systèmes à fibre optique utilisent des  émetteurs-récepteurs, qui associent un émetteur et un récepteur en un seul module utilisant la technologie de la fibre optique pour envoyer et recevoir des données sur un réseau optique. Actuellement, le prix des émetteurs-récepteurs multimodes est deux ou trois fois moins élevé que celui des émetteurs-récepteurs monomodes.

 

Toutefois, avec la baisse des prix des émetteurs-récepteurs, le monomode commence à être utilisé plus souvent dans les applications à courte distance, car il s'agit d'un choix rentable.

 

Fibre monomode contre fibre multimode : types de câble

Lorsque vous voyez les mentions OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5, vous savez qu'il s'agit d'une fibre multimode. Mais ce n'est pas aussi simple avec la fibre optique monomode. Les types actuels de fibres optiques monomodes sont les suivants :

  • Fibre standard monomode (G.652)
  • Fibre coupée décalée (G.654)
  • Fibre à faible teneur en eau (G.652)
  • Fibre à dispersion décalée (G.653)
  • Fibre à dispersion non nulle (G.655)
  • Fibre insensible à la flexion (G.657)

Chaque type de fibre monomode possède ses propres caractéristiques. En fonction des longueurs d'onde, de la distance et de l'architecture de la liaison de transmission (qui peut inclure diverses méthodes d'amplification), il y a différentes considérations à prendre en compte avant de faire une sélection.

 

Préparation de votre prochain projet

À mesure que la technologie de l’électronique à fibre optique évolue et s’améliore – y compris les modulateurs, les lasers, les PHY, les émetteurs-récepteurs, etc., qui constituent un système complet de câbles à fibre optique – les câbles à fibre optique monomode et multimode doivent également s’améliorer.

 

Pour vous assurer d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin, nous vous recommandons de travailler avec un architecte de systèmes qui peut vous aider à concevoir un système de fibre optique basé sur les budgets de longueur, le nombre de clients du réseau et l'endroit où vos sources de données seront hébergées.

 

Vous avez des questions concernant votre prochain projet de fibre optique ? Envoyez-nous un message. Nous vous fournirons les réponses dont vous avez besoin !