Automatisation industrielle

Tout ce qui compte dans votre déploiement de la 5G, maintenant et à l'avenir

Friedrich Haussmann

C'est officiel : la technologie 5G se développe plus rapidement que toutes les générations précédentes de technologies mobiles, selon le Rapport de juin 2022 sur la mobilité par Ericsson.

 

Les anciennes générations de cette technologie cellulaire commencent à ralentir et à décliner à mesure que la technologie 5G s'impose pour offrir des largeurs de bande nettement supérieures, des connexions presque sans délai et des mécanismes de sécurité améliorés.

 

Près d'un quart de la population mondiale a accès à la couverture 5G aujourd'hui ; d'ici 2027, les trois quarts du monde devraient y avoir accès, selon le rapport.

 

Cette période de changement place de nombreuses organisations dans l'incertitude : si l'avenir est clairement orienté vers la 5G, elle n'est pas encore omniprésente.

 

L'adoption complète de la 5G nécessitera probablement un investissement dans un nouveau matériel plus coûteux (pour l'instant) que celui qui prend en charge les générations précédentes, comme la 4G. Pourquoi ? Parce que les produits doivent maintenant fonctionner à un niveau de performance plus élevé afin de prendre en charge la technologie 5G. Cependant, à l'avenir, à mesure que la technologie 5G deviendra plus répandue, il est probable que les prix du matériel baisseront.

 

De plus, le déploiement d'un matériel compatible avec 5G aujourd'hui ne garantit pas automatiquement l'accès à un réseau 5G. La technologie doit également être disponible dans votre région (à moins que vous ne créiez votre propre réseau privé 5G).

 

Investir dans la 5G maintenant ou plus tard ?

 

Compte tenu du statut actuel de 5G, comment savoir si le moment est venu d'investir dans du matériel 5G ? À notre avis, tout dépend de votre application. Toutes les applications ne nécessitent pas la 5G, en particulier celles qui ont un faible débit de données.

 

Pour déterminer si la technologie 5G vous convient, il est important de réfléchir à la manière dont vous comptez l'utiliser. Les applications critiques et de haute performance qui exigent une vitesse élevée, une faible latence et une grande capacité bénéficieront le plus de la 5G.

 

Ces types d'applications pourraient impliquer :

 

  • Véhicules autonomes
  • Intelligence artificielle et technologie de réalité virtuelle dans les environnements extérieurs
  • Automatisation des usines intelligentes
  • Diagnostic et surveillance à distance dans le domaine de la santé
  • Diffusion de vidéos en temps réel à partir de caméras de sécurité publique

 

Qu'est-ce qui est requis pour une mise à niveau vers la 5G ?

 

Si et quand vous êtes prêt(e) à effectuer une mise à niveau, il est important de comprendre que vos équipements actifs et passifs (routeurs, antennes, câbles, etc.) devront peut-être être remplacés.

 

Étant donné que les réseaux 5G sont capables de fonctionner à différentes fréquences, par exemple, de nouvelles antennes peuvent être nécessaires pour s'adapter à différentes bandes de fréquences.

 

Trop souvent, on investit dans une infrastructure 5G pour découvrir ensuite que le réseau ne fonctionne pas comme prévu. Les utilisateurs sont frustrés par les interruptions de connexion et la lenteur du service. Ces performances médiocres se produisent lorsque le système n'est pas conçu pour une véritable fonction de bout en bout. Chaque composant du système est essentiel.

 

Tout comme les pneus ont un impact sur les performances d'une nouvelle voiture, les équipements auxiliaires sont importants lorsqu'il s'agit des performances de 5G. Vous pouvez investir dans un véhicule haut de gamme, mais vous aurez une mauvaise tenue de route et de mauvaises performances si les pneus sont de mauvaise qualité. Ils ne seront pas en mesure de prendre un virage ou d'adhérer à la route en toute sécurité, ni de s'arrêter dans un délai raisonnable.

 

Il en va de même pour la 5G. Vous avez peut-être accès à la technologie 5G, mais votre équipement et votre infrastructure détermineront dans quelle mesure elle vous convient.

 

Prenons l'exemple des antennes. La bonne antenne à haute performance, placée au bon endroit et réglée avec précision, améliorera la distance de transmission et la qualité du signal, de sorte qu'elle fonctionnera comme prévu. Les antennes de haute qualité garantissent également une excellente expérience utilisateur, car elles sont moins susceptibles de tomber en panne ou de présenter des problèmes de performance contrairement aux antennes fabriquées avec des composants de faible qualité.

 

Le déploiement réussi de la 5G nécessitera probablement de nouvelles antennes conçues pour offrir une meilleure couverture, moins d'interférences et une plus grande capacité de données que la technologie d'antenne existante.

 

Et étant donné que la 5G prend en charge beaucoup plus d'appareils connectés simultanément à des débits de données beaucoup plus élevés, il faudra davantage d'antennes pour répondre à cette demande du côté de l'infrastructure. Cela signifie que les routeurs ont besoin (et parfois même l'obligation) d'adapter leurs configurations d'antennes, sous peine de voir leur vitesse ralentir ou d'être bloqués dans l'accès au réseau.

 

Prise en charge de votre déploiement de la 5G

 

Si la 5G fait partie de votre avenir, il est vital de trouver un partenaire qui comprend l'importance de chaque élément qui compose votre réseau de 5G.

 

L'équipe interne de Belden, composée d'experts en solutions et de consultants, peut vous aider à vous assurer que votre système est conçu et installé correctement, en accordant l'attention nécessaire à chaque composant de votre réseau.

 

Nos Centres d'innovation client (CIC) font office de hubs où vous pouvez travailler côte à côte avec nous afin de réfléchir, concevoir, tester et mettre en œuvre des réseaux robustes, fiables et sécurisés permettant de générer les performances commerciales dont vous avez besoin à partir de votre investissement 5G.

 

Découvrez quelques-unes des solutions que nous proposons pour les réseaux 5G.