Les membres de l'équipe Belden ont reçu des Prix prestigieux de la Telecommunications Industry Association
St. Louis, Missouri - 24 mars 2022 - Depuis 120 ans, les ingénieurs et les spécialistes Belden dirigent plusieurs grandes innovations en matière de câblage, de connectivité et de solutions réseaux spécialisées. Aujourd'hui, Belden se réjouit de distinguer deux collaborateurs qui ont démontré leur grande expertise dans l'industrie des télécommunications. Henry Franc, architecte des solutions technologiques et Ron Tellas, gestionnaire des technologies et des applications LAN ont reçu le Prix Star 2021 de la Telecommunications Industry Association (TIA) qui a distingué le dévouement dont il font preuve pour faire progresser cette industrie
Les Prix Star sont attribués aux personnes et aux entreprises qui démontrent un grand engagement dans les initiatives de la TIA. Ces initiatives englobent l'élaboration des normes, les programmes de technologie et la sensibilisation auprès des gouvernements. Henry et Ron ont été désignés parmi les meilleurs 5 % des membres engagés pour faire avancer l'industrie dans ces domaines, ce qui les situe dans l'élite des membres qui partagent cet engagement.
Franc est engagé dans la TIA depuis 20 ans et occupe un poste de leader dans plusieurs comités dont le sous-comité d'ingénierie pour le câblage en télécommunications dans les bâtiments commerciaux. Plus récemment, il a été désigné Président du Comité d’ingénierie des systèmes de câblage en télécommunications qui élabore et applique les normes relatives aux infrastructures de câblage dans les bâtiments appartenant aux utilisateurs. Tellas joue aussi un rôle crucial dans la TIA depuis de nombreuses années et travaille en collaboration avec les équipes internes de Belden pour élaborer des normes et soutenir les différents domaines de l'entreprise.
« La réalisation de ce projet est un véritable travail d'équipe chez Belden », a déclaré Franc. « Je fais partie d'un groupe dévoué de spécialistes en solutions réseaux qui travaillent ensemble pour s'assurer que les normes sont élaborées et appliquées de manière à répondre aux besoins des clients. Nous partageons tous une passion pour élaborer les normes et jouons notre rôle en bâtissant une base solide pour la technologie. »
Belden associe des bénévoles pour servir la TIA dans cette compétence et garantit son approbation pour continuer ce travail. Belden pense que l'élaboration et l'application des normes visent à assurer un bon fonctionnement et l'interopérabilité pour les clients. Cela donne lieu à une approche qui est centrée sur les clients plutôt que sur les produits et qui permet de répondre aux besoins réseaux actuels des clients tout en réfléchissant sur les besoins à venir qui peuvent se présenter avec l'élargissement de leurs réseaux.
« Nous sommes heureux de servir l'industrie des télécommunications », a indiqué Julie Furber, vice-présidente directrice des bâtiments intelligents. « Henry et Ron incarnent cette passion en dirigeant les initiatives de la TIA qui répondent aux besoins actuels des utilisateurs et favorisent l'adaptabilité et le développement du réseau au fur et à mesure que la technologie avance. Leurs équipes sont toutes engagées à travailler sur les normes qui privilégient d'abord les clients. C'est pour cette raison que les clients considèrent Belden comme un partenaire fiable. Je suis très fière de féliciter Henry, Ron et toute leur équipe pour cet honneur. »
Outre les prix individuels décernés à Henry et Ron, Belden a aussi reçu le prix Star des meilleurs 5 % dans la catégorie entreprise, qui récompense le travail d'équipe et l'engagement de l'entreprise pour faire évoluer les télécommunications et poser les jalons d'une interopérabilité réseau accrue, d'un meilleur fonctionnement et d'une bonne connectivité.
À propos de Belden
Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins en infrastructure réseau essentiels à la mission des secteurs industriels et de l'entreprise. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Rachael Matthews
Directeur des communications
317.379.7979
rachael.matthews@belden.com
Belden et le logo Belden sont des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.