Introduction aux systèmes d’alimentation gérés par défaut : ce que vous devez savoir
20 juin 2023 à 11:00 AM heure de l'Est
À propos de ce webinaire
Un format amélioré d’électricité appelé « énergie gérée par défaut » modifie la façon dont les systèmes technologiques sont alimentés. La version 2023 du National Electrical Code (NEC) inclut le nouvel article 726, qui introduit pour la première fois l’énergie de classe 4 (également appelée systèmes d’alimentation à gestion des pannes, ou FMPS) dans le NEC.
Ce webinaire fournit un aperçu de haut niveau de la différence entre les circuits de classe 4 et les circuits de classe 1, de classe 2 et de classe 3, ainsi que des avantages des systèmes FMPS et de la façon dont le NEC définit et classe les circuits FMPS.
À partir de là, nous discuterons de la façon dont le FMPS sera déployé et classé non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde et par le biais des normes internationales IEC 60364.
Rejoignez Belden et VoltServer alors qu’ils font équipe pour parler de l’avenir de l’énergie avec FMPS.
Après avoir participé à ce webinaire, les participants seront en mesure de :
- Décrire ce qu’est le FMPS et comment il fonctionne
- Expliquer en quoi la classe 4 est différente des systèmes de classe 1, 2 et 3 selon le NEC
- Comprendre les avantages de FMPS
- Comprendre comment le FMPS sera déployé grâce à des normes mondiales