Nouveau système d'éclairage PoE LED pour le comté de Dubuque alimenté par Belden
Le comté de Dubuque est une vitrine de bâtiments et d'habitations bien préservés, dont une rue principale redynamisée. Excellent exemple de l'architecture Beaux-Arts et inscrit au registre national des lieux historiques, le palais de justice du comté datant de 1891 se démarque en tant que monument principal du centre de Dubuque.
Mettre en œuvre les améliorations nécessaires tout en préservant la nature historique du site étaient des objectifs tout aussi importants. Ayant l'opportunité de réduire les factures d'énergie de 20 %, le comté s'est tourné vers Belden pour obtenir une solution d'infrastructure de câblage pour son tout nouveau système d'éclairage LED Power Over Ethernet (PoE).
Exigences du projet
Selon Nathan Gilmore, directeur informatique du comté de Dubuque, « Dans l'univers informatique, lorsqu'on dépanne, peu de causes principales peuvent être immédiatement éliminées. L'une d'entre elles est le système de câblage ».
Pouvoir éliminer le système de câblage comme point de défaillance était une exigence primordiale afin que tout dépannage porte avant tout sur les logiciels, le matériel ou le commutateur. Sans grande confiance dans la solution de câblage, résoudre des problèmes devient un exercice laborieux qui couvre divers problèmes de latence, de déconnexion, de performances et de corruption des données.
« On n'a pas eu à me vendre Belden pour obtenir mon soutien en faveur du système d'éclairage PoE. J'étais confiant dans la poursuite de ce partenariat. Je sais que la gamme de produits est solide comme le roc. »
Nathan Gilmore, surintendant informatique du comté de Dubuque
Solution
Plusieurs solutions furent déployées pour prendre en charge le système d'éclairage GENISYS sélectionné, doté d'un concept centré sur le nœud et d'un nœud IntelliDrive. L'alimentation du système LED PoE est fournie par un commutateur connecté à des câbles de catégorie qui vont jusqu'au nœud prenant en charge jusqu'à huit appareils chacun. Tous les éclairages, les composants de contrôle et les appareils de tierce partie se connectent également au nœud IntelliDrive.
Le câble 10GXS CAT 6A de petit diamètre garantit :
- Une installation plus rapide et plus rationnelle
- Des performances sur de longues distances
- Une mise en réseau fiable du système
- 25 % d'économie en termes d'espace et de poids
Avec un système d'éclairage traditionnel, les installateurs doivent faire passer des conduits, poser des boîtiers de raccordement, tirer des câbles 12AWG et bien plus encore. L'installation simple du système PoE à faible tension a été réalisée en remplaçant l'éclairage et le câblage de 110 V existants par le nouvel éclairage et IntelliDrive et en passant un câble Belden de catégorie 6A.
Le système de connectivité REVConnect de Belden fut mis en place à mi-parcours du projet afin de simplifier davantage les raccordements. Avec une base de raccordement universelle, REVConnect utilise une méthode de raccordement unique pour toutes les connexions RJRJ45 de catégories 5e, 6 et 6A, ce qui permet de gagner entre 30 % et 60 % sur le temps de raccordement.
Résultats : des coûts moins élevés et une plus grande efficacité
Avec les solutions Belden prenant en charge le système d'éclairage LED PoE, l'équipe du comté de Dubuque sait que, si jamais un problème se pose à l'avenir, elle peut éliminer le système de câblage comme point de défaillance possible.
- Jusqu'à 20 % d'économie sur les coûts de l'énergie
- Le système d'éclairage géré en réseau permet de rationaliser notablement les dépannages futurs
- Pas de perte de temps du service public durant le projet avec une livraison conforme aux délais annoncés
- Un impact environnemental réduit sans avoir recours à une infrastructure métallique et des éclairages recyclables à 100 %